Error Codes#
複数の異なるエラーが発生した場合は、エラーリストに保存され、1つずつ取得できます。
機能を使用する#
仕組み#
カメラは特定のエラーを検出できます。そのようなエラーが発生すると、カメラはそのエラーにError Codesを割り当て、Memoryに保存します。
複数の異なるエラーが発生した場合、カメラは検出されたエラーの種類ごとにコードを保存します。カメラは、対応するエラーを何回検出したかに関係なく、各コードを1回だけ保存します。
Error Codesの確認#
エラーコードを確認するには:
- 次の値を取得します。
BslErrorPresentパラメータ。 - パラメーター値が次の場合
true:- 次の値を取得します。
BslErrorReportValueパラメータ。 - コンピューターに値を保存するか、後で参照できるように書き留めます。
- 実行します:
BslErrorReportNextコマンド。
これにより、デバイスから次のError Codesが取得されます。 - 次の状態になるまで、ステップa)~c)を繰り返します。
BslErrorReportValueパラメータ値が0.
パラメータ値が0の場合、取得するError Codesがこれ以上ないことを意味します。 - Error Codesのリストを添えて、Baslerサポートにお問い合わせください。
- 次の値を取得します。