Acquisition Frame Rate (Stereo ace)#
これは、フリーラン画像取得において一定のフレームレートでカメラを操作する場合に便利です。
機能を使用する#
仕組み#
Acquisition Frame Rateの機能が有効になっている場合、カメラの最大フレームレートは、撮影フレームレートパラメーターに入力した値によって制限されます。
たとえば、Acquisition Frame Rateを毎秒5フレーム(fps)に設定すると、次のような効果があります。
- フレームレートを制限する他の要因によって5 fpsを超えるフレームレートが可能な場合、フレームレートは5 fpsの一定値に維持されます。
- フレームレートを制限する他の要因によって5 fps未満のフレームレートしか許可されない場合、フレームレートはAcquisition Frame Rate機能の影響を受けません。
その他の制限要因としては、カメラやプロジェクターが考えられます。希望するフレームレートに達しないことがわかる場合は、値を取得します BslFrameRateLimitingFactor 期待よりも低いフレームレートの原因を特定するためのパラメーター。
Acquisition Frame Rateの設定#
- パラメーターを
AcquisitionFrameRateEnableパラメータをtrue. - パラメーターを
AcquisitionFrameRateカメラのフレームレートの希望する上限値(秒間フレーム数)にパラメータを設定します。