コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Pixel Format (Stereo mini)#

Pixel Format機能を使用すると、選択したコンポーネントのデータの転送方法を選択できます。

使用可能なPixel Format#

選択したソースとコンポーネントに応じて、次のPixel Formatを使用できます。

Pixel Format 説明
Mono8 8ビットモノクロ強度データ
RGBa8 8ビット赤、緑、青、アルファカラーデータ
BslMJPG Motion JPEG圧縮カラーデータ
Coord3D_C16 16ビット深度データ
Coord3D_ABC32f 32ビット浮動小数点A、B、C値を使用した3D座標
Coord3D_ABC32f_Planar 32ビット浮動小数点A、B、C値を使用した平面3D座標
Confidence8 8ビット信頼度データ

Pixel Formatの選択#

Pixel Formatを選択するには:

  1. パラメーターを SourceSelector パラメータを目的のセンサーに設定します。
  2. パラメーターを ComponentSelector パラメータを目的のコンポーネントに設定します。
  3. パラメーターを ComponentEnable パラメータを true.
  4. パラメーターを PixelFormat パラメータを目的のフォーマットに設定します。

情報

使用可能なPixel Formatは、カメラモデル、ファームウェアバージョン、選択したソース、および選択したコンポーネントによって異なります。