Exposure Time ( blaze )#
情報
- If the operating mode is changed, the exposure time is set to the recommended default value.
- Reducing the exposure time may reduce measurement accuracy and is only recommended when the image is overexposed.
Exposure Timeの設定#
露光時間を設定するには、次の手順に従います。
ExposureTime
パラメーターを目的の露光時間(マイクロ秒単位)に設定します。