コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Device Temperature (Stereo ace)#

Device Temperature機能を使用すると、コアボード上のカメラの温度を確認できます。

カメラのTemperature Stateが許容範囲内に収まるようにするため、デバイス温度のモニタリングは重要です。

機能を使用する#

Device Temperatureの確認#

デバイスの温度を確認するには、次の手順に従います。

  1. 温度を測定するカメラを次を使用して選択します: BslCameraSelector パラメータ。
    イメージ DeviceTemperatureSelector が次のように設定されている場合、自動的に無効になります: Coreboard デフォルトで。
  2. 次の値を取得します。 DeviceTemperature パラメータ。

温度は、摂氏の浮動小数点値として提供されます。