コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Device Information Parameters (dart E)#

デバイス情報パラメーターを使用すると、カメラに関する基本情報を取得できます。

この項では、パラメーターと各パラメーターが提供する情報について説明します。

機能を使用する#

Basler dart E camera modules provide the following device information parameters:

パラメーター名 アクセス(R = 読み取り専用、RW = 読み取り/書き込み) 説明
DeviceFirmwareVersion R カメラのファームウェアバージョン番号。
DeviceManufacturerInfo R カメラの製造元名。通常は空の文字列が含まれます。
DeviceModelName R カメラのモデル名(例:acA3800-14um)。
DeviceSerialNumber R カメラのシリアル番号。
DeviceVendorName R カメラのベンダー名(例:Basler)。
DeviceVersion R カメラのバージョン番号。
SensorHeight R カメラのセンサーの実際の高さ(単位:ピクセル)。
SensorWidth R カメラのセンサーの実際の幅(単位:ピクセル)。