コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

電源の選択 (Stereo ace)#

このトピックには、Stereo aceカメラに適した電源を選択するための情報が含まれています。

まず第一に、電源は24 VDCで少なくとも1.5 A DCを供給できなければなりません。考慮すべきもう一つの側面は、カメラのパルス状の消費電流パターンです。

次の図は、5 msのExposure Timeと5.5 fpsで動作するカメラの電流パターンを示しています。実際の電流パターンは、Exposure Timeとフレームレートによって異なります。

Stereo aceカメラの電流パターン

この電流パターンは、一部のローエンド、低コストのAC/DC電源では難しい場合があります。これにより、これらの電源の動作が不安定になる可能性があります。特定のモデルがこの動作モードに適しているかどうか不明な場合は、お使いの電源のベンダーにサポートを依頼してください。

適切な電源の例:

  • Globtek GT-46600-6024-T3
  • Mean Well GSM60A24
  • Delta MDS-060AAS24 B
  • PULS ML60.241