Binning (Stereo ace)#
解像度を下げることで、転送および処理の負荷を軽減し、レイテンシとフレームレートを向上させることができます。
次の解像度パラメータを使用できます。
BslDepthResolution視差関連の出力用BslIntensityResolution輝度画像用
両方のパラメータで次の解像度がサポートされています。
Full: 5 MPHigh: 1.3 MPLow: 0.3 MP
使用 BslDepthResolution 視差画像、信頼度画像、およびエラー画像の解像度を制御します。使用 BslIntensityResolution 輝度画像の解像度を制御します。
これら2つのパラメータで選択された組み合わせから、プロデューサーはカメラ側でのピクセルBinningとホスト側での2D Scalingの適切な内部的な組み合わせを導き出します。
パラメータの詳細については、Depth Controlのトピックを参照してください。
情報
ファームウェアバージョン2.0より前では、Binningは次を使用して実現されていました。 BinningHorizontal および BinningVertical パラメータ。これらのパラメータは引き続き利用可能ですが、使用しないことを推奨します。