Acquisition Frame Rate (Stereo mini)#
データストリームを開始する前に、データタイプごとにターゲットフレームレート、解像度、画像フォーマットを設定します。その後、カメラは設定されたフレームレート、解像度、画像フォーマットで画像データを取得および出力します。
Acquisition Frame Rateの設定#
パラメーターを AcquisitionFrameRate パラメータを秒当たりの希望するフレームレートに設定します。
利用可能なフレームレートは、5 fpsまたは6 fps、10 fps、15 fps、30 fps、60 fps、90 fps、100 fpsの事前定義値です。利用可能な値は、カメラモデルおよび現在のデプスモードと解像度によって異なります。
情報
各カメラモデルおよびデータストリームでサポートされている解像度とフレームレートについては、Image Data Streamを参照してください。