Acquisition Frame Rate (dart E)#
これは、フリーラン画像取得において一定のフレームレートでカメラを操作する場合に便利です。
機能を使用する#
仕組み#
Acquisition Frame Rateの機能が有効になっている場合、カメラの最大フレームレートは、撮影フレームレートパラメーターに入力した値によって制限されます。
例えば、撮影フレームレートを20フレーム/秒(fps)に設定すると、次のような効果があります。
- フレームレートを制限する他の要因で20fpsを超えるフレームレートが許可されている場合、フレームレートは20fpsで一定に維持されます。
- フレームレートを制限する他の要因で、20fps未満のフレームレートしか可能でない場合、フレームレートは、Acquisition Frame Rate機能の影響を受けません。
Acquisition Frame Rateの設定#
- パラメーターを
AcquisitionFrameRateEnableparameter totrue((使用している場合)に設定します). - パラメーターを
AcquisitionFrameRateparameter to the desired upper limit for the camera's frame rate in frames per second.
特性#
| カメラモデル | 使用可能なAcquisitionFrameRateEnableパラメーター |
|---|---|
| daA2500-60mc | いいえ |
| daA2500-60mci | はい |
| daA3840-30mc | Acquisition Frame Rate機能はサポートされていません |
| daA4200-30mci | はい |
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the upper limit of the camera's frame rate to 30 fps */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AcquisitionFrameRateEnable", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AcquisitionFrameRate", 30.0);
CHECK(errRes);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the upper limit of the camera's frame rate to 30 fps */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AcquisitionFrameRateEnable", 1);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "AcquisitionFrameRate", 30.0);
CHECK(errRes);
You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.