コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Line Pitch#

Line Pitchカメラ機能を使用すると、ピクセルラインあたりの送信バイト数を増やすことができます。ラインピッチを増やすために、カメラはすべてのラインにゼロ化されたバイトを追加します。

この機能は、画像データを固定サイズの数字グループに整列させる場合に便利です。例えば、4バイト(32ビット)や8バイト(64ビット)のワードに整列させる場合などです。データ整列によりパフォーマンスを向上させることができます。

機能を使用する#

仕組み#

画素データは、センサーからラインごとに読み取られます。画像ラインごとに、使用される画像ROIの幅とピクセルフォーマットに応じて、カメラは特定のバイト数を送信します。

Line Pitch機能を使用すると、1ラインあたりの送信バイト数を増やすことができます。ラインピッチを増やすために、カメラは各ラインに0化したバイトを追加します。これにより、画像データを4バイトのワードや8バイトのワードなどに揃えることができます。

例:画像ROIを250画素の幅に設定し、ピクセルフォーマットをMono 8に設定した場合、1ラインあたりの送信画素データ量は250バイト(250画素 x 8ビット深度 = 250バイト)になります。

250は4または8の倍数ではないため、このデータを4バイトまたは8バイトのワードに揃えることはできません。画像データを4バイトのワードに揃えるには、ラインのピッチを250バイトから最低252バイトに増やす必要があります(252は4の次の倍数)。画像データを8バイトのワードに揃えるには、ラインピッチを最低256バイトに増やす必要があります。

情報

データチャンクが有効な場合、ラインピッチを調整してもチャンクデータには影響しません。ゼロは、チャンクデータではなく、画像データにのみ追加されます。

Line Pitchの確認#

現在の Line Pitch を確認するには、次の値を取得します。 LinePitch パラメータ。

これにより、に関わらず、現在の Line Pitch が常にバイト単位で返されます。 LinePitchEnable パラメータ設定によって異なります。

Setting the Line Pitch, Aligning Image Data to 4-Byte Words#

画像データを4バイトのワードに揃えるには次の手順に従います。

  1. ピクセルフォーマットを、パックされた12ビットピクセルフォーマット(Mono 12pやBayer 12pなど)以外の任意のフォーマットに設定します。
  2. パラメーターを LinePitchEnable パラメータを true.

現在のラインピッチが4の倍数でない場合、ラインピッチは自動的に次の4の倍数に設定されます。これで画像データが4バイトのワード(32ビットのワード)に整列されます。

Setting the Line Pitch, Aligning Image Data to Any Word Size#

ラインピッチを設定し、画像データを任意のワードサイズに揃えるには、次の手順に従います。

  1. ピクセルフォーマットを、パックされた12ビットピクセルフォーマット(Mono 12pやBayer 12pなど)以外の任意のフォーマットに設定します。
  2. パラメーターを LinePitchEnable パラメータを true.
    現在の Line Pitch が4の倍数ではない場合、Line Pitch は自動的に次の4の倍数に設定されます。
  3. 次の値を取得します。 LinePitch パラメータ。
    これにより、Line Pitch 調整の最小取り得る値が返されます。
  4. パラメーターを LinePitch パラメータを希望の値に設定します。
    4バイト、8バイト、16バイトなどのワードアライメントを行うには、手順2で決定した最小値から始めて、パラメータの値を4、8、16などの次の倍数に設定します。 例: 手順2で決定した値が252であり、画像データを8バイトワードにアラインする場合は、 LinePitch パラメータを 256(= 8の次の倍数)に設定します。

サンプルコード#

// Enable the line pitch feature
camera.LinePitchEnable.SetValue(true);
// Get the current line pitch
int64_t i = camera.LinePitch.GetValue();
// Set the Line Pitch parameter value to the next multiple of 8
camera.LinePitch.SetValue(((i+7)/8)*8);

このサンプルコードは、C++言語でのみ使用できます。

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。