Overview of the Stereo Camera Viewer#
The following screenshot shows the different elements of the Stereo Camera Viewer.

メニュー#
File Menu#
[File]メニューには次のコマンドがあります。
- 深度と画像データの保存:深度と画像データ、およびカメラ設定をファイルに保存します。さまざまなフォーマットが用意されています。詳細については、「深度と画像データの保存」を参照してください。
- Exit: Closes the Stereo Camera Viewer.
View Menu#
[View]メニューを使用して、表示するペインを選択または選択解除します。
カメラメニュー#
[カメラ]メニューには次のコマンドがあります。
- 再スキャン:別のカメラが開いているかどうかを確認します。
- 開く:カメラを開き、使用できるようにします。
- 閉じる:カメラを閉じます。
- Continuous Shot:カメラが画像を連続的にキャプチャーするようにします。
- 停止:画像キャプチャーを停止します。
- 機能の保存:カメラ機能の現在の設定を.pfsファイルに保存します。このファイルは、標準のテキストエディターで開くことができます。機能設定を保存する前に、まず画像取得を停止する必要があります。
- 機能の読み込み:以前保存したカメラ機能の設定を含む.pfsファイルを読み込みます。
ツールメニュー#
[Tools]メニューから、pylon IP Configuratorにアクセスできます。
Window Menu#
[ウィンドウ]メニューを使用して、画像ウィンドウを開閉したり、画像ウィンドウ領域に配置します。
Help Menu#
[ヘルプ]メニューから、さまざまなドキュメントやヘルプ機能にアクセスできます。
- Stereo Camera Viewer Help: Opens this topic.
- Basler Product Documentation: Opens the Stereo ace camera documentation.
- Programmer's Guide: Opens the Stereo ace Programmer's Guide.
- Open Samples Directory: Opens the folder containing the Stereo ace programming samples.
- Check for Software Updates: Takes you to a website where you can check for software updates.
- リリースノート:リリースノートを開きます。
- About Stereo Camera Viewer: Opens a dialog with version information about the Stereo Camera Viewer.
ペイン#
機能#
[Features]ペインには、カメラセレクターで選択したカメラで使用できるすべての機能が表示されます。また、専門知識のレベルを選択できる[ユーザーレベル]ドロップダウンリストも含まれます。利用可能なオプションは、[初心者]、[エキスパート]、および[指導者]です。初心者レベルでは、[Features]ペインに最も基本的なカメラ設定のみが表示されます。エキスパートレベルでは、[Features]ペインに最も一般的に使用されるカメラ設定が表示されます。指導者レベルでは、[Features]ペインに最も高度な機能を含むすべてのカメラ機能が表示されます。
You can place the features you use most often in the Favorites category. This allows you quick access and avoids having to navigate the feature tree. Adding a feature to the favorites doesn't remove it from its original category in the feature tree. The favorites remain in place when you close the Stereo Camera Viewer.
この[Features]ペインでは、更新されたパラメーター値について、定期的にカメラを自動的にポーリングするかどうかを選択することもできます。また、[Refresh]ボタンをクリックして、機能リストを手動で更新することもできます。
![]()
ピクセル情報#
[ピクセル情報]ペインには、いずれかの画像ウィンドウで選択したピクセルに関する情報が表示されます。[ピクセル情報]ペインの詳細については、「ピクセル情報ペインを使用する」を参照してください。
Documentation#
[ドキュメント]ペインには、[Features]ペインで現在選択されている機能に関する情報が表示されます。上記の例では、Operating Modeパラメーターが選択されています。このペインには、独自のアプリケーションコードを記述するときに役立つコードスニペットも含まれます。
メッセージログ#
The Message Log pane displays information about actions carried out with the Stereo Camera Viewer, e.g., opening and closing a camera or starting image acquisition. There are different message levels: Information, Warning, and Critical.
Image Window Area#
このペインには、ターゲットシーンのさまざまな2Dビューと3Dビューを表示する4つのウィンドウがあります。
All panes have buttons for closing the pane and for undocking it from the Stereo Camera Viewer window. If a pane is undocked, you can move it around freely on your desktop. If you want to dock it again, follow these steps:
- 点線の長方形が表示されるまで、ウィンドウ内の目的の位置にペインをドラッグします。
- ペインをドロップします。