彩度#
機能を使用する#
彩度の調整#
彩度を調整すると、色の鮮やかさ(輝度)が変わります。例えば、彩度を高くすると、色を区別しやすくなります。
彩度を調整するには、次のパラメータに値を入力します: BslSaturation パラメータ。デフォルトでは、パラメータは1(通常の彩度)に設定されています。
パラメーター値を小さくすると、グレーに近い落ち着いた色になります。パラメーター値を大きくすると、より鮮明で生き生きとした色になります。
サンプルコード#
pylon Viewer を使用してパラメータを簡単に設定することもできます。