コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

輝度計算#

強度計算機能を使用すると、強度画像データの計算方法を選択できます。

blazeカメラで動きを撮影する場合、 IntensityCalculation パラメータの設定によって、デプスマップと強度画像が同期しているかどうかが決まります。

強度計算方法を指定するには:

  1. パラメーターを IntensityCalculation パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
    • Method1: これはデフォルトの設定です。動きのあるシーンでは、デプスマップと強度画像の間に遅延が生じる場合があります。
    • Method2: この設定を使用すると、デプスマップと強度画像は同期しますが、得られる強度画像は暗くなり、ノイズが増加します。