Gamma Correction# blazeカメラで利用できるGamma Correction機能により、輝度画像のガンマ補正が可能になります。 これは、画像の暗い領域を明るくする非線形操作です。 仕組み# GammaCorrectionパラメーターを有効にすると、0.4のガンマ(= 1 / 2.5)が輝度画像に適用されます。生成されたデータは、元のフルスケール16ビット画像を保持するようにスケーリングされます。これは、次の数式で示されます。 OUT = (216 - 1) * (IN / 216 ) ^ (1 / 2.5) このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 Thanks for your feedback! Help us improve this page by using our