Gamma (dart E)#
機能を使用する#
仕組み#
カメラは、次の式(例として示すカラーカメラの赤のピクセル値(R))に従って、各画素の明るさの値にガンマ補正値(γ)を適用します。
最大ピクセル値(Rmax)は、例えば、8ビットピクセルフォーマットの場合は255、10ビットピクセルフォーマットの場合は1023に等しくなります。
Gamma Correctionの設定#
ガンマ補正を設定するには、 Gamma パラメータを任意の値に設定します。パラメータの値範囲は 0 から ≈4 までです。 - Gamma = 1: 全体の明るさは 変わりません。 - Gamma < 1: 全体の明るさが 増加します。 - Gamma > 1: 全体の明るさが 減少します.
いずれの場合も、黒のピクセル(明るさ = 0)と白のピクセル(明るさ = 最大)は調整されません。
情報
ガンマ補正を有効にし、ピクセルフォーマットを12ビットピクセルフォーマットに設定すると、一部の画像情報が失われます。ピクセルデータ出力は12ビットのままですが、ガンマ補正処理中にピクセル値が補間されます。
色空間の設定#
daA…mci カメラモジュールでは、 BslColorSpace パラメータを利用できます。これにより、次のガンマ補正モードのいずれかを選択できます:
RGB: 追加のガンマ補正値は適用されません。sRGB: 画像の明るさが sRGB モニターでの表示に最適化されます。約 0.4 のガンマ補正値が適用され、Gammaパラメータは読み取り専用になり、Gammaパラメータの値は無視されます。
サンプルコード#
pylon Viewer を使用してパラメータを簡単に設定することもできます。