フレア除去 (dart E)#
機能を使用する#
フレア除去を有効または無効にするには、次を設定します: BslFlareRemovalAuto パラメーターを次のいずれかの動作モードに設定します。
Continuous:画像の取得中、カメラは継続的にレンズフレアアーティファクトを除去します。Off:フレア除去の自動機能を無効にします。
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable Flare Removal by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslFlareRemovalAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメータを簡単に設定することもできます。