コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

dart M Interface Description#

このトピックでは、Basler dart Mカメラモジュールのインターフェイスについて説明します。

概要#

dart MインターフェイスはBasler独自のインターフェイスです。これは、カメラモジュール、フラットフレキシブルケーブル(FFC)、およびBasler dart M Interface Boardまたはカスタムハードウェアの3つのコンポーネントで構成されています。

カメラの接続#

カメラコネクタ

Basler dart Mカメラモジュールへのインターフェイスは、20ピンのFFCコネクタです。このコネクタは、4つの差動信号ペアによる画像転送、入出力信号、および電源の接続を提供します。

フレキシブルフラットケーブル(FFC)コネクタ#

カメラモジュールの20ピンコネクタは、ヒロセ電機製のフレキシブルフラットケーブル(FFC)コネクタです。コネクタの形式は、ヒロセFH67(FH67-20S-0.5SV)FFC/FPCコネクタです。

注記 – FFC ケーブルの向きを間違えると、電子回路が破損するおそれがあります。

FFC ケーブルの両端に区別はありません。つまり、どちらの端もカメラモジュールのコネクタ、またはインターフェイスボードや dart M GigE スイッチのコネクタに接続できます。ただし、ケーブルを正しい向きで挿入することが重要です。つまり、次の画像に示すように、FFC ケーブルの赤い導電パスがボード側を向くようにする必要があります。画像はインターフェイスボードの例を示していますが、スイッチの場合も同じ原則が適用されます。

dart FFC ケーブル接続時の向き

FFCコネクタのピン配列#

下の画像では、FFCコネクタのピン1が矢印で示されています。

FFCコネクターのピン位置

ヒロセFH67-20S-0.5SVコネクタには、シールド付きFFC/FPCをサポートする20本の信号ピンが用意されています。これらのアース接点はBasler dart Mカメラモジュールのアースに接続され、電源のリターンパスを提供し、インピーダンス制御された信号に対して安定した基準面を提供します。次の表に、これら20本の信号ピンの詳細を示します。

ピン番号(カメラ側) ピン名 機能
1 VCC 電源a
2 VCC 電源a
3 LED ステータスLEDb
4 - 予約済みc
5 - 予約済みc
6 ライン2 汎用出力ラインd
7 ライン1 汎用入力ラインd
8 GND GNDe
9 D1+ データインターフェイスf
10 D1- データインターフェイスf
11 GND GNDe
12 D2+ データインターフェイスf
13 D2- データインターフェイスf
14 GND GNDe
15 D3+ データインターフェイスf
16 D3- データインターフェイスf
17 GND GNDe
18 D4+ データインターフェイスf
19 D4- データインターフェイスf
20 GND GNDe

  1. 単一カメラ供給電圧、公称DC 5V。すべてのピンを接続します。

  2. カメラモジュールのステータス表示用(予約済み)

  3. 将来のSLP使用向け(予約済み)

  4. 出力は、例えば外部照明の制御や他のカメラの同期に使用できます。入力は、例えば露光のトリガーに使用できます。

  5. コネクタの反対側にある6つのシールドGND接点を含むすべてのGNDピンは、共通のGNDプレーンに接続する必要があります。長い基板配線は避け、直接ビア接続を優先してください。

  6. 差動データ信号。信号規格はBasler dart Mカメラモジュールによって異なります。

ステータスLED#

ステータスLED

カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。

LEDは、次のように設定することで完全にオフにすることができます: DeviceIndicatorMode パラメータを Inactive.

LEDステータス#

LEDステータス 意味
Off 電源なし
緑色で点灯 電源オン、ネットワーク接続確立
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) システムエラー(内部エラーなど)
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) ユーザーエラー(温度エラーなど)
交互:明るい緑色/消灯 リンクダウン(電源は供給されているがGigE接続がない)
交互:明るい緑色/暗い緑色 IPアドレスの割り当て中
緑色の点灯(周期的に短時間暗くなる) ネットワークの競合

電気的要件#

警告 – 感電の危険

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を印加しないと、カメラモジュールが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

絶対最大定格#

ピン名 絶対最小値 絶対最大値
VCC -0.3 VDC 6.5 VDC
ライン1 -0.4 VDC 5 VDC

供給電流#

ピン名 注意事項 公称(推奨) 最大
VCC VCCピンを介して供給される最大電力は、公称供給電圧5 VDCで6 Wです。 カメラモジュールのタイプによって異なります 1.2 A

入力電圧#

ピン名 注意事項 最小 公称(推奨) 最大
VCC - 4.5 VDC 5.0 VDC 5.5 VDC
ライン1 入力低電圧 - 0.0 VDC 0.63 VDC
ライン1 入力高電圧 1.17 VDC 1.8 VDC -

出力電圧#

ピン名 注意事項 最小 公称(推奨) 最大
ライン2
LED
出力低電圧 - - 0.45 VDC
ライン2
LED
出力高電圧 1.35 VDC - -

出力電圧: ピンに負荷がかかっていない状態。内蔵されている680オームの直列抵抗による電圧降下に注意してください。

GigEデータインターフェイス#

ピン名 機能
D1+、D1- MDI3
D2+、D2- MDI2
D3+、D3- MDI1
D4+、D4- MDI0

上記のピン: 100オームの終端を備えた1000BASE-T IEEE 802.3準拠のPHY MDIデータペア

データインターフェイスの配線長と遅延#

以下の表は、カメラモジュールのデータインターフェイスの配線長と近似信号遅延を示しています。

情報

信号遅延の値は、信号伝搬速度を6 ns/mと仮定して算出されています。

信号名 トレース長[mm] 信号遅延[ps]
D1+ 6.57 39.42
D1- 6.58 39.48
D2+ 6.59 39.54
D2- 6.62 39.72
D3+ 6.51 39.06
D3- 6.58 39.48
D4+ 6.70 40.20
D4- 6.63 39.78