Auto Functions#
オートファンクションは、画像状態が頻繁に変化する場合(光の状態が不安定など)に、良好な画質を維持するのにとりわけ有用です。
ほとんどの自動機能は、パラメータを手動で設定する場合の自動対応機能です。例えば、 Gain Auto 機能は、指定された制限内で Gain パラメータを自動的に制御します。
使用可能なAuto Functions#
カメラのモデルに応じて、次のオートファンクションが使用できます。
操作#
個々のオートファンクションを同時に使用できます。
Exposure AutoとGain Autoを同時に使用している場合は、Auto Function Profile機能を使用して、ゲインと露光時間のバランスを調整する方法を指定できます。
オートファンクションの画素データは、1つ以上のオートファンクションROIから取得できます。正常に動作させるには、各オートファンクションに少なくとも1つのオートファンクションROIを割り当てる必要があります。