コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

無線LANでBasler GigEカメラを使用する#

このトピックでは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)でBasler GigEカメラを操作する方法について説明します。

情報

Baslerでは、有線ネットワークでGigEカメラを使用することをおすすめしています。

カメラの設定#

初期設定#

WLANでBaslerカメラを操作する場合は、カメラのネットワーク関連パラメーターを変更する必要がある可能性があります。

これは、WLANで使用できる帯域幅が制限されている可能性があるためです。デフォルトのカメラ設定では、安定したネットワーク接続を確立するのに不十分である場合があります。

WLANで動作するようにカメラを設定するには:

  1. pylon Software Suite (WindowsまたはLinux)をインストールします。
  2. 「ハードウェアの取り付け(GigEカメラ)」トピックの説明に従って、カメラが取り付けられ、設定されていることを確認します。
  3. コンピューターをWLANに接続します。
  4. pylon Viewerを開きます。
  5. パラメーターを GevSCPSPacketSize パラメータ(例: パケットサイズ)を1500に設定します。
    ヒント: 設定するピクセルのカラーコンポーネントを指定するには、 検索機能 をpylon Viewerで使用して、パラメータ設定を素早く見つけます。
  6. パラメーターを PixelFormat パラメータ(例: ピクセルフォーマット)を、Mono 8などの8-bitのPixel Formatに変更します。
  7. パラメーターを GevSCPD パラメータ(例: パケット間遅延)を高い値に設定します。
    これにより、 current device throughput (GevSCDCT parameter)よりも高くする必要があります。
    最小のInter-Packet Delayおよび最大のcurrent device throughputは、WLAN接続のQualityに依存します。接続のQualityが高いほど、Inter-Packet Delayを小さくすることができます。
  8. 連続画像取得を開始します。
  9. その結果得られたWLAN接続が不安定な場合は、手順7に戻り、パケット間遅延をさらに大きくします。

設定の最適化#

WLAN接続が確立されたら、使用可能な帯域幅を最も効率的に使用できるようにパラメーター設定を最適化できます。

パラメーター設定を最適化するには:

  1. pylon Viewerを開きます。
  2. 連続画像取得を開始します。
  3. Check the Statistic-Failed-Buffer-Count および Statistic-Failed-Packet-Count パラメータ。
    ヒント: 設定するピクセルのカラーコンポーネントを指定するには、 検索機能 をpylon Viewerで使用して、パラメータ設定を素早く見つけます。
    イメージ failed buffer count は、不完全に取得されたバッファの数を示します。 failed packet count は、カメラによって「failed」として報告されたパケットの数を示します。
  4. 次のように減少させます: GevSCPD パラメータ(例: パケット間遅延)を、failed packet countまたはfailed buffer countが増加し始める直前の値に設定します。
  5. 現在の値を記録しておきます: DeviceLinkCurrentThroughput パラメータ。
    これは、ペイロードサイズが変更されたときに最適なInter-Packet Delayを再び見つけるのに役立ちます。以下の注記を参照してください。

情報

パラメーター設定を行うと、現在のペイロードサイズ(つまり、画像あたりの現在のデータ量および現在のフレームレート)に対してのみ良好な結果が得られます。

ペイロードサイズは、画像ROIのサイズやピクセルフォーマットなど、さまざまな要因に依存します。

ペイロードサイズが変更された場合は、 DeviceLinkCurrentThroughput パラメータの値がステップ5で記録した値と同じになるまで、Inter-Packet Delayを再調整する必要があります。