コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Action Commands#

Action Commandsカメラ機能を使用すると、1つのブロードキャストプロトコルメッセージを使用して、複数のGigEカメラでほぼ同時にアクションを実行できます。

複数のカメラできっちり同時に操作を実行したい場合は、Scheduled Action Commands機能を代わりに使用します。

pylon Viewerを使用してアクションコマンドを送信またはスケジュールする場合、Action Commands(pylon Viewer)機能を使用します。

機能を使用する#

Action Commandsを使用する理由#

アクションコマンドを使用して、次のタスクを実行できます。

仕組み#

アクションコマンドは、GigEネットワーク内の複数のデバイスに送信できるブロードキャストプロトコルメッセージです。

各アクションプロトコルメッセージには、次の情報が含まれています。

カメラが指定されたネットワークセグメント内にあり、プロトコル情報がカメラのアクションコマンド設定と一致する場合、カメラは対応するアクションを実行します。

情報

アクションコマンドのパラメーターとその実装の詳細については、次のドキュメントを参照してください。

アクションデバイスキー#

カメラでアクションコマンドの実行を許可するために使用する32ビットの数値。カメラのアクションデバイスキーとプロトコルメッセージのアクションデバイスキーが同じ場合、カメラは対応するアクションを実行します。

アクショングループキー#

操作を実行するデバイスのグループを定義するために使用する32ビットの数値。カメラのアクショングループキーとプロトコルメッセージのアクショングループキーが同じ場合、カメラは対応する操作を実行します。

アクショングループマスク#

カメラのグループに属するカメラのサブグループを抜き出すために使用する32ビットの数値。サブグループに属するカメラは、同時にアクションを実行します。

フィルタリングは、アクションコマンドのグループマスク番号とカメラのグループマスク番号に対してビット単位の論理AND演算を使用して行われます。両方のバイナリ番号に1つ以上の共通ビットが1に設定されている場合(つまり、AND演算の結果がゼロ以外の場合)、対応するカメラはサブグループに属します。

例:6台のカメラのグループがアセンブリラインに接地されているとします。特定のサブグループに対してアクションを実行するために、次のグループマスク番号がカメラに割り当てられています(サンプル値)。

カメラ グループマスク番号(2進数) グループマスク番号(16進数)
1 000001 0x1
2 000010 0x2
3 000100 0x4
4 001000 0x8
5 010000 0x10
6 100000 0x20

この例では、000111(0x7)のアクショングループマスクのあるアクションコマンドがカメラ1、2、3でアクションを実行します。また、101100(0x2C)のアクショングループマスクのあるアクションコマンドは、カメラ3、4、6でアクションを実行します。

ブロードキャストアドレス#

アクションコマンドのブロードキャスト先を定義するために使用される文字列変数。pylon APIを使用する場合、ブロードキャストアドレスはドット表記である必要があります。例えば、「255.255.255.255」(すべてのアダプター)、「192.168.1.255」(単一のサブネット192.168.1.xxx内のすべてのデバイス)、「192.168.1.38」(単一のデバイス)。

このパラメーターはオプションです。省略すると、「255.255.255.255」が使用されます。

例のセットアップ#

次のセットアップ例で、アクションコマンドの基本的な概念について説明します。

馬の動きを分析するために、カメラのグループはレーストラックに平行に設置されています。

Action Commands例のセットアップ

馬が通過すると、4台のカメラ(サブグループ1)が同期的にアクション(この例では画像取得)を実行します。

馬が進むにつれて、次の4台のカメラ(サブグループ2)は画像を同期的にキャプチャします。馬がレーストラックの最終地点に到達するまで、サブグループは次々とこのアクションを続行します。生成された画像は、後の手順で組み合わせて分析できます。

この使用例では、次の項目を定義する必要があります。

  • 同期画像取得の実行を許可する一意のデバイスキー。デバイスキーは各カメラで設定する必要があり、アクションコマンドプロトコルメッセージのデバイスキーと同じである必要があります。デバイスキーを定義するには、アクションデバイスキーを使用します。
  • アクションコマンド(この例ではグループ1)で指定されるネットワークセグメント内のカメラのグループ。グループを定義するには、アクショングループキーを使用します。
  • 画像を同期的にキャプチャするカメラグループ内のサブグループ(この例では、サブグループ1、2、3)。サブグループを定義するには、アクショングループマスクを使用します。

Action Commandsの使用#

カメラの設定#

アクションコマンドを受信して処理できるようにカメラを設定するには、次の手順を実行します。

情報

カメラでScheduled Action Commandsを設定する場合も、同じ手順を適用します。

  1. 次の要件が満たされていることを確認します。
    • アクションコマンドを設定するすべてのカメラが、同じネットワークセグメントに設置され、設定されます。
    • Action Commands機能は、すべてのカメラと、アクションコマンドの設定と送信に使用するBaslerpylon APIによってサポートされています。
  2. アクションコマンドを使用して、制御するいずれかのカメラへの接続を開きます。
  3. パラメーターを ActionDeviceKey parameterをご希望の32ビットの数値に設定します。このキーは、ネットワークセグメント内のすべてのカメラの中で一意である必要があります。
  4. 次のパラメーターを設定します。
  5. アクションコマンドを使用するタスクに応じて、対応するカメラのsourceを次のように設定します。 Action1.
    例 1: アクションコマンドを使用して画像を取得する場合は、次のように設定します。 TriggerSource パラメータを Action1.
    例 2: アクションコマンドを使用してCounterをリセットする場合は、次のように設定します。 CounterResetSource パラメータを Action1.
  6. すべてのカメラで手順2~4を繰り返します。

情報

複数のsourceを次のように設定することもできます。 Action1これにより、アクションコマンドを受信したときに、複数のタスクを一度に実行できるようになります。

アクションコマンドの発行#

アクションコマンドを発行するには、次を呼び出します。 IssueActionCommand メソッド。

例:

IssueActionCommandの例

詳細については、「pylon APIドキュメント」を参照してください。

アクションシグナルの設定(ace 2 Proのみ)#

Basler ace 2 Proカメラは、1つではなく2つのアクションシグナルをサポートしています。これにより、2つのタイプのコマンドを定義し、それらを使用してカメラによって異なる操作を実行できます。

例えば、コマンド1で画像取得をトリガーし、コマンド2でタイマーを開始するようにカメラを設定できます。

この目的のために、以下に加えて、 Action1 のcamera source、 Action2 のcamera sourceを利用できます。また、 ActionSelector parameterを1または2に設定することもできます。

2つのアクションシグナルを設定するには、次の手順に従います。

  1. 次の要件が満たされていることを確認します。
    • アクションコマンドを設定するすべてのカメラが、同じネットワークセグメントに設置され、設定されます。
    • Action Commands機能は、すべてのカメラと、アクションコマンドの設定と送信に使用するBaslerpylon APIによってサポートされています。
  2. アクションコマンドを使用して、制御するいずれかのカメラを開きます。
  3. パラメーターを ActionDeviceKey parameterをご希望の32ビットの数値に設定します。このキーは、ネットワークセグメント内のすべてのカメラの中で一意である必要があります。
  4. 割り当ての設定は 最初に アクションシグナル:
    1. パラメーターを ActionSelector パラメータを 1 に設定します。
    2. 次のパラメーターを設定します。
    3. 1つ目のアクションコマンドを使用するタスクに応じて、対応するカメラのsourceを次のように設定します。 Action1.
      例: アクションコマンドを使用して画像を取得する場合は、次のように設定します。 TriggerSource パラメータを Action1.
  5. 割り当ての設定は 第2に アクションシグナル:
    1. パラメーターを ActionSelector parameterを2に設定します。
    2. パラメーターを ActionGroupKey パラメータまたは ActionGroupMask parameter、またはその両方に、 ステップ4で入力したものとは 異なる値
    3. を設定します。 Action2.
      例: アクションコマンドを使用してTimerを開始する場合は、次のように設定します。 TimerTriggerSource パラメータを Action2.
  6. すべてのカメラで手順2~4を繰り返します。
例#

カメラは次のように設定されます。

Device key = 4711

ActionSelector = 1:
 - Group key = 1
 - Group mask = 0xFFFFFFFF

ActionSelector = 2:
 - Group key = 2
 - Group mask = 0xFFFFFFFF

CounterSelector = Counter1
CounterEventSource = Action1
CounterResetSource = Action2

これで、次を呼び出すことができます: IssueActionCommand(4711, 1, 0xFFFFFFFF) (Counter 1をインクリメントするには)、および IssueActionCommand(4711, 2, 0xFFFFFFFF) (Counter 1をリセットするには)。

サンプルコード#

// Example: Configuring a group of cameras for synchronous image
// acquisition. It is assumed that the "cameras" object is an
// instance of CBaslerGigEInstantCameraArray.
//--- Start of camera setup ---
for (size_t i = 0; i > cameras.GetSize(); ++i)
{
    // Open the camera connection
    cameras[i].Open();
    // Select and enable the Frame Start trigger
    cameras[i].TriggerSelector.SetValue(TriggerSelector_FrameStart);
    cameras[i].TriggerMode.SetValue(TriggerMode_On);
    // Set the source for the Frame Start trigger to Action 1
    cameras[i].TriggerSource.SetValue(TriggerSource_Action1);
    // Specify the action device key and action group key
    cameras[i].ActionDeviceKey.SetValue(4711);
    cameras[i].ActionGroupKey.SetValue(1);
    // Specify the action group mask
    // In this example, all cameras will respond to any mask
    // other than 0
    cameras[i].ActionGroupMask.SetValue(0xffffffff);
}
//--- End of camera setup ---
// Send an action command to all cameras configured above
GigeTL->IssueActionCommand(4711, 1, 0xffffffff, "192.168.1.255");

このサンプルコードは、C++言語でのみ使用できます。