Acquisition Mode#
情報
- この機能は、pylon Viewer機能ツリーからは使用できません。代わりに、pylon ViewerのツールバーのSingle ShotとContinuous Shotボタンを使用すると、取得モードが自動的に設定されます。
- pylon C++ APIおよびpylon .NET APIには、
AcquisitionModeパラメータを自動的に設定する構成イベントハンドラーが用意されています。Baslerでは、これらのイベントハンドラーの使用をお勧めします。
詳細については、「pylon APIドキュメント」のGrab (C++)」およびGrab (.NET)コードサンプルを参照してください。
機能を使用する#
Acquisition Modeの指定#
アクティベーションモードを指定するには、次のように設定します AcquisitionMode パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
使用可能なAcquisition Mode#
Single Frame Acquisition Mode#
Single Frame取得モードでは、カメラは1枚の画像のみを取得します。
Acquisition Startコマンドが実行されると、カメラはトリガー信号を待機します。トリガー信号は、カメラによって内部で生成される(フリーラン)か、外部で適用されます(トリガー画像取得)。
情報
カメラがトリガー信号を待機しているかどうかを確認するには、カメラのTrigger Wait信号をモニターするか、利用可能な場合はAcquisition Status機能を使用します。
Frame Start trigger signalまたはLine Start trigger signalを受信して画像が取得されると、カメラは画像取得をオフにします。別の画像を取得するには、Acquisition Startコマンドを再度実行する必要があります。
Continuous Acquisition Mode#
Continuous取得モードでは、取得スイッチがオフになるまで、カメラは画像を連続的に取得して転送します。
Acquisition Startコマンドが実行されると、カメラはトリガー信号を待機します。トリガー信号は、カメラによって内部で生成される(フリーラン画像取得)か外部で適用されます(トリガー画像取得)。カメラは、Acquisition Stopコマンドが実行されるまで、画像の取得を続行します。
サンプルコード#
// Configure single frame acquisition on the camera
camera.AcquisitionMode.SetValue(AcquisitionMode_SingleFrame);
// Switch on image acquisition
camera.AcquisitionStart.Execute();
// The camera waits for a trigger signal.
// When a Frame Start trigger signal has been received,
// the camera executes an Acquisition Stop command internally.
// Configure continuous image acquisition on the camera
camera.AcquisitionMode.SetValue(AcquisitionMode_Continuous);
// Switch on image acquisition
camera.AcquisitionStart.Execute();
// The camera waits for trigger signals.
// (...)
// Switch off image acquisition
camera.AcquisitionStop.Execute();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Configure single frame acquisition on the camera
CEnumParameter(nodemap, "AcquisitionMode").SetValue("SingleFrame");
// Switch on image acquisition
CCommandParameter(nodemap, "AcquisitionStart").Execute();
// The camera waits for a trigger signal.
// When a Frame Start trigger signal has been received,
// the camera executes an Acquisition Stop command internally.
// Configure continuous image acquisition on the camera
CEnumParameter(nodemap, "AcquisitionMode").SetValue("Continuous");
// Switch on image acquisition
CCommandParameter(nodemap, "AcquisitionStart").Execute();
// The camera waits for trigger signals.
// (...)
// Switch off image acquisition
CCommandParameter(nodemap, "AcquisitionStop").Execute();
// Configure single frame acquisition on the camera
camera.Parameters[PLCamera.AcquisitionMode].SetValue(PLCamera.AcquisitionMode.SingleFrame);
// Switch on image acquisition
camera.Parameters[PLCamera.AcquisitionStart].Execute();
// The camera waits for a trigger signal.
// When a Frame Start trigger signal has been received,
// the camera executes an Acquisition Stop command internally.
// Configure continuous image acquisition on the camera
camera.Parameters[PLCamera.AcquisitionMode].SetValue(PLCamera.AcquisitionMode.Continuous);
// Switch on image acquisition
camera.Parameters[PLCamera.AcquisitionStart].Execute();
// The camera waits for trigger signals.
// (...)
// Switch off image acquisition
camera.Parameters[PLCamera.AcquisitionStop].Execute();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Configure single frame acquisition on the camera */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AcquisitionMode", "SingleFrame");
CHECK(errRes);
/* Switch on image acquisition */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "AcquisitionStart");
CHECK(errRes);
/* The camera waits for a trigger signal. */
/* When a Frame Start trigger signal has been received, */
/* the camera executes an Acquisition Stop command internally. */
/* Configure continuous image acquisition on the camera */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AcquisitionMode", "Continuous");
CHECK(errRes);
/* Switch on image acquisition */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "AcquisitionStart");
CHECK(errRes);
/* The camera waits for trigger signals. */
/* (...) */
/* Switch off image acquisition */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "AcquisitionStop");
CHECK(errRes);
# Configure single frame acquisition on the camera
camera.AcquisitionMode.Value = "SingleFrame"
# Switch on image acquisition
camera.AcquisitionStart.Execute()
# The camera waits for a trigger signal.
# When a Frame Start trigger signal has been received,
# the camera executes an Acquisition Stop command internally.
# Configure continuous image acquisition on the camera
camera.AcquisitionMode.Value = "Continuous"
# Switch on image acquisition
camera.AcquisitionStart.Execute()
# The camera waits for trigger signals.
# (...)
# Switch off image acquisition
camera.AcquisitionStop.Execute()
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。