Timer#
機能を使用する#
この機能の実装はカメラによって異なります。
ace 2、boost R、dart M/R、racer 2 カメラ#
仕組み#
Timer 1 and Timer 2の2つのタイマーを使用できます。
タイマーの仕組みは次のとおりです。
- 内部タイマーを開始するトリガーソースイベントが発生します。
- 遅延が期限切れになり始めます。
- アームの遅延が期限切れになり始めます。
- 遅延が期限切れになると、タイマー出力信号は高になり、設定した持続時間の間は高に維持されます。
- 持続時間が経過すると、タイマー出力信号は低になります。
- アームの遅延時間が経過すると、カメラは次のトリガーソースイベントを受信できます。
Timerの設定#
タイマーを設定するには、次の手順に従います。
- パラメーターを
TimerSelectorパラメータを目的の Timer に設定します(例:)。Timer1. - パラメーターを
TimerDurationパラメータを希望する Timer duration (マイクロ秒単位)に設定します。 - パラメーターを
TimerDelayパラメータを希望する timer delay (マイクロ秒単位)に設定します。 - パラメーターを
TimerTriggerArmDelayパラメータを希望する arm delay (マイクロ秒単位)に設定します。 - パラメーターを
LineSelectorパラメータ タイマー信号に使用する出力ラインに設定します。
ラインが GPIO ラインである場合、そのラインは 出力として設定. - ステップ 1 で Timer 1 を選択した場合は、次のように設定します:
LineSourceパラメータ をTimer1Active. - ステップ 1 で Timer 2 を選択した場合は、次のように設定します:
LineSourceパラメータ をTimer2Active.
ご使用のカメラモデルの Timer パラメータの最大設定値については、Specifics テーブルを参照してください。
Starting a Timer#
タイマーを開始するには次の手順に従います。
- パラメーターを
TimerSelectorパラメータを目的の Timer に設定します(例:)。Timer1. - パラメーターを
TimerTriggerSourceタイマーの開始に使用するソースにパラメータを設定します(例:)。Line2. - If applicable, set the
TimerTriggerActivationパラメーターを次のいずれかの値に設定します。RisingEdge(デフォルト):信号が入力されるとタイマーが開始します。 立ち上がる(つまり、信号ステータスがLowからHighに変化する)ときにトリガーが有効になります。FallingEdge:信号が入力されるとタイマーが開始します。 立ち下がる(つまり、信号ステータスがHighからLowに変化する)ときにトリガーが有効になります。AnyEdge:信号が入力されるとタイマーが開始します。 立ち下がるまたは立ち上がる.LevelHigh:信号が入力されるとタイマーが開始します。 High。信号が Low に変わるとタイマーが停止するため、再度 開始 する必要があります。LevelLow:信号が入力されるとタイマーが開始します。 Low。信号が High に変わるとタイマーが停止するため、再度 開始 する必要があります。
- 選択したタイマートリガーソースで信号を送信してタイマーを開始します。
開始すると、タイマーの status は、設定された TimerTriggerWait を TimerActiveに関係なく、直ちに delay から変化します。ただし、タイマー出力信号が High になるのは、delay の経過後となります。
情報
イメージ TimerTriggerActivation parameterは、High (1) またはLow (0) になることができるTrigger Source(I/O信号、または次のような「Active」信号など)でのみ使用できます。 ExposureActive.
Resetting a Timer#
Timerをリセットするには、次のコマンドを実行します。 TimerReset コマンド。
Timerの status が次から変更されます: TimerActive を TimerTriggerWait.
これで、設定されているアーム遅延に関係なく、タイマーをすぐに再起動できるようになりました。
Getting the Status of a Timer#
Timerの現在のステータスを取得するには、次のパラメータの値を取得します。 TimerStatus parameter。このパラメータは読み取り専用です。
可能な値は次のとおりです。
TimerTriggerWait:Timerは開始待機状態です。 開始.TimerActive:Timerが開始されました。設定されている トリガーソース イベントが発生すると、Timerは直ちにこの状態に切り替わります。 delay 設定 arm delay が設定されている場合、TimerはTimerActive状態を維持し、アーム遅延が経過するのを待ちます。TimerIdle:Timerはアイドル状態です。Timerはこの状態になります。TimerTriggerSourceparameterが設定されていますOffつまり、Timerを開始できません。
ace Classic/U/Lカメラ#
仕組み#
1つのタイマーが使用できます:Timer 1。タイマーの動作は次のとおりです。
- 内部タイマーを開始するトリガーソースイベント(Exposure Startなど)が発生します。
- 遅延が期限切れになり始めます。
- 遅延が期限切れになると、タイマー出力信号は高になり、設定した持続時間の間は高に維持されます。
- 信号の持続時間が経過すると、タイマー出力信号は低になります。
Timerの設定#
- パラメーターを
LineSelectorパラメータ タイマー信号に使用する出力ラインに設定します。
ラインが GPIO ラインである場合、そのラインは 出力として設定. - パラメーターを
LineSourceパラメータ をTimerActive. -
パラメーターを
TimerTriggerSourceparameterを利用可能なTrigger Sourceイベントのいずれかに設定します。ExposureStart:露光開始時にTimerが開始します。FlashWindowStart:Timerが開始するのは、 フラッシュウィンドウ が開くときです。
-
パラメーターを
TimerDurationパラメータを希望する Timer duration (マイクロ秒単位)に設定します。 - パラメーターを
TimerDelayパラメータを希望する timer delay (マイクロ秒単位)に設定します。
情報
一部のカメラモデルでは、最大タイマー持続時間とタイマー遅延の値を増やす必要があります。
Increasing the Maximum Timer Duration and Delay#
On 一部のカメラモデルでは、 TimerDuration および TimerDelay parametersは制限されています デフォルトの最大値は 4 095 です。.
これらのモデルで最大タイマー持続時間を延ばすには、次の手順に従います。
- 希望するタイマー持続時間を4 095で割り、結果を最も近い整数に切り上げます。
例:タイマーの持続時間を50,000µsに設定するとします。50000/4095 = 12.21 ≈ 13。 - パラメーターを
TimerDurationTimebaseAbsparameterをステップ1で決定した値(この場合は13)に設定します。 - パラメーターを
TimerDurationparameterを希望のTimer持続時間(この場合は 50 000)に設定します。
内部的に、カメラは次のようにTimerの持続時間を計算します:TimerDurationRawxTimerDurationTimebaseAbs=TimerDurationAbs.
これらのモデルで最大タイマー遅延を延ばすには、次の手順に従います。
- 希望するタイマー遅延を4 095で割り、結果を最も近い整数に切り上げます。
例:タイマー遅延を6,000µsに設定するとします。6000/4095 = 1.47 ≈ 2 - パラメーターを
TimerDelayTimebaseAbsパラメータをステップ1で決定された値(この場合は2)に設定します。 - パラメーターを
TimerDelayパラメータを希望するTimer遅延(この場合は6 000)に設定します。
内部的に、カメラは次のようにTimer遅延を計算します:TimerDelayRawxTimerDelayTimebaseAbs=TimerDelayAbs.
情報
次に応じて: TimerDurationTimebaseAbs および TimerDelayTimebaseAbs パラメータ値によっては、カメラが目的の正確なTimer持続時間と遅延を実現できない場合があります。
たとえば、設定した場合: TimerDurationTimebaseAbs パラメータを13に設定すると、カメラは13の倍数であるTimer持続時間しか実現できません。したがって、次のように設定した場合: TimerDuration パラメータを50 000に、そして TimerDurationTimebaseAbs パラメータを13に設定すると、カメラは自動的に設定を最も近い可能な値に変更します(例:49 998。これは13の最も近い倍数です)。
追加パラメーター#
TimerSelector:設定するTimerを指定します。Basler ace Classic/U/Lカメラは1つのTimerのみをサポートしているため、このパラメータは事前設定されており変更できません。
特性#
| カメラモデル | Maximum Timer Value [µs] |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A640-240umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1280-80gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1280-125umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-51gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-51gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-160ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-160umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A1920-165g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-165g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-168mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A1920-168mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-35gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-37gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-110umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2048-114ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-114umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2048-173cmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2440-98g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2440-98g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-23gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-75ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-75umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2448-90mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-90mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-105g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-105g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-120cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-120cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-210cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-210cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2448-232g10c | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A2448-232g10m | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A2464-23gcBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gcPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gmBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-23gmPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-77ucBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77ucPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77umBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-77umPRO | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152 |
| a2A2464-115g5cBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2464-115g5mBAS | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836 |
| a2A2560-20gmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2560-70umSWIR | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2560-131cmSWIR | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-22gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2590-60ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2590-60umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-20gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-20gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2600-64ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2600-64umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-14gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-14gmUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-48ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-48umUV | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A2840-57mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-57mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-67g5mUV | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-86cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-86cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-150g10c | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A2840-150g10m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A2840-150g10mUV | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A3536-9gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-9gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-31ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-31umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3536-37mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-37mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-42g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3536-42g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-13gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A3840-45ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A3840-45umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-9gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-9gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-30ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-30umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4096-38mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-38mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-44g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-44g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-67cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-67cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4096-98g10c | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A4096-98g10m | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A4200-12gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-12gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4200-40ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4200-40umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-5gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-5gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-18ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-18umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4504-23mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-23mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-27g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-27g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-42cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-42cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4504-59g10c | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A4504-59g10m | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A4508-6gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-6gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A4508-20ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A4508-20umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-4gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-4gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-15ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-15umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5060-21g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-21g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-35cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5060-35cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-7gmip67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-23ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-23umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5320-29mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-29mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-34g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-34g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-52cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-52cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5320-75g10c | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A5320-75g10m | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A5328-4gcBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gcPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmIP67 | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-4gmPRO | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-15ucBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15ucPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15umBAS | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-15umPRO | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| a2A5328-19mgc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-19mgm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-22g5cBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-22g5mBAS | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-35cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-35cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| a2A5328-49g10c | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| a2A5328-49g10m | Timer Duration: 21 691 754.01 Timer Delay: 21 691 754.01 Timer Trigger Arm Delay: 21 691 754.01 |
| acA640-121gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-300gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-300gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-750uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA640-750um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-290gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-290gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-520uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA720-520um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-200gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-200gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-510uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA800-510um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1280-60gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1280-60gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1300-60gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1300-60gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1300-60gmNIR | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1300-75gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-75gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-200uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1300-200um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-73gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-73gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-220uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1440-220um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1600-60gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1600-60gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1920-25gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1920-25gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA1920-25uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-25um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-40umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-48gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-48gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-50gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-50gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-150uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-150um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA1920-155umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2000-50gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2000-50gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2000-165uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2000-165um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-25gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2040-25gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2040-25gmNIR | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2040-35gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-35gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-55uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-55um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-90umNIR | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-120uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2040-120um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-20gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-20gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-35umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2440-75umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-14gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2500-14gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA2500-14uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-14um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gcMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-20gmMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-60uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA2500-60um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-16gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-16gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3088-57umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3800-10gc | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA3800-10gm | Timer Duration: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) Timer Delay: 139 230(デフォルトの最大値:4 095) |
| acA3800-14uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA3800-14um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-8gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-8gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-29uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4024-29um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-11gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-11gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-30umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4096-40umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-8gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-8gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-20umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA4112-30umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-5gc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-5gm | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17uc | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17ucMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17um | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| acA5472-17umMED | Timer Duration: 16 777 215 Timer Delay: 16 777 215 |
| boA1936-400cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA1936-400cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2448-250cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2448-250cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2832-190cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA2832-190cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-93cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-93cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-180cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4096-180cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4112-68cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4112-68cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4500-45cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4500-45cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4504-100cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA4504-100cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5056-95cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5120-150cc | Timer機能はサポートされていません |
| boA5120-150cm | Timer機能はサポートされていません |
| boA5120-230cc | Timer機能はサポートされていません |
| boA5120-230cm | Timer機能はサポートされていません |
| boA5320-150cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5320-150cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5328-100cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA5328-100cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA6500-36cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA6500-36cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA8100-16cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA8100-16cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| boA9344-30cc | Timer機能はサポートされていません |
| boA9344-30cm | Timer機能はサポートされていません |
| boA9344-70cc | Timer機能はサポートされていません |
| boA9344-70cm | Timer機能はサポートされていません |
| boA13440-17cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| daA720-520uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA720-520um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1280-54uc | Timer機能はサポートされていません |
| daA1280-54um | Timer機能はサポートされていません |
| daA1440-220uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1440-220um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1600-60uc | Timer機能はサポートされていません |
| daA1600-60um | Timer機能はサポートされていません |
| daA1920-15um | Timer機能はサポートされていません |
| daA1920-30uc | Timer機能はサポートされていません |
| daA1920-30um | Timer機能はサポートされていません |
| daA1920-160uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA1920-160um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2448-70uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2448-70um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA2500-14uc | Timer機能はサポートされていません |
| daA2500-14um | Timer機能はサポートされていません |
| daA3840-45uc | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| daA3840-45um | Timer Duration: 21 472 152.45 Timer Delay: 21 472 152.45 Timer Trigger Arm Delay: 21 472 152.45 |
| dmA720-290gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA720-290gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1440-73gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1440-73gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1920-51gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA1920-51gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2048-37gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2048-37gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2448-23gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2448-23gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2840-14gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA2840-14gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA3536-9gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA3536-9gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA4096-9gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| dmA4096-9gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| puA1280-54uc | Timer機能はサポートされていません |
| puA1280-54um | Timer機能はサポートされていません |
| puA1600-60uc | Timer機能はサポートされていません |
| puA1600-60um | Timer機能はサポートされていません |
| puA1920-30uc | Timer機能はサポートされていません |
| puA1920-30um | Timer機能はサポートされていません |
| puA2500-14uc | Timer機能はサポートされていません |
| puA2500-14um | Timer機能はサポートされていません |
| r2L2048-29gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-58gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-62cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-62g5c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-172cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L2048-172g5m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-14gc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-29gm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-42cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-42g5c | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-84cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L4096-84g5m | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L8192-80cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L8192-240cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L16384-60cc | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2L16384-120cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
| r2T16416-500cm | Timer Duration: 21 474 836.47 Timer Delay: 21 474 836.47 Timer Trigger Arm Delay: 21 474 836.47 |
サンプルコード#
ace 2、boost R、dart M/R、racer 2 カメラ#
// Select Timer 1
camera.TimerSelector.SetValue(TimerSelector_Timer1);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.TimerTriggerArmDelay.SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
camera.LineMode.SetValue(LineMode_Output);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_Timer1Active);
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_Line1);
camera.TimerTriggerActivation.SetValue(TimerTriggerActivation_RisingEdge);
// Reset the timer
camera.TimerReset.Execute();
// Get the current status of the timer
TimerStatusEnums timerStatus = camera.TimerStatus.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Timer 1
CEnumParameter(nodemap, "TimerSelector").SetValue("Timer1");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDuration").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelay").SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerTriggerArmDelay").SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
CEnumParameter(nodemap, "LineMode").SetValue("Output");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("Timer1Active");
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("Line1");
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerActivation").SetValue("RisingEdge");
// Reset the timer
CCommandParameter(nodemap, "TimerReset").Execute();
// Get the current status of the timer
String_t timerStatus = CEnumParameter(nodemap, "TimerStatus").GetValue();
// Select Timer 1
camera.Parameters[PLCamera.TimerSelector].SetValue(PLCamera.TimerSelector.Timer1);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDuration].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelay].SetValue(500.0);
// Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerArmDelay].SetValue(5000.0);
// Select Line 2 and configure the line as output
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
camera.Parameters[PLCamera.LineMode].SetValue(PLCamera.LineMode.Output);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.Timer1Active);
// Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.Line1);
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerActivation].SetValue(PLCamera.TimerTriggerActivation.RisingEdge);
// Reset the timer
camera.Parameters[PLCamera.TimerReset].Execute();
// Get the current status of the timer
string timerStatus = camera.Parameters[PLCamera.TimerStatus].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char timerStatus_str[64] = {0};
/* Select Timer 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerSelector", "Timer1");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDuration", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelay", 500.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerTriggerArmDelay", 5000.0);
CHECK(errRes);
/* Select Line 2 and configure the line as output */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineMode", "Output");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "Timer1Active");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "Line1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerActivation", "RisingEdge");
CHECK(errRes);
/* Reset the timer */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "TimerReset");
CHECK(errRes);
/* Get the current status of the timer */
len = sizeof(timerStatus_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "TimerStatus", timerStatus_str, &len);
CHECK(errRes);
# Select Timer 1
camera.TimerSelector.Value = "Timer1"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.Value = 500.0
# Set the timer trigger arm delay to 5000 microseconds
camera.TimerTriggerArmDelay.Value = 5000.0
# Select Line 2 and configure the line as output
camera.LineSelector.Value = "Line2"
camera.LineMode.Value = "Output"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "Timer1Active"
# Specify that the timer starts whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.TimerTriggerSource.Value = "Line1"
camera.TimerTriggerActivation.Value = "RisingEdge"
# Reset the timer
camera.TimerReset.Execute()
# Get the current status of the timer
timerStatus = camera.TimerStatus.Value
ace Classic/U/L GigEカメラ#
// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_TimerActive);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDurationAbs.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelayAbs.SetValue(500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("TimerActive");
// Specify that the timer starts when exposure starts
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("ExposureStart");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDurationAbs").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelayAbs").SetValue(500.0);
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.TimerActive);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDurationAbs].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelayAbs].SetValue(500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "TimerActive");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts when exposure starts */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "ExposureStart");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDurationAbs", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelayAbs", 500.0);
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "TimerActive"
# Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.Value = "ExposureStart"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDurationAbs.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelayAbs.Value = 500.0
その他のカメラ#
// Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.SetValue(LineSelector_Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.SetValue(LineSource_Timer1Active);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.SetValue(TimerTriggerSource_ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.SetValue(500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2 (output line)
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Specify that the timer signal is output on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSource").SetValue("Timer1Active");
// Specify that the timer starts when exposure starts
CEnumParameter(nodemap, "TimerTriggerSource").SetValue("ExposureStart");
// Set the timer duration to 1000 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDuration").SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "TimerDelay").SetValue(500.0);
// Select Line 2 (output line)
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSource].SetValue(PLCamera.LineSource.Timer1Active);
// Specify that the timer starts when exposure starts
camera.Parameters[PLCamera.TimerTriggerSource].SetValue(PLCamera.TimerTriggerSource.ExposureStart);
// Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDuration].SetValue(1000.0);
// Set the timer delay to 500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.TimerDelay].SetValue(500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select Line 2 (output line) */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer signal is output on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSource", "Timer1Active");
CHECK(errRes);
/* Specify that the timer starts when exposure starts */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "TimerTriggerSource", "ExposureStart");
CHECK(errRes);
/* Set the timer duration to 1000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDuration", 1000.0);
CHECK(errRes);
/* Set the timer delay to 500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "TimerDelay", 500.0);
CHECK(errRes);
# Select Line 2 (output line)
camera.LineSelector.Value = "Line2"
# Specify that the timer signal is output on Line 2
camera.LineSource.Value = "Timer1Active"
# Specify that the timer starts when exposure starts
camera.TimerTriggerSource.Value = "ExposureStart"
# Set the timer duration to 1000 microseconds
camera.TimerDuration.Value = 1000.0
# Set the timer delay to 500 microseconds
camera.TimerDelay.Value = 500.0
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。