放熱の提供#
一般的なガイドライン#
- カメラにレンズをマウントします。
- 頑丈な熱伝導性のあるコンポーネントにカメラをマウントします。接触面は平らである必要があります。凹凸のある表面の場合は、カメラと接触面の間に熱伝導性ホイルを取り付けることで対応できる場合があります。
- 適切な冷却エレメントをカメラに取り付けてください。ほとんどのカメラモデルに適した冷却デバイスが用意されており、Baslerウェブサイトからご購入いただけます。
- カメラにエアフローを供給します。
- 良好な画質を確保するために、Baslerは、高温でカメラを操作しないことをおすすめします。
- カメラの温度を確認する場合は、温度測定ポイントを使用してカメラハウジングで直接測定できます(下記参照)。
- 一部のカメラはDevice Temperature機能を備えています。この機能を使用すると、pylon APIを介してデバイスの温度を監視できます。
- フレームレートを高くすると消費電力が増加し、カメラの温度が高くなることに注意してください。
- お使いのカメラでCamera Operation Mode機能が使用可能であり、低いフレームレートでの動作が許容できる場合は、動作モードをLong Exposureに設定して温度を下げます。
カメラ固有の情報#
ace、ace 2、racer 2 S カメラ#
情報
Sony IMXおよびonsemi PYTHONセンサーを搭載したカメラでは、次のアプリケーションノートが提供されています:「Basler aceカメラのハウジング温度を監視する方法」
温度測定ポイント#
boostカメラ#
boost R#
温度測定ポイント#
boost V#
温度測定ポイント#
racer 2 L および racer 2 XL カメラ#
racer 2 L#
温度測定ポイント#
racer 2 L カメラの場合、温度はカメラ前面で測定するのが最適です。特定の測定ポイントはありません。
racer 2 XL#
情報
racer 2 XL カメラには、追加の放熱対策が必要です。カメラの操作時は、十分な放熱を行ってください(例:十分な熱伝導性を持つ部品にカメラを取り付ける、または適切な冷却エレメントをカメラに装着するなど)。
温度測定ポイント#
dartカメラ#
情報
- 熱伝導マットを使用すると、放熱性をさらに向上させることができます。
- 放熱用の導電性部品が、ボード上の電気接点に接触しないようにしてください。
dart Classic/R/E#
すべての dart Classic/R/E カメラモジュールには、モジュールの設置用にボードの四隅に4つの穴があります。これらの穴は放熱にも使用できます。
- ベアボードモデル:穴の金属製の境界は、接続している金属製コンポーネントに放熱するように設計されています。
-
S マウントおよび CS マウントのバリエーション:4 つの穴にリベットが配置されています。これらのリベットは、接続された金属コンポーネントに向かって放熱するために使用できます。たとえば、カメラの前面または背面を取り付けプレートに接続できます。

ボーダーやリベットの使用方法はシステム設計によって異なります。いずれの場合も、ボーダーまたはリベットが金属コンポーネントと適切に接触していることを確認してください。
dart USB 3.0#
温度測定ポイント - ベアボードモデル#
温度測定ポイント - SマウントおよびCSマウントモデル#
dart E#
温度測定ポイント - ベアボードモデル#
温度測定ポイント - Sマウントモデル#
dart M#
すべての dart M カメラモジュールには、ボードの四隅に銅層で裏打ちされた4つの穴があります。これらの穴は、モジュール(およびマウント)の設置用に設計されています。
カメラモジュールの取り付けには、dart M Screw Kit for Mount Attachmentを使用できます。
注意 – 指定された範囲外の温度は、火傷の原因になったり、カメラのシャットダウンを引き起こしたりする可能性があります。
カメラ仕様に記載されている範囲外の温度でカメラモジュールを動作させると、次のような問題が発生します:
- カメラモジュールが高温になり、触ると火傷をするおそれがあります。
- 放熱を行わずにカメラモジュールを動作させると、電気部品を保護するためにカメラモジュールがシャットダウンする場合があります。
- カメラモジュールの寿命が短くなります。
十分な放熱を確保してください。詳細については、次のセクションを参照してください。
放熱には、例えば次のような方法があります。
- ネジを使用して dart M カメラモジュールをヒートシンクに取り付けることができます。
dart M マウントは熱伝導率の優れた高性能プラスチック製であるため、マウントを放熱に使用できます。 - ヒートシンクを FPGA の表面に直接接続するオプションがあります。放熱をさらに強化するには、ヒートシンクを金属ケースまたは筐体に接続することを検討してください。
-
Heat Sink for dart(評価目的のみ):
あらかじめ取り付けられている接着パッドを使用して、ヒートシンクをカメラモジュールの FPGA に取り付けることができます。
詳細な背景情報については、How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modulesアプリケーションノートを参照してください。