Line Selector#
機能を使用する#
ラインの選択#
ラインを選択するには、 LineSelector parameter to the desired I/O line, e.g., Line1 または LinkSignal1.
カメラモデルによって、I/Oラインの総数、ラインのフォーマット(フォトカプラ絶縁型またはGPIO)、およびピン配置が異なる場合があります。カメラモデルによっては、I/Oリンク信号(つまり仮想I/O信号)を設定することもできます。お使いのカメラモデルの仕様を確認するには、カメラのトピックにある「General Specifications」表および「Physical Interface」セクションをご確認ください。カメラのトピックは、Area and Line Scan Camerasセクションにあります。
実行可能なタスクは、I/Oラインが入力または出力のいずれかとして機能するかによって異なります。
ラインを選択したら、次の操作を実行できます。
| Task | 機能 |
|---|---|
| 入力ラインの入力フィルタリングの設定 | Input Filter(利用可能な場合) |
| 入力ラインのデバウンサーの設定 | Line Debouncer(利用可能な場合) |
| 出力ラインのソース信号の選択 | Line Source |
| 出力ラインの最小pulse幅の設定 | Line Minimum Output Pulse Width |
| ユーザー設定が可能な出力ラインのラインステータスの設定 | User Output Value |
| GPIOラインのラインモードの設定 | Line Mode |
| 反転機能の有効化 | Line Inverter |
| 単一I/Oラインのステータスの確認 | Line Status |
サンプルコード#
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。