Line Mode#
任意の汎用I/Oライン(GPIOライン)のラインモードを設定できます。光結合I/Oラインでは、現在のラインモードのみを決定できます。
機能を使用する#
Line Modeの設定#
ラインモードは、I/Oラインが使用されていない場合にのみ設定してください。そうしないと、カメラが予測不能な動作を示す場合があります。
LineSelectorパラメーターを目的のGPIOラインに設定します。
LineModeパラメーターを次のいずれかの値に設定します。
Input:GPIOラインを入力ラインとして設定します。Output:GPIOラインを出力ラインとして設定します。InOut: If available, configures the GPIO line as an input-output line. This is used, e.g., for the Two-Wire Interface and the Light Control features.
Line Modeの決定#
LineSelectorパラメーターを目的のI/Oラインに設定します。LineModeパラメーターの値を取得して、I/Oラインの現在のラインモードを決定します。
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Select GPIO line 3 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line3");
CHECK(errRes);
/* Set the line mode to Input */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineMode", "Input");
CHECK(errRes);
/* Get the current line mode */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "LineMode", e_str, &len);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。