ガルバニック絶縁I/Oライン#
特性#
- ガルバニック絶縁型I/Oラインは、入力または出力として動作するように事前設定されています。この事前設定を変更することはできません。
- ラインの1つは常に専用の入力ラインであり、もう1つは専用の出力ラインです。
- 入力トリガーに必要な最小パルス幅は、200 ns以上である必要があります。
共通タスク#
| Task | 機能 |
|---|---|
| トリガー画像取得の設定 | トリガー画像取得 |
| ガルバニック絶縁型I/Oラインの出力信号の選択 | Line Source |
サンプル回路図#
→「回路図」を参照してください。