Extrinsic Transformation#
これは、カメラの出力データをアプリケーションに適した座標系に変換する場合に便利です。
機能を使用する#
仕組み#
blazeカメラの座標系の位置と方向は固定されています。原点はカメラの光学中心にあり、z軸はカメラとは逆に向いています。この座標系は、アンカー座標系と呼ばれます。
blazeカメラを使用すると、アンカー座標系を、アプリケーションの要件に応じて変換座標系に変換できます。
変換では、x、y、z表示の直交座標を使用します。変換値は、アンカーから変換座標系への変換を定義します。
次の最初の画像は、アンカー座標系の距離に基づいて色付けされた深度マップを示しています。2番目の画像は、変換座標系の距離に基づく深度マップを示しています。
ボックスが配置された面に対してz軸が垂直になるように変換座標系が選択されます。これにより、ボックスのz値はすべて同じになります。


もう1つの使用事例としては、複数のカメラのデータのマッチングとフュージョンを簡素化するために、それぞれの座標系を共通の座標系に変換することがあります。
アンカーから変換座標系への変換は、回転を実行してから並進を実行することによって行われます。
回転は、x、y、z軸を中心とした回転角度によって定義されます。並進は新しい原点へのThX、ThY、ThZの置換によって定義されます。
したがって、座標変換は合計6つのパラメーターによって定義されます。
変換の効果は、次のコンポーネントによって異なります。
| コンポーネント | 変換の効果 |
|---|---|
| 範囲 | 点群の場合(PixelFormatがCoord3D_ABC32fに設定されている場合)、変換は完全に適用されます。深度マップの場合( PixelFormatがCoord3D_C16またはMono16に設定されている場合)、変換は適用されません。 |
| 輝度 | 適用されません。 |
| 信頼性 | 適用されません。 |
Extrinsic Transformationの実行#
Scan3dCoordinateSystemReferenceパラメーターをTransformedに設定します。-
Scan3dCoordinateTransformSelectorパラメーターを目的の変換値に設定します。並進には
TranslationX/Y/Z値を使用し、回転にはRotationX/Y/Z値を使用します。 -
Scan3dTransformValueパラメーターを目的の値に設定します。並進の値は、システムの距離単位で表されます。回転の値は度で表されます。