コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

露光開始遅延#

Exposure Start Delayカメラ機能を使用すると、トリガー信号が検出されてから実際に露光が開始されるまでの時間を指定できます。

露出開始遅延の長さは、カメラモデルやExposure Mode、Exposure Time Mode、Sensor Bit Depthなどのさまざまなカメラ機能の設定によって異なります。

タイミングや遅延など、Baslerカメラでの画像取得プロセスの詳細については、Acquisition Timing Informationトピックを参照してください。

機能を使用する#

Exposure Start Delayの確認#

To determine the exposure start delay at the current settings, get the value of the BslExposureStartDelay parameter. The exposure start delay is measured in microseconds.

サンプルコード#

// Determine the exposure start delay at the current settings
double d = camera.BslExposureStartDelay.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Determine the exposure start delay at the current settings
double d = CFloatParameter(nodemap, "BslExposureStartDelay").GetValue();
// Determine the exposure start delay at the current settings
double d = camera.Parameters[PLCamera.BslExposureStartDelay].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the exposure start delay at the current settings */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslExposureStartDelay", &d);
CHECK(errRes);
# Determine the exposure start delay at the current settings
d = camera.BslExposureStartDelay.Value

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。