コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Error Codes#

Error Codesカメラ機能を使用すると、カメラからエラーコードを読み取ることができます。

複数の異なるエラーが発生した場合は、エラーリストに保存され、1つずつ取得できます。

機能を使用する#

仕組み#

カメラは特定のエラーを検出できます。そのようなエラーが発生すると、カメラはこのエラーにエラーコードを割り当て、エラーコードをメモリーに保存します。

複数の異なるエラーが発生した場合、カメラは検出されたエラーの種類ごとにコードを保存します。カメラは、対応するエラーを何回検出したかに関係なく、各コードを1回だけ保存します。

Error Codesの確認#

エラーコードの確認は、カメラのモデルと発生したエラーの数に応じた反復的なプロセスです。

ace 2、boost、dart M/R、racer 2 カメラ#

Basler ace 2、boost、dart M/R、racer 2カメラは、Baslerサポートで評価可能なエラーのリストを生成できます。

ace 2、boost、dart M/R、racer 2カメラでError Codesを確認するには、以下を行います。

  1. 次の値を取得します。 BslErrorPresent パラメータ。
  2. パラメーター値が次の場合 true:
    1. 次の値を取得します。 BslErrorReportValue パラメータ。
    2. コンピューターに値を保存するか、後で参照できるように書き留めます。
    3. 実行します: BslErrorReportNext コマンド。これにより、デバイスから次のエラーコードが取得されます。
    4. 次の状態になるまで、ステップa)~c)を繰り返します。 BslErrorReportValue パラメータ値が 0。パラメータ値が0の場合は、取得するError Codesがこれ以上ないことを意味します。
    5. Error Codesのリストを添えて、Baslerサポートにお問い合わせください。

ace U/Lカメラ#

Basler ace U/Lカメラは、ユーザー自身で修正するか、Baslerサポートで評価できるエラーのリストを生成できます。

ace U/L GigEカメラでError Codesを確認するには、以下を行います。

  1. 次の値を取得します。 LastError パラメータ。
  2. コンピューターに値を保存するか、後で参照できるように書き留めます。
  3. 実行します: ClearLastError コマンド。これにより、Error Codesのリストから最後のエラーコードが削除されます。
  4. 手順1)~3)を繰り返します。 LastError パラメータ値が NoError.
  5. 次の表を使用してエラーのトラブルシューティングを行うか、エラーコードのリストを使用してBaslerサポートに問い合わせます。
使用可能なError Codes#

次の表は、Basler ace U/Lカメラにのみ適用されます。

LastError Enumerator 意味
NoError エラーメモリが最後にクリアされてから、カメラでエラーが検出されませんでした。
Overtrigger オーバートリガーが発生しました。
カメラの準備ができていない状態で、ユーザーがトリガー信号をカメラに送信しました。
Userset ユーザーセットをロードしようとしたときにエラーが発生しました。通常、これはユーザーセットに無効な値が含まれていることを意味します。別のユーザーセットをロードしてみてください。
InvalidParameter 範囲外または無効なパラメーターが入力されました。通常、このエラーは、ユーザーが直接レジスターアクセスを介してパラメーターを設定した場合にのみ発生します。
OverTemperature カメラはTemperature State機能をサポートしており、過熱しきい値を超えています。このエラーは、カメラコンポーネントが損傷する可能性があることを示します。
PowerFailure このエラーは、電力供給が十分でないことを示します。
電力供給状況を確認してください。
InsufficientTriggerWidth このエラーは、トリガーが最小露光時間より短い場合にTrigger Width露光モードで報告されます。

サンプルコード#

ace 2、boost、dart M、dart Rカメラ#
// Check whether an error occurred on the device
bool errorPresent = camera.BslErrorPresent.GetValue();
// Get the first error code
int64_t errorReportValue = camera.BslErrorReportValue.GetValue();
// Retrieve the next error code from the device
camera.BslErrorReportNext.Execute();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Check whether an error occurred on the device
bool errorPresent = CBooleanParameter(nodemap, "BslErrorPresent").GetValue();
// Get the first error code
int64_t errorReportValue = CIntegerParameter(nodemap, "BslErrorReportValue").GetValue();
// Retrieve the next error code from the device
CCommandParameter(nodemap, "BslErrorReportNext").Execute();
// Check whether an error occurred on the device
bool errorPresent = camera.Parameters[PLCamera.BslErrorPresent].GetValue();
// Get the first error code
Int64 errorReportValue = camera.Parameters[PLCamera.BslErrorReportValue].GetValue();
// Retrieve the next error code from the device
camera.Parameters[PLCamera.BslErrorReportNext].Execute();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
_Bool errorPresent = false;
int64_t errorReportValue = 0;
/* Check whether an error occurred on the device */
errRes = PylonDeviceGetBooleanFeature(hdev, "BslErrorPresent", &errorPresent);
CHECK(errRes);
/* Get the first error code */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "BslErrorReportValue", &errorReportValue);
CHECK(errRes);
/* Retrieve the next error code from the device */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "BslErrorReportNext");
CHECK(errRes);
# Check whether an error occurred on the device
errorPresent = camera.BslErrorPresent.Value
# Get the first error code
errorReportValue = camera.BslErrorReportValue.Value
# Retrieve the next error code from the device
camera.BslErrorReportNext.Execute()
ace U/Lカメラ#
// Get the value of the last error code in the memory
LastErrorEnums lasterror = camera.LastError.GetValue();
// Clear the value of the last error code in the memory
camera.ClearLastError.Execute();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Get the value of the last error code in the memory
String_t lasterror = CEnumParameter(nodemap, "LastError").GetValue();
// Clear the value of the last error code in the memory
CCommandParameter(nodemap, "ClearLastError").Execute();
// Get the value of the last error code in the memory
string lasterror = camera.Parameters[PLCamera.LastError].GetValue();
// Clear the value of the last error code in the memory
camera.Parameters[PLCamera.ClearLastError].Execute();
size_t len = 0;
char lasterror_str[64] = {0};
/* Get the value of the last error code in the memory */
len = sizeof(lasterror_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "LastError", lasterror_str, &len);
CHECK(errRes);
/* Clear the value of the last error code in the memory */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "ClearLastError");
CHECK(errRes);
# Get the value of the last error code in the memory
lasterror = camera.LastError.Value
# Clear the value of the last error code in the memory
camera.ClearLastError.Execute()

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。