コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Device Temperature ( blaze )#

blaze カメラで利用可能な Device Temperature 機能を使用すると、レーザーボード、センサーボード、イメージセンサー、CPU の各場所の温度を確認できます。

機能を使用する#

Device Temperatureの確認#

デバイスの温度を確認するには、次の手順に従います。

  1. パラメーターを DeviceTemperatureSelector パラメーターを温度を測定したい目的の場所に設定します。

    • CPU: CPU の温度を測定します。
    • Sensorboard: センサーボードの温度を測定します。
    • Illumination: レーザーボードの温度を測定します。
    • Sensor: イメージセンサーの温度を測定します。この温度センサーの値は、画像取得中のみ更新されます。
    • 次の値を取得します。 DeviceTemperature パラメータ。

温度は摂氏(°C)の浮動小数点値として返されます。

情報

カメラのTemperature Stateが許容範囲内に収まるようにするため、デバイス温度のモニタリングは重要です。