取得タイミング情報#
カメラのタイミングと遅延を把握しておくと、撮影システムを最適化してパフォーマンスを最大限に高めることができます。
取り込みタイミングチャート#
エリアスキャンカメラ#
次の図は、Baslerエリアスキャンカメラの画像取り込みおよび転送のタイミングチャートを示しています。
この図は、次のように設定されているカメラに基づいています。
- ハードウェアトリガー有効(外部Frame Startトリガー)
- Timed Exposure Mode
- Trigger Activationが立ち上がりエッジ(Rising Edge)の場合
- 非オーバーラップ画像取得
ラインスキャンカメラ#
次の図は、Baslerラインスキャンカメラの画像取り込みおよび転送のタイミングチャートを示しています。
情報
このタイミングチャートは、TDIセンサーを搭載したBaslerラインスキャンカメラには適用されません。
この図は、次のように設定されているカメラに基づいています。
- ハードウェアトリガーが有効(外部のExposure Startトリガー)
- Timed Exposure Mode
- Trigger Activationが立ち上がりエッジ(Rising Edge)の場合
- オーバーラップ画像取り込み
タイミングと遅延#
露光開始遅延#
露光開始遅延は、トリガー信号が検出されてから実際に露光が開始されるまでの時間です。
使用可能な場合は、Exposure Start Delay機能を使用して露光開始遅延を指定できます。この機能を使用できない場合は、Specificsセクションでお使いのカメラモデルの値を検索できます。
次のように、露光開始遅延に遅延を追加する必要がある場合があります。
- ハードウェアトリガーを使用する場合は、入力ラインの伝播遅延(「応答時間」)による遅延を追加する必要があります。
- 次の機能を使用する場合: Line Debouncer 機能を使用する場合、次の値に等しい遅延を追加する必要があります:
LineDebouncerTimeパラメータ値を指定します。 - フレームスタート(Frame Start)トリガーに対して次のように設定した場合: トリガー遅延 を設定する場合、次の値に等しい遅延を追加する必要があります:
TriggerDelayパラメータ値を指定します。 - に応じて、 お使いのカメラモデル、追加のImage ROI露出開始遅延を考慮する必要がある場合があります。Image ROI露出開始遅延は、次の要因によって変化します。
OffsetYの設定、および 画像ROI によって計算できます。OffsetY* tRow。この遅延は、Image ROIの設定に関係なく、取り込みごとにセンサー全体が露光され読み出されるという事実起因して発生します。 - Long Exposureカメラ動作モードを使用すると、露光開始遅延が大きくなります。
例: 次のように仮定します。カメラの露出開始遅延は18 µsです。カメラがハードウェアトリガーに設定されています。入力ラインの伝搬遅延は1.5 µsです。次のパラメータを設定します。 LineDebouncerTime パラメータを5 µsに設定します。フレームスタート(Frame Start)トリガーのTrigger Delayを200 µsに設定します。Image ROI露出開始遅延は適用されません。Camera Operation Modeが次のように設定されています: Standard.
この場合:
合計開始遅延 = 露光開始遅延 + 入力ライン応答時間 + Line Debouncer設定 + Frame Start Trigger Delay = 18μs + 1.5μs + 5μs + 200μs = 224.5μs
情報
daA1280-54um/uc、daA1920-15um、daA1920-30um/uc、およびdaA2500-14um/ucモデルでは、Immediate Trigger Modeを利用できます。
Immediate Trigger Modeを有効にすると、露光はトリガー直後に開始されますが、画像パラメーターへの変更は、少し遅れて(1枚以上の画像が取得後)有効になります。これは、露光開始遅延を最小限に抑えたい場合に便利です。つまり、画像取得をできるだけ早く開始する必要があり、撮像条件が安定している場合です。
Immediate Trigger Modeを有効にするには、次のように設定します: BslImmediateTriggerMode パラメータを On.
この設定は、次の状況のときに有効になります: TriggerMode パラメータが次のように設定されていること: On.
Sensor Readout Time#
センサー読み出し時間は、センサーから画像データを読み出すのにかかる時間です。Sensor Readout Timeカメラ機能を使用して時間を決定できます。
カメラは、十分な量のデータがバッファーに蓄積されたと判断すると、カメラからホストコンピューターへのデータの送信を開始します。
フレーム伝送時間#
フレーム伝送時間は、カメラのバッファーから取得したフレームをホストコンピューターに送信するのにかかる時間です。
GigEおよびUSB 3.0カメラの場合、フレーム転送時間はフレーム間で異なる可能性があり、部分的にはホストコンピュータがデータ転送を要求するタイミングに依存します。
送信開始遅延#
送信開始遅延とは、センサーから取得されたフレームデータをカメラが読み出してから、取得されたフレームのデータをホストコンピューターに送信し始めるまでの時間です。
GigEおよびUSB 3.0カメラの場合、転送開始遅延はフレーム間で異なる可能性があり、主にホストコンピュータがデータ転送の要求を開始するタイミングに依存します。
特性#
| カメラモデル | 露光開始遅延[µs](非オーバーラップ画像取得) | 露光開始遅延[µs](オーバーラップ画像取得) |
|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A640-240umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A1280-80gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A1280-125umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A1920-51gcBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-51gcIP67 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-51gcPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-51gmBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-51gmIP67 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-51gmPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-160ucBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-160ucPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-160umBAS | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-160umPRO | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| a2A1920-165g5cBAS | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 |
| a2A1920-165g5mBAS | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 | 8ビットセンサーのビット深度:15 10ビットセンサーのビット深度:17 12ビットセンサーのビット深度:21 |
| a2A1920-168mgc | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A1920-168mgm | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 | 8-bit Sensor Bit Depth: 15 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 20 |
| a2A2048-35gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2048-37gcBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-37gcPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-37gmBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-37gmPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-110umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2048-114g5cBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114g5mBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114mgc | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114mgm | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114ucBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114ucPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114umBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-114umPRO | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| a2A2048-173cmSWIR | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2440-98g5cBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 |
| a2A2440-98g5mBAS | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 20 12-bit Sensor Bit Depth: 23 |
| a2A2448-23gcBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-23gcIP67 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-23gcPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-23gmBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-23gmIP67 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-23gmPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-75ucBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-75ucPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-75umBAS | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-75umPRO | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-90mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 |
| a2A2448-90mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 | 10-bit Sensor Bit Depth: 68 12-bit Sensor Bit Depth: 80 |
| a2A2448-105g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 |
| a2A2448-105g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 | 10ビットセンサービット深度:56 12ビットセンサービット深度:74 |
| a2A2448-120cc | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-120cm | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-210cc | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-210cm | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| a2A2448-232g10c | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 58 | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 58 |
| a2A2448-232g10m | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 58 | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 54 12-bit Sensor Bit Depth: 58 |
| a2A2464-23gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-23gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-23gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-23gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-77ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-77ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-77umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-77umPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A2464-115g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A2464-115g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A2560-20gmSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2560-70umSWIR | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 10-bit Sensor Bit Depth: 17 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2560-131cmSWIR | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 | 8-bit Sensor Bit Depth: 17 10-bit Sensor Bit Depth: 18 12-bit Sensor Bit Depth: 29 |
| a2A2590-22gcBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-22gcPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-22gmBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-22gmPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-60ucBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-60ucPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-60umBAS | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2590-60umPRO | 12ビットセンサービット深度:17645d | 該当なし |
| a2A2600-20gcBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-20gcPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-20gmBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-20gmPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-64ucBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-64ucPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-64umBAS | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2600-64umPRO | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 | 10ビットセンサービット深度:14 12ビットセンサービット深度:16 |
| a2A2840-14gcBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-14gcIP67 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-14gcPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-14gmBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-14gmIP67 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-14gmPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-14gmUV | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 |
| a2A2840-48ucBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-48ucPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-48umBAS | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-48umPRO | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| a2A2840-48umUV | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 | 8-bit Sensor Bit Depth: 97 10-bit Sensor Bit Depth: 119 12-bit Sensor Bit Depth: 142 |
| a2A2840-57mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 |
| a2A2840-57mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 | 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 79 |
| a2A2840-67g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 |
| a2A2840-67g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 | 10ビットセンサービット深度:54 12ビットセンサービット深度:63 |
| a2A2840-67g5mUV | 10-bit Sensor Bit Depth: 82 12-bit Sensor Bit Depth: 97 | 10-bit Sensor Bit Depth: 82 12-bit Sensor Bit Depth: 97 |
| a2A2840-86cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 |
| a2A2840-86cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 | 8-bit Sensor Bit Depth: 52 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 63 |
| a2A2840-150g10c | 8-bit Sensor Bit Depth: 57 10-bit Sensor Bit Depth: 59 12-bit Sensor Bit Depth: 58 | 8-bit Sensor Bit Depth: 57 10-bit Sensor Bit Depth: 59 12-bit Sensor Bit Depth: 58 |
| a2A2840-150g10m | 8-bit Sensor Bit Depth: 57 10-bit Sensor Bit Depth: 59 12-bit Sensor Bit Depth: 58 | 8-bit Sensor Bit Depth: 57 10-bit Sensor Bit Depth: 59 12-bit Sensor Bit Depth: 58 |
| a2A2840-150g10mUV | 8-bit Sensor Bit Depth: 53 10-bit Sensor Bit Depth: 56 12-bit Sensor Bit Depth: 67 | 8-bit Sensor Bit Depth: 53 10-bit Sensor Bit Depth: 56 12-bit Sensor Bit Depth: 67 |
| a2A3536-9gcBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-9gcPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-9gmBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-9gmPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-31ucBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-31ucPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-31umBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-31umPRO | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-37mgc | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-37mgm | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-42g5cBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3536-42g5mBAS | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| a2A3840-13gcBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-13gcPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-13gmBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-13gmPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-45ucBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-45ucPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-45umBAS | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A3840-45umPRO | 12ビットセンサービット深度:21459d | 該当なし |
| a2A4096-9gcBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-9gcIP67 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-9gcPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-9gmBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-9gmIP67 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-9gmPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-30ucBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-30ucPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-30umBAS | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-30umPRO | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| a2A4096-38mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 |
| a2A4096-38mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 | 10-bit Sensor Bit Depth: 94 12-bit Sensor Bit Depth: 113 |
| a2A4096-44g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 |
| a2A4096-44g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 | 10ビットセンサービット深度:73 12ビットセンサービット深度:86 |
| a2A4096-67cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 |
| a2A4096-67cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 | 8-bit Sensor Bit Depth: 63 10-bit Sensor Bit Depth: 78 12-bit Sensor Bit Depth: 92 |
| a2A4096-98g10c | 8-bit Sensor Bit Depth: 64 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 60 | 8-bit Sensor Bit Depth: 64 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 60 |
| a2A4096-98g10m | 8-bit Sensor Bit Depth: 64 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 60 | 8-bit Sensor Bit Depth: 64 10-bit Sensor Bit Depth: 66 12-bit Sensor Bit Depth: 60 |
| a2A4200-12gcBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-12gcPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-12gmBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-12gmPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-40ucBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-40ucPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-40umBAS | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4200-40umPRO | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 | 10ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:21 |
| a2A4504-5gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-5gcIP67 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-5gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-5gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-5gmIP67 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-5gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-18ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-18ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-18umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-18umPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A4504-23mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 |
| a2A4504-23mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 | 10-bit Sensor Bit Depth: 85 12-bit Sensor Bit Depth: 102 |
| a2A4504-27g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 |
| a2A4504-27g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 | 10ビットセンサービット深度:71 12ビットセンサービット深度:77 |
| a2A4504-42cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 |
| a2A4504-42cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 | 8-bit Sensor Bit Depth: 58 10-bit Sensor Bit Depth: 72 12-bit Sensor Bit Depth: 85 |
| a2A4504-59g10c | 8-bit Sensor Bit Depth: 67 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 62 | 8-bit Sensor Bit Depth: 67 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 62 |
| a2A4504-59g10m | 8-bit Sensor Bit Depth: 67 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 62 | 8-bit Sensor Bit Depth: 67 10-bit Sensor Bit Depth: 55 12-bit Sensor Bit Depth: 62 |
| a2A4508-6gcBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-6gcPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-6gmBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-6gmPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20ucBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20ucPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20umBAS | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A4508-20umPRO | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 | 10-bit Sensor Bit Depth: 19 12-bit Sensor Bit Depth: 21 |
| a2A5060-4gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5060-4gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5060-15ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5060-15umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5060-21g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A5060-21g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A5060-35cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5060-35cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5320-7gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-7gcIP67 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-7gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-7gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-7gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-7gmip67 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-23ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-23ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-23umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-23umPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5320-29mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 |
| a2A5320-29mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 119 |
| a2A5320-34g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A5320-34g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A5320-52cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5320-52cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5320-75g10c | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 |
| a2A5320-75g10m | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 |
| a2A5328-4gcBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-4gcIP67 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-4gcPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-4gmBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-4gmIP67 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-4gmPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-15ucBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-15ucPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-15umBAS | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-15umPRO | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 | 10ビットセンサービット深度:112 12ビットセンサービット深度:133 |
| a2A5328-19mgc | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 |
| a2A5328-19mgm | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 | 10-bit Sensor Bit Depth: 100 12-bit Sensor Bit Depth: 120 |
| a2A5328-22g5cBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A5328-22g5mBAS | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 | 10ビットセンサービット深度:81 12ビットセンサービット深度:89 |
| a2A5328-35cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5328-35cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 | 8-bit Sensor Bit Depth: 69 10-bit Sensor Bit Depth: 84 12-bit Sensor Bit Depth: 100 |
| a2A5328-49g10c | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 |
| a2A5328-49g10m | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 | 8-bit Sensor Bit Depth: 62 10-bit Sensor Bit Depth: 62 12-bit Sensor Bit Depth: 72 |
| acA640-121gm | 8ビットピクセルフォーマット:21.3/41e 12ビットピクセルフォーマット:24.7/46e | 8ビットピクセルフォーマット:21.3/41e 12ビットピクセルフォーマット:24.7/46e |
| acA640-300gc | 3 | 3~9 |
| acA640-300gm | 3 | 3~9 |
| acA640-750uc | 3.6 | 8.4 |
| acA640-750um | 3.6 | 8.4 |
| acA720-290gc | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e |
| acA720-290gm | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e |
| acA720-520uc | 8ビットピクセルフォーマット:11.5/27e 12ビットピクセルフォーマット:18/35.5e | 8ビットピクセルフォーマット:11.5/27e 12ビットピクセルフォーマット:18/35.5e |
| acA720-520um | 8ビットピクセルフォーマット:11.5/27e 12ビットピクセルフォーマット:18/35.5e | 8ビットピクセルフォーマット:11.5/27e 12ビットピクセルフォーマット:18/35.5e |
| acA800-200gc | 3 | 3~10 |
| acA800-200gm | 3 | 3~10 |
| acA800-510uc | 3.6 | 8.4 |
| acA800-510um | 3.6 | 8.4 |
| acA1280-60gc | 190~200a | 190~200a |
| acA1280-60gm | 190~200a | 190~200a |
| acA1300-60gc | Globalシャッターモード:43 Rollingシャッターモード:190~200A Global Reset Releaseシャッターモード:35~48 | Globalシャッターモード:43 Rollingシャッターモード:190~200A Global Reset Releaseシャッターモード:35~48 |
| acA1300-60gm | Globalシャッターモード:43 Rollingシャッターモード:190~200A Global Reset Releaseシャッターモード:35~48 | Globalシャッターモード:43 Rollingシャッターモード:190~200A Global Reset Releaseシャッターモード:35~48 |
| acA1300-60gmNIR | Globalシャッターモード:43 Rollingシャッターモード:190~200A Global Reset Releaseシャッターモード:35~48 | Globalシャッターモード:43 Rollingシャッターモード:190~200A Global Reset Releaseシャッターモード:35~48 |
| acA1300-75gc | 3 | 3~15 |
| acA1300-75gm | 3 | 3~15 |
| acA1300-200uc | 3.6 | 8.4 |
| acA1300-200um | 3.6 | 8.4 |
| acA1440-73gc | 8ビットピクセルフォーマット:23/42e 12ビットピクセルフォーマット:26/47e | 8ビットピクセルフォーマット:23/42e 12ビットピクセルフォーマット:26/47e |
| acA1440-73gm | 8ビットピクセルフォーマット:23/42e 12ビットピクセルフォーマット:26/47e | 8ビットピクセルフォーマット:23/42e 12ビットピクセルフォーマット:26/47e |
| acA1440-220uc | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e |
| acA1440-220um | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e | 8ビットピクセルフォーマット:13.5/29.5e 12ビットピクセルフォーマット:17.5/35.5e |
| acA1600-60gc | Globalシャッターモード:41.5 Rollingシャッターモード:180~200 Global Reset Releaseシャッターモード:34~51 | Globalシャッターモード:41.5 Rollingシャッターモード:180~200 Global Reset Releaseシャッターモード:34~51 |
| acA1600-60gm | Globalシャッターモード:41.5 Rollingシャッターモード:180~200 Global Reset Releaseシャッターモード:34~51 | Globalシャッターモード:41.5 Rollingシャッターモード:180~200 Global Reset Releaseシャッターモード:34~51 |
| acA1920-25gc | 848 | Rollingシャッターモード:848~883 Global Reset Releaseシャッターモード:848 |
| acA1920-25gm | 848 | Rollingシャッターモード:848~883 Global Reset Releaseシャッターモード:848 |
| acA1920-25uc | Rollingシャッターモード:35 Global Reset Releaseシャッターモード:850 | Rollingシャッターモード:1200 |
| acA1920-25um | Rollingシャッターモード:35 Global Reset Releaseシャッターモード:850 | Rollingシャッターモード:1200 |
| acA1920-40gc | 8ビットピクセルフォーマット:57.6 12ビットピクセルフォーマット:74.4 | 8ビットピクセルフォーマット:57.6 12ビットピクセルフォーマット:74.4 |
| acA1920-40gm | 8ビットピクセルフォーマット:57.6 12ビットピクセルフォーマット:74.4 | 8ビットピクセルフォーマット:57.6 12ビットピクセルフォーマット:74.4 |
| acA1920-40uc | 8ビットピクセルフォーマット:58 12ビットピクセルフォーマット:75 | 8ビットピクセルフォーマット:58 12ビットピクセルフォーマット:75 |
| acA1920-40ucMED | 8ビットピクセルフォーマット:58/16270g 12ビットピクセルフォーマット:75/20430g | 8ビットピクセルフォーマット:58h 12ビットピクセルフォーマット:75h |
| acA1920-40um | 8ビットピクセルフォーマット:58 12ビットピクセルフォーマット:75 | 8ビットピクセルフォーマット:58 12ビットピクセルフォーマット:75 |
| acA1920-40umMED | 8ビットピクセルフォーマット:58/16270g 12ビットピクセルフォーマット:75/20430g | 8ビットピクセルフォーマット:58h 12ビットピクセルフォーマット:75h |
| acA1920-48gc | 5 | 5~23 |
| acA1920-48gm | 5 | 5~23 |
| acA1920-50gc | 47.4 | 47.4 |
| acA1920-50gm | 47.4 | 47.4 |
| acA1920-150uc | 3.4 | 13.5 |
| acA1920-150um | 3.4 | 13.5 |
| acA1920-155uc | 8ビットピクセルフォーマット:17 12ビットピクセルフォーマット:21 | 8ビットピクセルフォーマット:17 12ビットピクセルフォーマット:21 |
| acA1920-155ucMED | 8ビットピクセルフォーマット:17/5568g 12ビットピクセルフォーマット:21/6608g | 8ビットピクセルフォーマット:17h 12ビットピクセルフォーマット:21h |
| acA1920-155um | 8ビットピクセルフォーマット:17 12ビットピクセルフォーマット:21 | 8ビットピクセルフォーマット:17 12ビットピクセルフォーマット:21 |
| acA1920-155umMED | 8ビットピクセルフォーマット:17/5568g 12ビットピクセルフォーマット:21/6608g | 8ビットピクセルフォーマット:17h 12ビットピクセルフォーマット:21h |
| acA2000-50gc | 0.2 | 0.2~17.2 |
| acA2000-50gm | 0.2 | 0.2~17.2 |
| acA2000-165uc | 0.9~1.3c | 0.9~20.3c |
| acA2000-165um | 0.9~1.3c | 0.9~20.3c |
| acA2040-25gc | 0.2 | 0.2~17.2 |
| acA2040-25gm | 0.2 | 0.2~17.2 |
| acA2040-25gmNIR | 0.2 | 0.2~17.2 |
| acA2040-35gc | 35 | 35 |
| acA2040-35gm | 35 | 35 |
| acA2040-55uc | 36/60e | 36/60e |
| acA2040-55um | 36/60e | 36/60e |
| acA2040-90uc | 0.9~1.3c | 0.9~20.3c |
| acA2040-90um | 0.9~1.3c | 0.9~20.3c |
| acA2040-90umNIR | 0.9~1.3c | 0.9~20.3c |
| acA2040-120uc | 8ビットピクセルフォーマット:15/35e 12ビットピクセルフォーマット:15/38e | 8ビットピクセルフォーマット:15/35e 12ビットピクセルフォーマット:18/38e |
| acA2040-120um | 8ビットピクセルフォーマット:15/35e 12ビットピクセルフォーマット:15/38e | 8ビットピクセルフォーマット:15/35e 12ビットピクセルフォーマット:18/38e |
| acA2440-20gc | 40 | 40 |
| acA2440-20gm | 40 | 40 |
| acA2440-35uc | 42/68e | 42/68e |
| acA2440-35ucMED | 42/11143g | 42h |
| acA2440-35um | 42/68e | 42/68e |
| acA2440-35umMED | 42/11143g | 42h |
| acA2440-75uc | 8ビットピクセルフォーマット:18/38e 12ビットピクセルフォーマット:21/42e | 8ビットピクセルフォーマット:18/38e 12ビットピクセルフォーマット:21/42e |
| acA2440-75ucMED | 8ビットピクセルフォーマット:18/6360g 12ビットピクセルフォーマット:21/7142g | 8ビットピクセルフォーマット:18h 12ビットピクセルフォーマット:21h |
| acA2440-75um | 8ビットピクセルフォーマット:18/38e 12ビットピクセルフォーマット:21/42e | 8ビットピクセルフォーマット:18/38e 12ビットピクセルフォーマット:21/42e |
| acA2440-75umMED | 8ビットピクセルフォーマット:18/6360g 12ビットピクセルフォーマット:21/7142g | 8ビットピクセルフォーマット:18h 12ビットピクセルフォーマット:21h |
| acA2500-14gc | Rollingシャッターモード:848~883 Global Reset Releaseシャッターモード:848 | Rollingシャッターモード:848~883 Global Reset Releaseシャッターモード:848 |
| acA2500-14gm | Rollingシャッターモード:848~883 Global Reset Releaseシャッターモード:848 | Rollingシャッターモード:848~883 Global Reset Releaseシャッターモード:848 |
| acA2500-14uc | 848 | 848~883 |
| acA2500-14um | 848 | 848~883 |
| acA2500-20gc | 5 | 5~28 |
| acA2500-20gcMED | 5 | 5~28 |
| acA2500-20gm | 5 | 5~28 |
| acA2500-20gmMED | 5 | 5~28 |
| acA2500-60uc | 3.4 | 13.5 |
| acA2500-60um | 3.4 | 13.5 |
| acA3088-16gc | 2526 | 2526 |
| acA3088-16gm | 2526 | 2526 |
| acA3088-57uc | 1761 | 1761 |
| acA3088-57ucMED | 1761 | 1761 |
| acA3088-57um | 1761 | 1761 |
| acA3088-57umMED | 1761 | 1761 |
| acA3800-10gc | Rollingシャッターモード:2550 Global Reset Releaseシャッターモード:2620 | Rollingシャッターモード:2550 Global Reset Releaseシャッターモード:2620 |
| acA3800-10gm | Rollingシャッターモード:2900 Global Reset Releaseシャッターモード:2970 | Rollingシャッターモード:2900 Global Reset Releaseシャッターモード:2970 |
| acA3800-14uc | Rollingシャッターモード:2620 Global Reset Releaseシャッターモード:2845 | Rollingシャッターモード:5560 |
| acA3800-14um | Rollingシャッターモード:2620 Global Reset Releaseシャッターモード:2845 | Rollingシャッターモード:5560 |
| acA4024-8gc | 2031d | 2031d |
| acA4024-8gm | 2031d | 2031d |
| acA4024-29uc | 581d | 581d |
| acA4024-29um | 581d | 581 |
| acA4096-11gc | 66.3 | 66.3 |
| acA4096-11gm | 66.3 | 66.3 |
| acA4096-30uc | 43/72e | 43/72e |
| acA4096-30ucMED | 43 | 43 |
| acA4096-30um | 43/72e | 43/72e |
| acA4096-30umMED | 43 | 43 |
| acA4096-40uc | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e |
| acA4096-40ucMED | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 |
| acA4096-40um | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e |
| acA4096-40umMED | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 |
| acA4112-8gc | 66.3 | 66.3 |
| acA4112-8gm | 66.3 | 66.3 |
| acA4112-20uc | 43/72e | 43/72e |
| acA4112-20ucMED | 43 | 43 |
| acA4112-20um | 43/72e | 43/72e |
| acA4112-20umMED | 43 | 43 |
| acA4112-30uc | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e |
| acA4112-30ucMED | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 |
| acA4112-30um | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e | 8ビットピクセルフォーマット:30/55e 12ビットピクセルフォーマット:35/61e |
| acA4112-30umMED | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 | 8ビットピクセルフォーマット:30 12ビットピクセルフォーマット:35 |
| acA5472-5gc | 8ビットピクセルフォーマット:3185d 12ビットピクセルフォーマット:3575d | 8ビットピクセルフォーマット:3185d 12ビットピクセルフォーマット:3575d |
| acA5472-5gm | 8ビットピクセルフォーマット:3185d 12ビットピクセルフォーマット:3575d | 8ビットピクセルフォーマット:3185d 12ビットピクセルフォーマット:3575d |
| acA5472-17uc | Rollingシャッターモード:820/969df Global Reset Releaseシャッターモード:103/123df | N/A |
| acA5472-17ucMED | Rollingシャッターモード:820/969df Global Reset Releaseシャッターモード:103/123df | N/A |
| acA5472-17um | Rollingシャッターモード:820/969df Global Reset Releaseシャッターモード:103/123df | N/A |
| acA5472-17umMED | Rollingシャッターモード:820/969df Global Reset Releaseシャッターモード:103/123df | N/A |
| boA1936-400cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA1936-400cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA2448-250cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA2448-250cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA2832-190cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA2832-190cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA4096-93cc | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e |
| boA4096-93cm | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e |
| boA4096-180cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA4096-180cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA4112-68cc | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e |
| boA4112-68cm | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e | 8ビットセンサービット深度:17/38e 10ビットセンサービット深度:18/39e 12ビットセンサービット深度:24/47e |
| boA4500-45cc | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i |
| boA4500-45cm | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i |
| boA4504-100cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA4504-100cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA5056-95cm | 8-bit Sensor Bit Depth: 44 10-bit Sensor Bit Depth: 46 12-bit Sensor Bit Depth: 59 | 8-bit Sensor Bit Depth: 44 10-bit Sensor Bit Depth: 46 12-bit Sensor Bit Depth: 59 |
| boA5120-150cc | <1 | <1 |
| boA5120-150cm | <1 | <1 |
| boA5120-230cc | <1 | <1 |
| boA5120-230cm | <1 | <1 |
| boA5320-150cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA5320-150cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA5328-100cc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA5328-100cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| boA6500-36cc | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i |
| boA6500-36cm | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i | 10ビットセンサービット深度:34/34i 12ビットセンサービット深度:37/40i |
| boA8100-16cc | 10ビットセンサービット深度:53/58i 12ビットセンサービット深度:60/69i | 10ビットセンサービット深度:53/58i 12ビットセンサービット深度:60/69i |
| boA8100-16cm | 10ビットセンサービット深度:53/58i 12ビットセンサービット深度:60/69i | 10ビットセンサービット深度:53/58i 12ビットセンサービット深度:60/69i |
| boA9344-30cc | <1 | <1 |
| boA9344-30cm | <1 | <1 |
| boA9344-70cc | <1 | <1 |
| boA9344-70cm | <1 | <1 |
| boA13440-17cm | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA720-520uc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA720-520um | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA1280-54uc | N/A | N/A |
| daA1280-54um | N/A | N/A |
| daA1440-220uc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA1440-220um | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA1600-60uc | N/A | N/A |
| daA1600-60um | N/A | N/A |
| daA1920-15um | N/A | N/A |
| daA1920-30uc | N/A | N/A |
| daA1920-30um | N/A | N/A |
| daA1920-160uc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA1920-160um | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA2448-70uc | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA2448-70um | Exposure Start Delayを参照してください。 | Exposure Start Delayを参照してください。 |
| daA2500-14uc | N/A | N/A |
| daA2500-14um | N/A | N/A |
| daA3840-45uc | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| daA3840-45um | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| dmA720-290gc | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| dmA720-290gm | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| dmA1440-73gc | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| dmA1440-73gm | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| dmA1920-51gc | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| dmA1920-51gm | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 | 8ビットセンサービット深度:18 12ビットセンサービット深度:20 |
| dmA2048-37gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| dmA2048-37gm | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 | 8-bit Sensor Bit Depth: 270 10-bit Sensor Bit Depth: 276 12-bit Sensor Bit Depth: 282 |
| dmA2448-23gc | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| dmA2448-23gm | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 | 10ビットセンサービット深度:69 12ビットセンサービット深度:82 |
| dmA2840-14gc | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| dmA2840-14gm | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 | 10ビットセンサービット深度:64 12ビットセンサービット深度:76 |
| dmA3536-9gc | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| dmA3536-9gm | Exposure Start Delayを参照してください。 | 該当なし |
| dmA4096-9gc | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| dmA4096-9gm | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 | 10ビットセンサービット深度:88 12ビットセンサービット深度:105 |
| puA1280-54uc | N/A | N/A |
| puA1280-54um | N/A | N/A |
| puA1600-60uc | N/A | N/A |
| puA1600-60um | N/A | N/A |
| puA1920-30uc | N/A | N/A |
| puA1920-30um | N/A | N/A |
| puA2500-14uc | N/A | N/A |
| puA2500-14um | N/A | N/A |
| r2L2048-29gc | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-58gm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-62cc | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-62g5c | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 8-bit Sensor Bit Depth: 0.01 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-172cm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L2048-172g5m | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-14gc | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-29gm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-42cc | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-42g5c | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-84cm | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L4096-84g5m | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 | 12-bit Sensor Bit Depth: 0.02 |
| r2L8192-80cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2L8192-240cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 12-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2L16384-60cc | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2L16384-120cm | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 | 10-bit Sensor Bit Depth: 0.03 |
| r2T16416-500cm | 該当なし | 該当なし |
-
値は、設定された露光時間によって異なります。
-
値は、設定された露光時間とピクセルフォーマットによって異なります。
-
最大帯域幅が使用可能な場合は、最短遅延が適用されます。使用可能な帯域幅が減少するにつれて、遅延は大きくなります。
-
露光開始遅延に加え、画像ROI露光開始遅延が適用されます。
-
Standard露光時間モード/Ultra Short露光時間モード
-
8ビットピクセルフォーマット/12ビットピクセルフォーマット
-
Standard カメラ動作モード/Long Exposureカメラ動作モード
-
オーバーラップ画像取得は、Standardカメラ動作モードでのみ可能です。
-
Standard露光時間モード:Short露光時間モード
-
デフォルト設定で有効です。値は利用可能な USB 3.0 帯域幅によって異なります (
DeviceLinkThroughputLimitパラメータ設定)。