コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Temperature State ( blaze )#

blazeカメラで利用可能なTemperature State機能では、カメラの内部温度が正常か高すぎるかを示します。

Device Temperature(blaze)機能を使用して、カメラの現在の温度を確認します。

機能を使用する#

仕組み#

内部温度に関する情報は、次のパラメーターによって提供されます。

  • イメージ DeviceTemperature parameter value shows the current temperature of the location specified by the DeviceTemperatureSelector。詳細については、以下を参照してください。 Device Temperature ( blaze ) トピックを参照してください。
  • イメージ TemperatureState パラメーター値は、カメラの現在の内部温度状態を示します。
    • Ok: Device Temperature は通常の動作温度範囲内です。
    • Critical: Device Temperature が許容最大値に近い、または最大値に達しています。冷却を行ってください。
    • Error: Device Temperature が許容最大値を超えています。冷却を行ってください。

カメラの TemperatureState パラメータ値が Critical または Errorになると、カメラはユーザーに警告を発し、カメラを保護するための複数のメカニズムを提供します。

これらのメカニズムは、アラートレベルやカメラが加熱中か冷却中かによって、異なるデバイス温度で有効になります。

情報

カメラの通常の動作には、Temperature State が Ok and the housing temperature stays within the allowed range. To ensure this, follow the guidelines set out in the 放熱対策の実施(blaze) トピックを参照してください。

At elevated temperatures, the camera's lifetime is shortened and image Quality may degrade.

Heating Path and Cooling Path

加熱経路#

Critical Temperature Threshold#

デバイスの温度が限界温度に達すると、カメラは高温になりすぎます。

この場合、次のようになります。

  • イメージ TemperatureState パラメータ値が次のように変化します。 Critical.
Over Temperature Threshold#

When the Device Temperature reaches the over temperature threshold, the camera is too hot. Image acquisition will stop automatically to protect the camera from getting damaged.

この場合、次のようになります。

  • イメージ TemperatureState パラメータ値が次のように変化します。 Error.
  • 画像取得は停止し、デバイスが冷却されるまで開始できません(以下を参照)。
  • エラーコード(blaze)機能は、過熱エラーコードを報告します。

情報

別のOver Temperatureイベントは、デバイス温度が過熱しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。

冷却経路#

Over Temperature Threshold#

デバイスの温度が過熱しきい値を下回ると、次のことが発生します。

  • イメージ TemperatureState パラメータ値が次から変化します。 Error を Critical.

デバイスの温度が過熱しきい値を4°C下回ると、画像取得を再開できます。

Critical Temperature Threshold#

When the Device Temperature falls below the critical temperature threshold, the TemperatureState パラメータ値が次のように変化します。 Ok.

カメラの温度状態と内部温度は正常なため、カメラは正常に動作します。

温度しきい値#

温度センサー Critical Temperature Threshold Over Temperature Threshold
CPU 81°C 85°C
センサーボード 71 °C 75 °C
照明基板 81°C 85°C

いずれかのセンサーで温度がしきい値を超えると、すぐに温度状態が変化します。

Temperature Stateの決定#

  1. 取得する TemperatureState パラメータ値を指定します。
  2. パラメーター値が次の場合 Critical または Error、パラメータ値が次になるまでカメラを冷却する必要があります。 Ok.

Temperature State機能を最大限に活用するには:

  • Device Temperature機能を使用して、カメラのさまざまな場所で正確な温度を測定します。
  • Check the LastError parameter値を読み取ってカメラが過熱状態にあったかどうかを判断します。