コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

応力試験結果#

通常の環境で使用した場合の安定性を確保するため、Baslerカメラには大きなストレスレベルの下でテストされます。

カメラは、独立した機械検査ラボに提出され、以下に記載されたストレステストを受けました。機械ストレステストは、選択したカメラモデルで実施しました。機械検査の後、カメラに検出可能な物理的損傷はなく、標準動作テスト中に正常な画像が生成されました。

テスト Standard 条件
正弦波(各軸) DIN EN 60068-2-6 10~58Hz/1.5mm、58~500Hz/20g、1オクターブ/分
10回繰り返し
衝撃(各軸) DIN EN 60068-2-27 20g/11ms/衝撃100回(正)
20g/11ms/衝撃100回(負)
ランダム(各軸) DIN EN 60068-2-64 15~500Hz/0.05PSD(ESS標準プロファイル)/30分

ace、ace 2、racer 2 S カメラ#

機械的応力試験は、Cマウントに接続されたダミーレンズを使用して実施しました。ダミーレンズの長さは35mmで、質量は67gでした。より重いレンズまたはより長いレンズを使用するには、レンズをさらにサポートする必要があります。

boostカメラ#

  • Cマウント付きカメラの機械的ストレステストは、ダミーレンズを装着した状態で実施されました。ダミーレンズは長さ 35 mm、質量 67 g のものです。これより重いレンズを使用する場合は、レンズを追加でサポートする必要があります。
  • Fマウント付きカメラの機械的ストレステストは、ダミーレンズを装着した状態で実施されました。ダミーレンズは長さ 48 mm、質量 246 g のものです。これより重いレンズを使用する場合は、レンズを追加でサポートする必要があります。

pulse カメラ#

機械的応力試験は、ダミーレンズを取り付けた状態で実施しました。ダミーレンズの質量は67gでした

dart Classic/R/E カメラ#

  • Sマウントカメラの機械的応力試験は、ダミーレンズを取り付けた状態で実施されました。ダミーレンズの質量は30 gでしたが、より重いレンズを使用するには、追加のレンズサポートが必要です。
  • CSマウントカメラの機械的ストレステストは、ダミーレンズを装着した状態で実施されました。ダミーレンズの質量は 67 g です。これより重いレンズを使用する場合は、レンズを追加でサポートする必要があります。
  • 裸基板カメラ:裸基板モデルの回路基板はSマウントモデルおよびCSマウントモデルの回路基板と同じであるため、裸基板カメラに対して個別のストレステストは実行していません。

dart M カメラモジュール#

dart M カメラモジュールの機械的ストレステストは、dart M ベアボードモデルを使用して実施されました。

dart M カメラモジュールに使用されている Sマウントおよび CSマウントの構成部品は dart Classic/R カメラのマウント部品と同一であるため、ストレス結果は dart M カメラモジュールの Sマウントおよび CSマウントに対しても有効です。