放熱対策の実施(blaze)#
情報
このトピックのすべての情報は、すべてのblazeおよびSmart blazeカメラモデルに適用されます。簡潔にするため、すべてのモデルを指して「blaze」を使用しています。
一般的なガイドライン#
取り付けはそれぞれ異なるので、Baslerは、次の一般的なガイドラインのみを提供しています。
- Temperature Stateパラメータを監視します。これは、内部で測定された温度のいずれかが危険領域または過熱領域に入っているかどうかを確認する最も簡単な方法です。
- もう一つの方法として、カメラの内部温度を次の項目を使用して監視することができます。 Device Temperature 通常動作時に各部の温度が推奨範囲内に収まるようにします。
- センサー基板:60°C
- レーザー基板:75°C
- CPU:75°C
- 十分な放熱を提供します。次のいずれかのオプションを検討してください。
- ヒートシンクとして機能する、頑丈な熱伝導性があるコンポーネントにカメラをマウントします。
- ファンを使用してカメラに空気を流すために使用。
- 過熱を防ぐには、適切なカメラ設定を選択してください。
Operating Mode、Exposure Time、および特にFrame Rateなどのパラメーターは、カメラの内部温度に非常に大きな影響を与えます。したがって、Baslerは、実際には必要ない速度でカメラを操作するようなことはせずに、アプリケーションに適した設定を選択することをおすすめします。このアプローチのその他のメリットを次に示します。- 温度が低い方が、カメラは優れた画像を実現します。
- カメラの寿命が長くなります。
過熱保護#
Basler blazeカメラは、レーザー基板、センサー基板、CPUの温度を測定する温度センサーを装備しています。
カメラの安全な動作が保証されない温度に達すると、画像取得は自動的に停止されます。これは、VCSELがオフになることも意味します。この場合は、露光時間やフレームレートを下げたり放熱を増やしたりして、カメラの温度を下げることを試みてください(上記参照)。
画像取得がオフになる温度:
- センサーボード: 75 °C
- レーザー基板:85°C
- CPU:85°C
自動取得停止後の画像取得の再開#
再度画像取得をオンにしても安全なタイミングを確認するには、次の手順に従います。
- 次の値を確認します。
TemperatureStateパラメータ。
状態がOkである場合、カメラは十分に冷却されています。
または、次に示すカメラのさまざまな場所で温度を確認できます。
- パラメーターを
DeviceTemperatureSelectorパラメータを目的の場所へ設定します。 - 次の値を取得します。
DeviceTemperatureパラメータ。
温度が十分に低下し、再び安全な温度範囲に戻ったら、画像取り込みを再開できます。安全な温度範囲については、カメラモデルのトピックの「環境要件」セクションに記載されています。 - 実行します:
ClearLastErrorコマンド。 - 画像取得を開始します。