Pixel Format ( blaze )#
選択したコンポーネントに応じて、さまざまなピクセル形式があります。例えば、ピクセル形式は、[Range]コンポーネントを深度マップとして出力するか、点群として出力するかを制御します。
機能を使用する#
使用可能なPixel Format#
範囲#
Rangeコンポーネントでは、次のピクセルフォーマットが使用できます。
- [
Coord3D_C16
]
符号なし16ビット整数値(リトルエンディアン)を使用したモノクロ画像。暗いエリアはカメラの近くにあるオブジェクトを表し、明るい領域はオブジェクトが遠くにあることを表します。
カメラで選択した測定範囲外のオブジェクト(ROI の前面または背面)も画像に黒で表示されることに注意してください。
これは深度マップの操作に推奨されるピクセル形式です。 Mono16
符号なし16ビット整数値(リトルエンディアン)を使用しているモノクロ画像。これは、Coord3D_C16
ピクセルフォーマットに相当します。お使いのソフトウェアがCoord3D_C16
を処理できない場合に使用します。-
Coord3D_ABC32f
(点群)
32ビット浮動小数点値(単一平面)を使用している点群表示です。点群内の各点には、光パルスが反射された表面のXYZ座標をリトルエンディアンフォーマットの直交座標系(mm)で表す3つの値があります。画像の順序は、ラインごと、ピクセルごとになります。
座標系の原点は、次の位置によって定義されます。- x座標とy座標は、センサーの中心のピクセルで0(ゼロ)です。
- Z座標は、カメラの前面からデバイス固有の距離で0(ゼロ)になります。この詳細については、「Coordinate System of the Camera」を参照してください。
距離データが信頼できないピクセル(信頼性の低い値)またはROIの外側の領域の物体を表すピクセルの場合、座標は
Scan3dInvalidDataValue
パラメーターで指定された値に設定されます。
カメラの座標系の詳細については、カメラの仕様を参照してください。
輝度#
Intensityコンポーネントでは、次のピクセルフォーマットを使用できます。
Mono16
符号なし16ビット整数値(リトルエンディアン)を使用しているモノクロ画像。
信頼性#
Confidenceコンポーネントでは、次のピクセルフォーマットを使用できます。
Confidence16
符号なし16ビット整数値(リトルエンディアン)を使用しているモノクロ画像。信頼性マップで作業する場合に推奨されているピクセルフォーマットです。Mono16
符号なし16ビット整数値(リトルエンディアン)を使用しているモノクロ画像。これは、Confidence16ピクセルフォーマットに相当します。お使いのソフトウェアがConfidence16を処理できない場合に使用します。
Pixel Formatの選択#
構成部品のピクセルフォーマットを選択するには:
ComponentSelector
パラメーターに、ピクセル形式を指定するコンポーネントを設定します。- 有効になっていない場合は、
ComponentEnable
パラメーターをtrue
に設定します。 PixelFormat
パラメーターをコンポーネントに必要なピクセルフォーマットに設定します- 必要に応じて、他のコンポーネントについても繰り返します。