ネットワーク関連パラメーター#
機能を使用する#
使用可能なパラメーター#
お使いのカメラモデルに応じて、次のネットワーク関連パラメーターを使用できます。
| パラメーター名 | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
| BandwidthReserveMode | Bandwidth Reserve Mode | これにより、帯域幅予約と帯域幅予約累積をシングルステップで設定できます(下記を参照)。 パラメーターは次の値に設定できます。
|
| BslDeviceLinkCurrentThroughput | Device Link Current Throughput | 現在のカメラ設定でカメラが画像データとチャンクデータの送信に使用する実際の帯域幅(バイト/秒)を示します。 Acquisition Frame Rateパラメーターを使用してカメラのフレームレートを制御している場合、カメラはそのパラメーター値を使用してスループットを計算します。ソフトウェアトリガーまたはハードウェアトリガーを使用してカメラのフレームレートの制御している場合、カメラは現在のカメラ設定で許可されている最大フレームレートを使用してスループットを計算します。 このパラメーターは読み取り専用です。 |
| DeviceLinkThroughputLimit | Device Link Throughput Limit | データ転送に使用できる最大帯域幅を制限できます。詳細については、「Device Information Parameters」を参照してください。 |
| BslGVSPBandwidthReserve | Bandwidth Reserve GVSP | GVSPストリーミングプロトコルを使用する場合に、パケットの再送処理やデータ転送の制御のために割り当てられた帯域幅のどの部分を予約するかを指定します(GVSP = GigE Vision標準ストリーミングプロトコル)。 設定は、以下のパーセンテージとして表されます。 Device Link Current Throughput. 例: If the DeviceLinkThroughputLimit パラメータは、30 MByte/sがカメラに割り当てられていることを示しており、 BslGVSPBandwidthReserve パラメータが 5 % に設定されている場合、帯域幅予約は 1.5 MByte/s になります。RDMAモードの詳細については、以下のGigE Vision 3.0のページを参照してください。 Baslerウェブサイトからダウンロードします. |
| BslGVRSPBandwidthReserve | Bandwidth Reserve GVRSP | GVRSPストリーミングプロトコルを使用する場合に、パケットの再送処理やデータ転送の制御のために割り当てられた帯域幅のどの部分を予約するかを指定します(GVRSP = GigE Vision 3.0 RDMAモード)。 設定は、以下のパーセンテージとして表されます。 Device Link Current Throughput. 例: If the DeviceLinkThroughputLimit パラメータは、30 MByte/sがカメラに割り当てられていることを示しており、 BslGVRSPBandwidthReserve パラメータが 5 % に設定されている場合、帯域幅予約は 1.5 MByte/s になります。RDMAモードの詳細については、以下のGigE Vision 3.0のページを参照してください。 Baslerウェブサイトからダウンロードします. |
| BslGVRSPMaxTransferUnit | Maximum Transfer Unit (GVRSP) | GVRSPストリーミングで使用される最大転送単位(MTU)(バイト単位)を示します。この値は、GVRSPストリーミングが開始された後にのみ有効になります。この値は、GigEインターフェースカード/ネットワークインターフェースカード(NIC)とカメラ間でネゴシエートされます。このパラメータは読み取り専用です。最大表示値が1024の場合は、Jumbo Framesのサポートが有効になっていることを確認してください。 ネットワーク接続が不安定になった状況に対処するために、 BslGVRSPMaxTransferUnit の値を使用して、 Basler Frame Rate Calculator この値やその他の特定の構成設定に基づいて、カメラで達成可能なフレームレートを評価します。 |
| GevHeartbeatTimeout | Heartbeat Timeout | ハートビートのタイムアウト(ミリ秒)を設定します。タイムアウトが発生すると、カメラはネットワーク接続を解放し、再接続可能な状態に入ります。 デフォルトでは、ハートビートのタイムアウトは3000 msに設定されています。通常のカメラ操作では、値を変更する必要はありません。ただし、アプリケーションのデバッグ中にブレークポイントで停止した場合、ハートビートのタイムアウトが発生し、カメラとの接続が失われる可能性があります。したがって、次のようにする必要があります。 GevHeartbeatTimeout デバッグ中はパラメータ値を増やします。デバッグが完了したら、タイムアウトを通常の設定に戻す必要があります。詳細については、以下を参照してください。 GigEカメラを使用したpylonアプリケーションのデバッグ pylon APIドキュメントのセクション。a |
| GevSCBWA | Bandwidth Assigned | 画像およびチャンクデータの送信、パケット再送信の処理、データ転送の制御のために、カメラが使用できる帯域幅をバイト/秒単位で示します。 割り当てられた帯域幅は、パケット間遅延およびフレーム転送遅延設定を変更することによって調整できます。 このパラメーターは読み取り専用です。 |
| GevSCBWR | Bandwidth Reserve | 割り当てられた帯域幅のうち、パケット再送の処理とデータ伝送の制御に予約される割合を指定します。 設定は、以下のパーセンテージとして表されます。 割り当てられた帯域幅. 例: カメラに 30 MByte/s の帯域幅が割り当てられており、 GevSCBWR パラメータが 5 % に設定されている場合、帯域幅予約は 1.5 MByte/s になります。 |
| GevSCBWRA | Bandwidth Reserve Accumulation | "アキュムレータプール"に保持できる最大再送数を設定するために使用される乗数です。 ネットワーク接続が不安定になった状況に対処するために、 GevSCBWRA 予期せぬEMIバーストなどによりネットワーク接続が不安定になった状況に対処するためのパラメータです。このような状況では、画像を送信するために多数のパケット再送が必要になる場合があります。帯域幅リザーブアキュムレーションは、基本的に、カメラが異常な状況で使用できる再送の追加プールです。例: 現在のが次であると仮定します bandwidth reserve 設定は、フレーム期間中に最大5回のパケット再送を許可するのに十分な大きさです。また、帯域幅リザーブアキュムレーション( GevSCBWRA パラメータ)が 3 に設定されています。これらの設定により、アキュムレータプールは最大 5 x 3 = 15 回の再送を保持できます。 |
| GevSCDCT | Device Current Throughput | Device Link Current Throughputを参照してください。 |
| GevSCDMT | Device Max Throughput | 現在の設定において、ネットワークの制限がない理想的な条件下でカメラが理論的に生成できるデータの最大量(1秒あたりのバイト数)を示します。このパラメータは、GigEネットワークがすべてのデータを伝送する容量を持っているかどうかや、再送に必要な帯域幅を考慮しません。 を使用している場合、 Acquisition Frame Rate パラメータを使用してカメラのフレームレートを制御する場合、カメラはそのパラメータ値を使用してを計算します GevSCDMT 使用している場合 ソフトウェアトリガー または ハードウェアトリガー を使用してカメラのフレームレートを制御する場合、カメラは現在のカメラ設定で許可される最大フレームレートを使用してを計算します GevSCDMT パラメータ値を指定します。このパラメーターは読み取り専用です。 |
| GevSCFJM | Frame Jitter Max | 再送信のバーストにより次のフレーム転送が遅延する可能性がある最大時間を、ティックbで示します。 帯域幅予約累積が高い値に設定されている場合、フレームの転送中に、カメラでデータ再送信のバーストが発生することがあります。この再送信のバーストにより、次の撮影フレームの転送開始が遅延します。 このパラメーターは読み取り専用です。 |
| GevSCFTD | Frame Transmission Delay | カメラが通常取得フレームの転送を開始するタイミングと実際に転送を開始するタイミングとの間の遅延をティックbで設定します。 多くの場合、このパラメーターはゼロに設定する必要があります。 ただし、お使いのネットワークハードウェアがネットワークトラフィックの急増に対応できない場合(複数のカメラを同時にトリガーする場合など)は、フレーム転送遅延パラメーターを使用して、各カメラからの画像データ転送の開始をずらすことができます。 |
| GevSCPD | Inter-Packet Delay | パケット間の遅延をティックbで設定します。 お使いのネットワークハードウェアで、受信パケットレートを処理できない場合は、パケット転送間の遅延を増加させることが有効です。これにより、パケットのドロップを低減できる可能性があります。ただし、この場合、データ転送も遅くなることに注意してください。その結果、カメラのフレームレートが低下することがあります。 |
| GevSCPSPacketSize | Packet Size | イーサネット経由で送信されるデータパケットの最大サイズを指定します。値の単位はバイトです。 パラメータは常に、ネットワークハードウェアが処理できる最大サイズに設定する必要があります。 デフォルトのパケットサイズは、1GigEカメラでは1,500バイト、5GigEおよび10GigEカメラでは8,192バイトです。c 必要に応じて、パケットサイズを大きくしてイーサネットのオーバーヘッド負荷を軽減し、ネットワーク効率を向上させることができます。リーダーとトレーラーのサイズは、パケットサイズに関係なく常に同じままです。ほとんどの場合、最後のデータパケットは他のパケットよりも小さいことに留意する必要があります。 パケットサイズは、次のときにカメラに影響を与えます GevStreamingMode パラメータが次のように設定されていること: GVSP。いつ GevStreamingMode パラメータが次のように設定されていること: GVRSPの場合、表示されるパケットサイズの値にはカメラに対する影響があります いいえ 詳細については、のGigE Vision 3.0ページを参照してください Baslerウェブサイトからダウンロードします. |
| GevStreamChannelSelector | Stream Channel Selector | ネットワーク関連の他のパラメータが変更されたときに影響を受けるストリームチャネルを指定します。 GigE Vision規格では、カメラとコンピュータの間に複数の独立したストリームチャネルを確立するメカニズムが規定されています。 現在、カメラは1つのストリームチャネル、つまりストリームチャネル0のみをサポートしています。したがって、 GevStreamChannelSelector パラメータはデフォルトで StreamChannel0 に事前設定されており、変更できません。 |
| PayloadSize | Payload Size | 送信された画像データとあらゆるチャンクデータの合計サイズ(バイト)を示します。パケットヘッダーは含まれません。このパラメーターは読み取り専用です。 |
| TestPayloadFormatMode | Test Payload Format Mode | デバイスをテストモードにして特定のペイロード形式を出力し、ストリーミングデータの送信、受信、および解釈が正しく機能しているかどうかを確認できます。データは、実際に取得されたデータまたは任意のテストパターンのいずれでも構いません。このパラメータは、テスト目的のみで使用されます。 パラメーターは次の値に設定できます。
|
-
pylon API には、以下の機能もあります。
HeartbeatTimeoutトランスポートレイヤー側のハートビートタイムアウトを設定するパラメータ。このHeartbeatTimeoutおよびGevHeartbeatTimeoutパラメータは自動的に同期されます。一方のパラメータを変更すると、もう一方のパラメータも連動して変更され、その逆も同様です。 -
ace Classic/U/L カメラの場合、1 クロックティックは 8 ns(PTP が無効な場合)または 1 ns(PTP が有効な場合)です。その他のカメラの場合、1 クロックティックは常に 1 ns です。クロック周波数を特定するには、
GevTimestampTickFrequencyパラメータの値を読み取ります。この値は、1 秒あたりのクロックティック数を示します。 -
パケットサイズを1 500バイトより大きくする場合は、スイッチを含むすべての関連するネットワークデバイスで、いわゆるJumbo Framesサポートを有効にする必要があります。カメラ側でパケットサイズを大きくする場合は、必ずネットワークコントローラーカードのパケットサイズも調整する必要があります。そうしないと、ブロックされたパケットが原因でストリーミングが失敗することがあります。
特性#
| カメラモデル | 使用可能なパラメーター |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A640-240umSWIR | 機能はサポートされていません |
| a2A1280-80gmSWIR | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1280-125umSWIR | 機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-51gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-51gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-51gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-51gmIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-51gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-160ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A1920-160ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A1920-160umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A1920-160umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A1920-165g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-165g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A1920-168mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A1920-168mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-35gmSWIR | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-37gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-37gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-37gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-37gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-110umSWIR | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-114g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-114g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2048-114mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-114mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-114ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-114ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-114umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-114umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2048-173cmSWIR | 機能はサポートされていません |
| a2A2440-98g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2440-98g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-23gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-23gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-23gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-23gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-23gmIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-23gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-75ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-75ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-75umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-75umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-90mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-90mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-105g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-105g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-120cc | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-120cm | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-210cc | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-210cm | 機能はサポートされていません |
| a2A2448-232g10c | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2448-232g10m | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2464-23gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A2464-23gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A2464-23gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A2464-23gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A2464-77ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2464-77ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2464-77umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2464-77umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2464-115g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A2464-115g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A2560-20gmSWIR | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2560-70umSWIR | 機能はサポートされていません |
| a2A2560-131cmSWIR | 機能はサポートされていません |
| a2A2590-22gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2590-22gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2590-22gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2590-22gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2590-60ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2590-60ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2590-60umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2590-60umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2600-20gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2600-20gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2600-20gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2600-20gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2600-64ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2600-64ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2600-64umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2600-64umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-14gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-14gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-14gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-14gmIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-14gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-14gmUV | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-48ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-48ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-48umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-48umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-48umUV | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-57mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-57mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-67g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-67g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-67g5mUV | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-86cc | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-86cm | 機能はサポートされていません |
| a2A2840-150g10c | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-150g10m | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A2840-150g10mUV | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3536-9gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3536-9gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3536-9gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3536-9gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3536-31ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A3536-31ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A3536-31umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A3536-31umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A3536-37mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A3536-37mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A3536-42g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3536-42g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3840-13gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3840-13gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3840-13gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3840-13gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A3840-45ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A3840-45ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A3840-45umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A3840-45umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-9gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-9gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-9gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-9gmIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-9gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-30ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-30ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-30umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-30umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-38mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-38mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-44g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-44g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-67cc | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-67cm | 機能はサポートされていません |
| a2A4096-98g10c | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4096-98g10m | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4200-12gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4200-12gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4200-12gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4200-12gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevtreamChannelSelector PayloadSize |
| a2A4200-40ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4200-40ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4200-40umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4200-40umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-5gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-5gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-5gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-5gmIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-5gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-18ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-18ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-18umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-18umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-23mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-23mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-27g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-27g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-42cc | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-42cm | 機能はサポートされていません |
| a2A4504-59g10c | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4504-59g10m | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4508-6gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4508-6gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4508-6gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4508-6gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A4508-20ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4508-20ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A4508-20umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A4508-20umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A5060-4gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5060-4gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5060-15ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A5060-15umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A5060-21g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5060-21g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5060-35cc | 機能はサポートされていません |
| a2A5060-35cm | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-7gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-7gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-7gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-7gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-7gmip67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-23ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-23ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-23umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-23umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-29mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-29mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-34g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-34g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-52cc | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-52cm | 機能はサポートされていません |
| a2A5320-75g10c | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5320-75g10m | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-4gcBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-4gcIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-4gcPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-4gmBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-4gmIP67 | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-4gmPRO | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-15ucBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-15ucPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-15umBAS | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-15umPRO | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-19mgc | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-19mgm | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-22g5cBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-22g5mBAS | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-35cc | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-35cm | 機能はサポートされていません |
| a2A5328-49g10c | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| a2A5328-49g10m | BslDeviceLinkCurrentThroughput BslGVRSPBandwidthReserve BslGVRSPMaxTransferUnit BslGVSPBandwidthReserve DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| acA640-121gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA640-300gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA640-300gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA640-750uc | 機能はサポートされていません |
| acA640-750um | 機能はサポートされていません |
| acA720-290gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA720-290gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA720-520uc | 機能はサポートされていません |
| acA720-520um | 機能はサポートされていません |
| acA800-200gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA800-200gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA800-510uc | 機能はサポートされていません |
| acA800-510um | 機能はサポートされていません |
| acA1280-60gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1280-60gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1300-60gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1300-60gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1300-60gmNIR | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1300-75gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1300-75gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1300-200uc | 機能はサポートされていません |
| acA1300-200um | 機能はサポートされていません |
| acA1440-73gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1440-73gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1440-220uc | 機能はサポートされていません |
| acA1440-220um | 機能はサポートされていません |
| acA1600-60gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1600-60gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-25gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-25gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-25uc | 機能はサポートされていません |
| acA1920-25um | 機能はサポートされていません |
| acA1920-40gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-40gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-40uc | 機能はサポートされていません |
| acA1920-40ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA1920-40um | 機能はサポートされていません |
| acA1920-40umMED | 機能はサポートされていません |
| acA1920-48gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-48gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-50gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-50gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA1920-150uc | 機能はサポートされていません |
| acA1920-150um | 機能はサポートされていません |
| acA1920-155uc | 機能はサポートされていません |
| acA1920-155ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA1920-155um | 機能はサポートされていません |
| acA1920-155umMED | 機能はサポートされていません |
| acA2000-50gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2000-50gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2000-165uc | 機能はサポートされていません |
| acA2000-165um | 機能はサポートされていません |
| acA2040-25gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2040-25gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2040-25gmNIR | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2040-35gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2040-35gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2040-55uc | 機能はサポートされていません |
| acA2040-55um | 機能はサポートされていません |
| acA2040-90uc | 機能はサポートされていません |
| acA2040-90um | 機能はサポートされていません |
| acA2040-90umNIR | 機能はサポートされていません |
| acA2040-120uc | 機能はサポートされていません |
| acA2040-120um | 機能はサポートされていません |
| acA2440-20gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2440-20gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2440-35uc | 機能はサポートされていません |
| acA2440-35ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA2440-35um | 機能はサポートされていません |
| acA2440-35umMED | 機能はサポートされていません |
| acA2440-75uc | 機能はサポートされていません |
| acA2440-75ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA2440-75um | 機能はサポートされていません |
| acA2440-75umMED | 機能はサポートされていません |
| acA2500-14gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2500-14gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2500-14uc | 機能はサポートされていません |
| acA2500-14um | 機能はサポートされていません |
| acA2500-20gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2500-20gcMED | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2500-20gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2500-20gmMED | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA2500-60uc | 機能はサポートされていません |
| acA2500-60um | 機能はサポートされていません |
| acA3088-16gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA3088-16gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA3088-57uc | 機能はサポートされていません |
| acA3088-57ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA3088-57um | 機能はサポートされていません |
| acA3088-57umMED | 機能はサポートされていません |
| acA3800-10gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA3800-10gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA3800-14uc | 機能はサポートされていません |
| acA3800-14um | 機能はサポートされていません |
| acA4024-8gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA4024-8gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA4024-29uc | 機能はサポートされていません |
| acA4024-29um | 機能はサポートされていません |
| acA4096-11gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA4096-11gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA4096-30uc | 機能はサポートされていません |
| acA4096-30ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA4096-30um | 機能はサポートされていません |
| acA4096-30umMED | 機能はサポートされていません |
| acA4096-40uc | 機能はサポートされていません |
| acA4096-40ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA4096-40um | 機能はサポートされていません |
| acA4096-40umMED | 機能はサポートされていません |
| acA4112-8gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA4112-8gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA4112-20uc | 機能はサポートされていません |
| acA4112-20ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA4112-20um | 機能はサポートされていません |
| acA4112-20umMED | 機能はサポートされていません |
| acA4112-30uc | 機能はサポートされていません |
| acA4112-30ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA4112-30um | 機能はサポートされていません |
| acA4112-30umMED | 機能はサポートされていません |
| acA5472-5gc | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA5472-5gm | GevHeartbeatTimeout GevSCBWA GevSCBWR GevSCBWRA GevSCDCT GevSCDMT GevSCFJM GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize GevStreamChannelSelector PayloadSize |
| acA5472-17uc | 機能はサポートされていません |
| acA5472-17ucMED | 機能はサポートされていません |
| acA5472-17um | 機能はサポートされていません |
| acA5472-17umMED | 機能はサポートされていません |
| boA1936-400cc | 機能はサポートされていません |
| boA1936-400cm | 機能はサポートされていません |
| boA2448-250cc | 機能はサポートされていません |
| boA2448-250cm | 機能はサポートされていません |
| boA2832-190cc | 機能はサポートされていません |
| boA2832-190cm | 機能はサポートされていません |
| boA4096-93cc | 機能はサポートされていません |
| boA4096-93cm | 機能はサポートされていません |
| boA4096-180cc | 機能はサポートされていません |
| boA4096-180cm | 機能はサポートされていません |
| boA4112-68cc | 機能はサポートされていません |
| boA4112-68cm | 機能はサポートされていません |
| boA4500-45cc | 機能はサポートされていません |
| boA4500-45cm | 機能はサポートされていません |
| boA4504-100cc | 機能はサポートされていません |
| boA4504-100cm | 機能はサポートされていません |
| boA5056-95cm | 機能はサポートされていません |
| boA5120-150cc | 機能はサポートされていません |
| boA5120-150cm | 機能はサポートされていません |
| boA5120-230cc | 機能はサポートされていません |
| boA5120-230cm | 機能はサポートされていません |
| boA5320-150cc | 機能はサポートされていません |
| boA5320-150cm | 機能はサポートされていません |
| boA5328-100cc | 機能はサポートされていません |
| boA5328-100cm | 機能はサポートされていません |
| boA6500-36cc | 機能はサポートされていません |
| boA6500-36cm | 機能はサポートされていません |
| boA8100-16cc | 機能はサポートされていません |
| boA8100-16cm | 機能はサポートされていません |
| boA9344-30cc | 機能はサポートされていません |
| boA9344-30cm | 機能はサポートされていません |
| boA9344-70cc | 機能はサポートされていません |
| boA9344-70cm | 機能はサポートされていません |
| boA13440-17cm | 機能はサポートされていません |
| daA720-520uc | 機能はサポートされていません |
| daA720-520um | 機能はサポートされていません |
| daA1280-54uc | 機能はサポートされていません |
| daA1280-54um | 機能はサポートされていません |
| daA1440-220uc | 機能はサポートされていません |
| daA1440-220um | 機能はサポートされていません |
| daA1600-60uc | 機能はサポートされていません |
| daA1600-60um | 機能はサポートされていません |
| daA1920-15um | 機能はサポートされていません |
| daA1920-30uc | 機能はサポートされていません |
| daA1920-30um | 機能はサポートされていません |
| daA1920-160uc | 機能はサポートされていません |
| daA1920-160um | 機能はサポートされていません |
| daA2448-70uc | 機能はサポートされていません |
| daA2448-70um | 機能はサポートされていません |
| daA2500-14uc | 機能はサポートされていません |
| daA2500-14um | 機能はサポートされていません |
| daA3840-45uc | 機能はサポートされていません |
| daA3840-45um | 機能はサポートされていません |
| dmA720-290gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA720-290gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA1440-73gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA1440-73gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA1920-51gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA1920-51gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA2048-37gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA2048-37gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA2448-23gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA2448-23gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA2840-14gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA2840-14gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA3536-9gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA3536-9gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA4096-9gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| dmA4096-9gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| puA1280-54uc | 機能はサポートされていません |
| puA1280-54um | 機能はサポートされていません |
| puA1600-60uc | 機能はサポートされていません |
| puA1600-60um | 機能はサポートされていません |
| puA1920-30uc | 機能はサポートされていません |
| puA1920-30um | 機能はサポートされていません |
| puA2500-14uc | 機能はサポートされていません |
| puA2500-14um | 機能はサポートされていません |
| r2L2048-29gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L2048-58gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L2048-62cc | 機能はサポートされていません |
| r2L2048-62g5c | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L2048-172cm | 機能はサポートされていません |
| r2L2048-172g5m | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L4096-14gc | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L4096-29gm | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L4096-42cc | 機能はサポートされていません |
| r2L4096-42g5c | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L4096-84cm | 機能はサポートされていません |
| r2L4096-84g5m | BandwidthReserveMode BslDeviceLinkCurrentThroughput DeviceLinkThroughputLimit GevHeartbeatTimeout GevSCBWR GevSCBWRA GevSCFTD GevSCPD GevSCPSPacketSize PayloadSize |
| r2L8192-80cc | 機能はサポートされていません |
| r2L8192-240cm | 機能はサポートされていません |
| r2L16384-60cc | 機能はサポートされていません |
| r2L16384-120cm | 機能はサポートされていません |
| r2T16416-500cm | 機能はサポートされていません |