Line Connection#
接続信号は、カメラの特定の機能を制御するために使用されます。例えば、「TWI SDA」信号と「TWI SCL」信号は、 Two-Wire Interface通信に使用されます。
機能を使用する#
Line Connectionの設定#
ライン接続を設定するには、次の手順を実行します。
- パラメーターを
LineSelectorパラメータで目的の GPIOライン. - パラメーターを
BslLineConnectionパラメーターを次のいずれかの値に設定します。ConnectionOff現在選択されている回線には接続信号が設定されていません。TwiSdaTWI SDA信号は、現在選択されている回線に対して設定されます。TwiSclTWI SCL信号は、現在選択されている回線に設定されます。LightControl:現在選択されているラインに対して、光制御信号が設定されます。
- 必ず
LineModeパラメータが次のように設定されている場合:InOutこれにより、GPIO ラインを入出力ラインとして使用できます。パラメータが自動的に設定されていない場合は、InOut手動で設定してください。
Line Connectionの確認#
ライン接続を確認するには、次の手順を実行します。
- パラメーターを
LineSelector目的の入出力ラインへのパラメータ。 - 次の値を取得します:
BslLineConnection入出力ラインの現在の接続状態を決定するためのパラメータ。
サンプルコード#
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Line 2
CEnumParameter(nodemap, "LineSelector").SetValue("Line2");
// Set the line connection to TWI SDA
CEnumParameter(nodemap, "BslLineConnection").SetValue("TwiSda");
// Get the current line connection
String_t e = CEnumParameter(nodemap, "BslLineConnection").GetValue();
// Select Line 2
camera.Parameters[PLCamera.LineSelector].SetValue(PLCamera.LineSelector.Line2);
// Set the line connection to TWI SDA
camera.Parameters[PLCamera.BslLineConnection].SetValue(PLCamera.BslLineConnection.TwiSda);
// Get the current line connection
string e = camera.Parameters[PLCamera.BslLineConnection].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Select Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Set the line connection to TWI SDA */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslLineConnection", "TwiSda");
CHECK(errRes);
/* Get the current line connection */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "BslLineConnection", e_str, &len);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。