コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Image ROI#

Image ROIカメラ機能を使用すると、画像取得に使用するセンサーアレイの部分を指定できます。

ROIはregion of interest(関心領域)の短縮形(以前はAOI = area of interest(関心領域))。

画像ROIを指定した場合、カメラはその領域内からの画素データのみを送信します。ほとんどのカメラでは、これによりカメラの最大フレームレートが大幅に向上します。

画像ROI設定は、オートファンクションROI設定とは無関係です。

機能を使用する#

Image ROIの位置とサイズの変更#

工場出荷時の設定を有効にすると、カメラはデフォルトの解像度に設定されます。ただし、必要に応じて位置とサイズを変更できます。

画像ROIの位置とサイズを変更するには、次の手順に従います。

  1. カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
  2. If you are using an ace Classic/U/L camera, set the CenterX and CenterY parameters to false.
  3. 次のパラメーターを使用して、画像ROIのサイズを指定します。

    • Width
    • Height
  4. 次のパラメーターを使用して、画像ROIの位置を指定します。

    • OffsetX
    • OffsetY

画像ROIの原点は、センサーアレイの左上隅(列0、行0)になります。

例:次の設定を指定したとします。

  • Width = 16
  • Height = 10
  • OffsetX = 2
  • OffsetY = 6

これにより、次のイメージROIが作成されます。

Image ROIの例

情報

For area scan cameras:

  • 多くのカメラでは、画像ROIのサイズ(特に高さ)を小さくすると、カメラの最大フレームレートが非常に高くなります。
  • Binning機能が有効になっている場合、画像ROIの設定は、センサーの物理的な線ではなく、ビンされた行と列を参照します。
  • boost V cameras: If the Binning feature is enabled and you change a binning factor, the settings of a previously defined image ROI will be discarded. Always set the binning factors first, then define the image ROI.
  • On boA5120-230cc and boA5120-230cm cameras, the OffsetY parameter is not available. The position of the image ROI is always centered in vertically.
  • On boA13440-17cm cameras, the position of the image ROI is always centered horizontally and vertically. If you change the width of the image ROI, the OffsetX parameter value adapts automatically so that the image ROI stays centered horizontally. If you change the height of the image ROI, the OffsetY parameter value adapts automatically so that the image ROI stays centered vertically.
    Both the OffsetX and OffsetY parameters are read-only.

情報

For line scan cameras:

  • For line scan cameras having more than one sensor line, the following applies:
    If you set the image ROI height to 1, the camera output on aquisition depends on the number of camera sensor lines:
    • Cameras with 2 sensor lines:
      The camera will output the color channels as follows:
      G in one line, R and B alternating in the other.
    • Cameras with 3 sensor lines:
      The camera will output all three channels (R, G, and B) on acquisition.
      For information about the number of sensor lines available in a camera model, see the General Specifications table in the corresponding camera topic.
  • On all racer 2 cameras, the OffsetY parameter is not available.
  • On racer 2 cameras with CXP interface, the Height parameter is automatically set to 1 and can't be changed. For these cameras, the single lines are transmitted to the frame grabber individually. The frame grabber then combines them into a frame.
  • On racer 2 S cameras with GigE または 5GigE interface, you can add several lines to build a frame. Use the Height parameter to define the height of the image ROI, i.e., the height of the resulting frame that is transmitted to the host computer.
    Minimum number of lines per frame: 1
    Depending on the host computer, a low frame height (i.e. < 10 lines) may increase the CPU load of the host computer significantly.
    イメージ maximum number of lines per frame depends on the camera model:
    • For r2L2048-29gc, r2L2048-58gm, r2L2048-62g5c, r2L2048-172g5m, r2L4096-29gm, and r2L4096-84g5m cameras: 12000
    • For r2L4096-14gc and r2L4096-42g5c cameras: 10000

情報

For racer 2 S GigE cameras, you can use the Counter and Data Chunks features, in combination with the trigger settings, to specify which lines belong to a frame and which frames belong to the correct test object.

情報

For information about what frame rate or line rate can be achieved by a camera with different settings, see the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).

ガイドライン#

画像ROIを指定する場合は、次のガイドラインに従ってください。

ガイドライン 例
OffsetX + Width ≤ WidthMax Camera with a 1920 x 1080 pixel sensor:
OffsetX + Width ≤ 1920
OffsetY + Height ≤ HeightMax Camera with a 1920 x 1080 pixel sensor:
OffsetY + Height ≤ 1080

イメージ WidthMax and HeightMax parameter values adapt to the current settings for Binning, Decimation, or Scaling (if available).

特性#

Image ROIのサイズ#

すべてのカメラモデルを表示します

カメラモデル Minimum Width Minimum Height
a2A640-240gmSWIR 4 1
a2A640-240umSWIR 4 1
a2A1280-80gmSWIR 4 1
a2A1280-125umSWIR 4 1
a2A1920-51gcBAS 4 2
a2A1920-51gcIP67 4 2
a2A1920-51gcPRO 4 2
a2A1920-51gmBAS 4 1
a2A1920-51gmIP67 4 1
a2A1920-51gmPRO 4 1
a2A1920-160ucBAS 4 2
a2A1920-160ucPRO 4 2
a2A1920-160umBAS 4 1
a2A1920-160umPRO 4 1
a2A1920-165g5cBAS 4 2
a2A1920-165g5mBAS 4 1
a2A1920-168mgc 4 2
a2A1920-168mgm 4 1
a2A2048-35gmSWIR 4 1
a2A2048-37gcBAS 4 2
a2A2048-37gcPRO 4 2
a2A2048-37gmBAS 4 1
a2A2048-37gmPRO 4 1
a2A2048-110umSWIR 4 1
a2A2048-114g5cBAS 4 2
a2A2048-114g5mBAS 4 1
a2A2048-114mgc 4 2
a2A2048-114mgm 4 1
a2A2048-114ucBAS 4 2
a2A2048-114ucPRO 4 2
a2A2048-114umBAS 4 1
a2A2048-114umPRO 4 1
a2A2048-173cmSWIR 48 4
a2A2440-98g5cBAS 4 4
a2A2440-98g5mBAS 4 4
a2A2448-23gcBAS 4 2
a2A2448-23gcIP67 4 2
a2A2448-23gcPRO 4 2
a2A2448-23gmBAS 4 1
a2A2448-23gmIP67 4 1
a2A2448-23gmPRO 4 1
a2A2448-75ucBAS 4 2
a2A2448-75ucPRO 4 2
a2A2448-75umBAS 4 1
a2A2448-75umPRO 4 1
a2A2448-90mgc 4 2
a2A2448-90mgm 4 1
a2A2448-105g5cBAS 4 2
a2A2448-105g5mBAS 4 1
a2A2448-120cc 48 2
a2A2448-120cm 48 2
a2A2448-210cc 48 2
a2A2448-210cm 48 2
a2A2464-23gcBAS 4 2
a2A2464-23gcPRO 4 2
a2A2464-23gmBAS 4 1
a2A2464-23gmPRO 4 1
a2A2464-77ucBAS 4 2
a2A2464-77ucPRO 4 2
a2A2464-77umBAS 4 1
a2A2464-77umPRO 4 1
a2A2464-115g5cBAS 4 2
a2A2464-115g5mBAS 4 1
a2A2560-20gmSWIR 4 1
a2A2560-70umSWIR 4 1
a2A2560-131cmSWIR 48 4
a2A2590-22gcBAS 4 2
a2A2590-22gcPRO 4 2
a2A2590-22gmBAS 4 1
a2A2590-22gmPRO 4 1
a2A2590-60ucBAS 4 2
a2A2590-60ucPRO 4 2
a2A2590-60umBAS 4 1
a2A2590-60umPRO 4 1
a2A2600-20gcBAS 4 2
a2A2600-20gcPRO 4 2
a2A2600-20gmBAS 4 1
a2A2600-20gmPRO 4 1
a2A2600-64ucBAS 4 2
a2A2600-64ucPRO 4 2
a2A2600-64umBAS 4 1
a2A2600-64umPRO 4 1
a2A2840-14gcBAS 4 2
a2A2840-14gcIP67 4 2
a2A2840-14gcPRO 4 2
a2A2840-14gmBAS 4 1
a2A2840-14gmIP67 4 1
a2A2840-14gmPRO 4 1
a2A2840-14gmUV 4 1
a2A2840-48ucBAS 4 2
a2A2840-48ucPRO 4 2
a2A2840-48umBAS 4 1
a2A2840-48umPRO 4 1
a2A2840-48umUV 4 1
a2A2840-57mgc 4 2
a2A2840-57mgm 4 1
a2A2840-67g5cBAS 4 2
a2A2840-67g5mBAS 4 1
a2A2840-67g5mUV 4 1
a2A2840-86cc 48 2
a2A2840-86cm 48 2
a2A3536-9gcBAS 4 2
a2A3536-9gcPRO 4 2
a2A3536-9gmBAS 4 2
a2A3536-9gmPRO 4 2
a2A3536-31ucBAS 4 2
a2A3536-31ucPRO 4 2
a2A3536-31umBAS 4 2
a2A3536-31umPRO 4 2
a2A3536-37mgc 4 2
a2A3536-37mgm 4 2
a2A3536-42g5cBAS 4 4
a2A3536-42g5mBAS 4 4
a2A3840-13gcBAS 4 2
a2A3840-13gcPRO 4 2
a2A3840-13gmBAS 4 1
a2A3840-13gmPRO 4 1
a2A3840-45ucBAS 4 2
a2A3840-45ucPRO 4 2
a2A3840-45umBAS 4 1
a2A3840-45umPRO 4 1
a2A4096-9gcBAS 4 2
a2A4096-9gcIP67 4 2
a2A4096-9gcPRO 4 2
a2A4096-9gmBAS 4 1
a2A4096-9gmIP67 4 1
a2A4096-9gmPRO 4 1
a2A4096-30ucBAS 4 2
a2A4096-30ucPRO 4 2
a2A4096-30umBAS 4 1
a2A4096-30umPRO 4 1
a2A4096-38mgc 4 2
a2A4096-38mgm 4 1
a2A4096-44g5cBAS 4 2
a2A4096-44g5mBAS 4 1
a2A4096-67cc 48 2
a2A4096-67cm 48 2
a2A4200-12gcBAS 4 2
a2A4200-12gcPRO 4 2
a2A4200-12gmBAS 4 1
a2A4200-12gmPRO 4 1
a2A4200-40ucBAS 4 2
a2A4200-40ucPRO 4 2
a2A4200-40umBAS 4 1
a2A4200-40umPRO 4 1
a2A4504-5gcBAS 4 2
a2A4504-5gcIP67 4 2
a2A4504-5gcPRO 4 2
a2A4504-5gmBAS 4 1
a2A4504-5gmIP67 4 1
a2A4504-5gmPRO 4 1
a2A4504-18ucBAS 4 2
a2A4504-18ucPRO 4 2
a2A4504-18umBAS 4 1
a2A4504-18umPRO 4 1
a2A4504-23mgc 4 2
a2A4504-23mgm 4 1
a2A4504-27g5cBAS 4 2
a2A4504-27g5mBAS 4 1
a2A4504-42cc 48 2
a2A4504-42cm 48 2
a2A4508-6gcBAS 4 2
a2A4508-6gcPRO 4 2
a2A4508-6gmBAS 4 1
a2A4508-6gmPRO 4 1
a2A4508-20ucBAS 4 2
a2A4508-20ucPRO 4 2
a2A4508-20umBAS 4 1
a2A4508-20umPRO 4 1
a2A5060-4gcBAS 4 2
a2A5060-4gmBAS 4 1
a2A5060-15ucBAS 4 2
a2A5060-15umBAS 4 1
a2A5060-21g5cBAS 4 2
a2A5060-21g5mBAS 4 1
a2A5060-35cc 48 2
a2A5060-35cm 48 2
a2A5320-7gcBAS 4 2
a2A5320-7gcIP67 4 2
a2A5320-7gcPRO 4 2
a2A5320-7gmBAS 4 1
a2A5320-7gmPRO 4 1
a2A5320-7gmip67 4 1
a2A5320-23ucBAS 4 2
a2A5320-23ucPRO 4 2
a2A5320-23umBAS 4 1
a2A5320-23umPRO 4 1
a2A5320-29mgc 4 2
a2A5320-29mgm 4 1
a2A5320-34g5cBAS 4 2
a2A5320-34g5mBAS 4 1
a2A5320-52cc 48 2
a2A5320-52cm 48 2
a2A5328-4gcBAS 4 2
a2A5328-4gcIP67 4 2
a2A5328-4gcPRO 4 2
a2A5328-4gmBAS 4 1
a2A5328-4gmIP67 4 1
a2A5328-4gmPRO 4 1
a2A5328-15ucBAS 4 2
a2A5328-15ucPRO 4 2
a2A5328-15umBAS 4 1
a2A5328-15umPRO 4 1
a2A5328-19mgc 4 2
a2A5328-19mgm 4 1
a2A5328-22g5cBAS 4 2
a2A5328-22g5mBAS 4 1
a2A5328-35cc 48 2
a2A5328-35cm 48 2
acA640-121gm 1 1
acA640-300gc 16 2
acA640-300gm 16 1
acA640-750uc 16 2
acA640-750um 16 1
acA720-290gc 2 2
acA720-290gm 1 1
acA720-520uc 2 2
acA720-520um 1 1
acA800-200gc 16 2
acA800-200gm 16 1
acA800-510uc 16 2
acA800-510um 16 1
acA1280-60gc 2 2
acA1280-60gm 1 1
acA1300-60gc 2 2
acA1300-60gm 1 1
acA1300-60gmNIR 1 1
acA1300-75gc 16 2
acA1300-75gm 16 1
acA1300-200uc 16 2
acA1300-200um 16 1
acA1440-73gc 2 2
acA1440-73gm 1 1
acA1440-220uc 2 2
acA1440-220um 1 1
acA1600-60gc 2 2
acA1600-60gm 1 1
acA1920-25gc 64 64
acA1920-25gm 64 64
acA1920-25uc 64a 64a
acA1920-25um 64a 64a
acA1920-40gc 2 2
acA1920-40gm 1 1
acA1920-40uc 4 2
acA1920-40ucMED 4 2
acA1920-40um 4 1
acA1920-40umMED 4 1
acA1920-48gc 32 2
acA1920-48gm 32 1
acA1920-50gc 2 2
acA1920-50gm 1 1
acA1920-150uc 32 2
acA1920-150um 32 1
acA1920-155uc 4 2
acA1920-155ucMED 4 2
acA1920-155um 4 1
acA1920-155umMED 4 1
acA2000-50gc 2 2
acA2000-50gm 1 1
acA2000-165uc 8 2
acA2000-165um 8 1
acA2040-25gc 2 2
acA2040-25gm 1 1
acA2040-25gmNIR 1 1
acA2040-35gc 2 2
acA2040-35gm 1 1
acA2040-55uc 4 2
acA2040-55um 4 1
acA2040-90uc 8 2
acA2040-90um 8 1
acA2040-90umNIR 8 1
acA2040-120uc 4 2
acA2040-120um 4 1
acA2440-20gc 2 2
acA2440-20gm 1 1
acA2440-35uc 4 2
acA2440-35ucMED 4 2
acA2440-35um 4 1
acA2440-35umMED 4 1
acA2440-75uc 4 2
acA2440-75ucMED 4 2
acA2440-75um 4 1
acA2440-75umMED 4 1
acA2500-14gc 64 64
acA2500-14gm 64 64
acA2500-14uc 64a 64a
acA2500-14um 64a 64a
acA2500-20gc 32 2
acA2500-20gcMED 32 2
acA2500-20gm 32 1
acA2500-20gmMED 32 1
acA2500-60uc 32 1
acA2500-60um 32 1
acA3088-16gc 376 320
acA3088-16gm 376 320
acA3088-57uc 376 320
acA3088-57ucMED 376 320
acA3088-57um 376 320
acA3088-57umMED 376 320
acA3800-10gc 64 64
acA3800-10gm 64 64
acA3800-14uc 64 64
acA3800-14um 64a 64a
acA4024-8gc 8 6
acA4024-8gm 8 5
acA4024-29uc 8 6
acA4024-29um 8 5
acA4096-11gc 16 2
acA4096-11gm 16 1
acA4096-30uc 4 2
acA4096-30ucMED 4 2
acA4096-30um 4 1
acA4096-30umMED 4 1
acA4096-40uc 4 2
acA4096-40ucMED 4 2
acA4096-40um 4 1
acA4096-40umMED 4 1
acA4112-8gc 16 2
acA4112-8gm 16 1
acA4112-20uc 4 2
acA4112-20ucMED 4 2
acA4112-20um 4 1
acA4112-20umMED 4 1
acA4112-30uc 4 2
acA4112-30ucMED 4 2
acA4112-30um 4 1
acA4112-30umMED 4 1
acA5472-5gc 8 6
acA5472-5gm 8 5
acA5472-17uc 8 6
acA5472-17ucMED 8 6
acA5472-17um 8 5
acA5472-17umMED 8 5
boA1936-400cc 48 2
boA1936-400cm 48 2
boA2448-250cc 96/48b 2
boA2448-250cm 48 2
boA2832-190cc 96/48b 2
boA2832-190cm 48 2
boA4096-93cc 48 2
boA4096-93cm 48 2
boA4096-180cc 96/48b 2
boA4096-180cm 48 2
boA4112-68cc 48 2
boA4112-68cm 48 2
boA4500-45cc 48 2
boA4500-45cm 48 2
boA4504-100cc 96/48b 2
boA4504-100cm 96/48b 2
boA5056-95cm 64 2
boA5120-150cc 256 4
boA5120-150cm 256 4
boA5120-230cc 256 32
boA5120-230cm 256 32
boA5320-150cc 96/48b 2
boA5320-150cm 96/48b 2
boA5328-100cc 96/48b 2
boA5328-100cm 96/48b 2
boA6500-36cc 48 2
boA6500-36cm 48 2
boA8100-16cc 48 2
boA8100-16cm 48 2
boA9344-30cc 256 4
boA9344-30cm 256 4
boA9344-70cc 256 4
boA9344-70cm 256 4
boA13440-17cm 96/48b 2
daA720-520uc 2 6
daA720-520um 4 3
daA1280-54uc 16 8
daA1280-54um 16 8
daA1440-220uc 2 6
daA1440-220um 4 3
daA1600-60uc 16 8
daA1600-60um 16 8
daA1920-15um 16 8
daA1920-30uc 16 8
daA1920-30um 16 8
daA1920-160uc 2 6
daA1920-160um 4 1
daA2448-70uc 2 6
daA2448-70um 4 3
daA2500-14uc 16 8
daA2500-14um 16 8
daA3840-45uc 2 6
daA3840-45um 4 4
dmA720-290gc 4 2
dmA720-290gm 4 1
dmA1440-73gc 4 2
dmA1440-73gm 4 1
dmA1920-51gc 4 2
dmA1920-51gm 4 1
dmA2048-37gc 4 2
dmA2048-37gm 4 1
dmA2448-23gc 4 2
dmA2448-23gm 4 1
dmA2840-14gc 4 2
dmA2840-14gm 4 1
dmA3536-9gc 4 2
dmA3536-9gm 4 2
dmA4096-9gc 4 2
dmA4096-9gm 4 1
puA1280-54uc 16 8
puA1280-54um 16 8
puA1600-60uc 16 8
puA1600-60um 16 8
puA1920-30uc 4 4
puA1920-30um 4 4
puA2500-14uc 4 4
puA2500-14um 4 4
r2L2048-29gc 16 1
r2L2048-58gm 4 1
r2L2048-62cc 48 1
r2L2048-62g5c 16 1
r2L2048-172cm 48 1
r2L2048-172g5m 16 1
r2L4096-14gc 8 1
r2L4096-29gm 4 1
r2L4096-42cc 48 1
r2L4096-42g5c 16 1
r2L4096-84cm 48 1
r2L4096-84g5m 16 1
r2L8192-80cc 64 1
r2L8192-240cm 64 1
r2L16384-60cc 64 1
r2L16384-120cm 64 1
r2T16416-500cm 64 1

  1. ビニングを有効にすると、最小幅と最小高さが減少します。値は最も近い整数に丸められます。Example:水平ビニングを3に設定した場合、有効最小幅は64 / 3 = 21.333 ≈ 22です。

  2. 10ビットピクセルフォーマット/その他のピクセルフォーマット

サンプルコード#

ace Classic/U/L GigEカメラ#
// Set the width to the maximum value
int64_t maxWidth = camera.Width.GetMax();
camera.Width.SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
camera.Height.SetValue(500);
// Set the offset to 0,0
camera.OffsetX.SetValue(0);
camera.OffsetY.SetValue(0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the width to the maximum value
int64_t maxWidth = CIntegerParameter(nodemap, "Width").GetMax();
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(500);
// Set the offset to 0,0
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetX").SetValue(0);
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetY").SetValue(0);
// Set the width to the maximum value
Int64 maxWidth = camera.Parameters[PLCamera.Width].GetMaximum();
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(500);
// Set the offset to 0,0
camera.Parameters[PLCamera.OffsetX].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.OffsetY].SetValue(0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
int64_t maxWidth = 0;
/* Set the width to the maximum value */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeatureMax(hdev, "Width", &maxWidth);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", maxWidth);
CHECK(errRes);
/* Set the height to 500 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 500);
CHECK(errRes);
/* Set the offset to 0,0 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetX", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetY", 0);
CHECK(errRes);
# Set the width to the maximum value
maxWidth = camera.Width.Max
camera.Width.Value = maxWidth
# Set the height to 500
camera.Height.Value = 500
# Set the offset to 0,0
camera.OffsetX.Value = 0
camera.OffsetY.Value = 0
その他のカメラ#
// Set the width to the maximum value
int64_t maxWidth = camera.WidthMax.GetValue();
camera.Width.SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
camera.Height.SetValue(500);
// Set the offset to 0
camera.OffsetX.SetValue(0);
camera.OffsetY.SetValue(0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the width to the maximum value
int64_t maxWidth = CIntegerParameter(nodemap, "WidthMax").GetValue();
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
CIntegerParameter(nodemap, "Height").SetValue(500);
// Set the offset to 0
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetX").SetValue(0);
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetY").SetValue(0);
// Set the width to the maximum value
Int64 maxWidth = camera.Parameters[PLCamera.WidthMax].GetValue();
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(maxWidth);
// Set the height to 500
camera.Parameters[PLCamera.Height].SetValue(500);
// Set the offset to 0
camera.Parameters[PLCamera.OffsetX].SetValue(0);
camera.Parameters[PLCamera.OffsetY].SetValue(0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
int64_t maxWidth = 0;
/* Set the width to the maximum value */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "WidthMax", &maxWidth);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", maxWidth);
CHECK(errRes);
/* Set the height to 500 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Height", 500);
CHECK(errRes);
/* Set the offset to 0 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetX", 0);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetY", 0);
CHECK(errRes);
# Set the width to the maximum value
maxWidth = camera.WidthMax.Value
camera.Width.Value = maxWidth
# Set the height to 500
camera.Height.Value = 500
# Set the offset to 0
camera.OffsetX.Value = 0
camera.OffsetY.Value = 0

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。