コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Counter#

Counterカメラ機能を使用すると、取得した画像の数など、特定のカメライベントをカウントできます。

機能を使用する#

The implementation of this feature varies depending on the camera:

ace 2, boost R, dart M/R, and racer 2 Cameras#

仕組み#

Depending on your camera model, up to four counters are available: Counter 1, Counter 2, Counter 3, and Counter 4.

各カウンターには、次の特性があります。

  • 0から始まります。
  • カウントする前に開始する必要があります。
  • 開始すると、特定のタイプのイベント(「イベントソース」)をカウントできます。例えば、露光された画像の数をカウントできます。
  • いつでも0にリセットできます。
  • Its current value can be determined by getting the value of the CounterValue parameter.
  • Its maximum value is defined by the CounterDuration parameter value (default: 4 294 967 295). After reaching the maximum value, the counter stops counting and must be reset.
  • Its current status can be determined by getting the value of the CounterStatus parameter.
  • カメラの電源をオフにしてから再度オンにするたびに、この値は0にリセットされます。

情報

For racer 2 S GigE cameras, you can use the Counter and Data Chunks features, in combination with the trigger settings, to specify which lines belong to a frame and which frames belong to the correct test object.

Getting the Value of a Counter#

To determine the current value of a counter, get the value of the CounterValue parameter. This parameter is read-only.

Starting a Counter#

カウンターを開始するには次の手順に従います。

  1. パラメーターを CounterSelector parameter to the desired counter, e.g., Counter2.
  2. パラメーターを CounterTriggerSource parameter to the source that you want to use to start the counter, e.g., Line2.
  3. If applicable, set the CounterTriggerActivation パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
    • RisingEdge (default): The counter starts when the signal rises, i.e., when the signal status changes from low to high.
    • FallingEdge: The counter starts when the signal falls, i.e., when the signal status changes from high to low.
    • AnyEdge: The counter starts when the signal falls or rises.
    • LevelHigh: The counter starts when the signal is high. When the signal changes to low, the counter status is set to CounterTriggerWait and must be started again.
    • LevelLow: The counter starts when the signal is low. When the signal changes to high, the counter status is set to CounterTriggerWait and must be started again.
  4. 選択したカウンタートリガーソースで信号を送信してカウンターを開始します。

When started, the counter's status changes from CounterTriggerWait to CounterActive.

情報

  • カウンターを開始しても、必ずしもカウントが開始されるわけではありません。カウンターがカウントするかどうか、またいつカウントするかは、イベントソースの設定によって異なります。
  • イメージ CounterTriggerActivation parameter is only available for event sources that can be high (1) or low (0), i.e., an I/O signal or an "Active" signal like ExposureActive.

Increasing a Counter#

カウンターが開始されると、カウントを増加させることができます。つまり、カウントできます。

カウンターを増やすには次の手順に従います。

  1. パラメーターを CounterSelector parameter to the desired counter, e.g., Counter2.
  2. パラメーターを CounterEventSource parameter to the source that you want to use to increase the counter, e.g., Line2.
  3. If applicable, set the CounterEventActivation パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
    • RisingEdge (default): The counter counts when the signal rises, i.e., when the signal status changes from low to high.
    • FallingEdge: The counter counts when the signal falls, i.e., when the signal status changes from high to low.
    • AnyEdge: The counter counts when the signal falls or rises.
  4. パラメーターを CounterDuration parameter to the desired maximum value.
  5. 選択したカウンターイベントソースで信号を送信してカウンターを増やします。

選択したソースでカメラが信号を検出すると、タイマーは定義された最大値まで増加します。

情報

イメージ CounterEventActivation parameter is only available for event sources that can be high (1) or low (0), i.e., an I/O signal or an "Active" signal like ExposureActive.

Resetting a Counter#

カウンターはいつでも0にリセットできます。

You must reset the counter if it has reached its maximum value (defined by the CounterDuration parameter value) and you want to reuse it.

Reset by Software#

To reset a counter by software, execute the CounterReset command.

また、ソフトウェア信号をリセットソースとして設定することもできます(以下を参照)。

Reset Using a Reset Source#

イメージ CounterResetSource parameter allows you to specify which source resets the counter.

リセットソースを使用してカウンターをリセットするには次の手順に従います。

  1. パラメーターを CounterSelector parameter to the desired counter, e.g., Counter2.
  2. パラメーターを CounterResetSource parameter to the source that you want to use to reset the counter, e.g., Line2.
  3. If applicable, set the CounterResetActivation パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
    • RisingEdge (default): The counter resets when the signal rises, i.e., when the signal status changes from low to high.
    • FallingEdge: The counter resets when the signal falls, i.e., when the signal status changes from high to low.
    • AnyEdge: The counter resets when the signal falls or rises.
  4. 選択したカウンターリセットソースで信号を送信してカウンターをリセットします。

When reset, the counter's status changes to CounterTriggerWait and must be started again.

情報

イメージ CounterResetActivation parameter is only available for event sources that can be high (1) or low (0), i.e., an I/O signal or an "Active" signal like ExposureActive.

Stopping a Counter#

カウンターを停止するには、次のいずれかの操作を行います。

  • 選択したイベントソースで信号の送信を停止します。
  • パラメーターを CounterEventSource parameter to Off.
  • カウンターをリセットします。

Getting the Status of a Counter#

To get the current status of a counter, get the value of the CounterStatus parameter. This parameter is read-only.

可能な値は次のとおりです。

  • CounterTriggerWait: The counter is waiting to be started.
  • CounterActive: The counter is waiting to be increased by the selected event source or is currently counting.
  • CounterCompleted: The counter has reached its maximum value defined by the CounterDuration parameter.
  • CounterIdle: The counter is idle. A counter is in this state whenever the CounterTriggerSource parameter is set to Off, i.e., the counter can't be started.

Using Counters for Line Scan GigE Cameras#

The Counter and the Data Chunks features, in combination with the trigger settings, can be used to specify which lines belong to a frame and which frames belong to the correct test object. The combination of trigger, counter, and data chunks settings makes it possible to create a coherence between the frames recorded and the corresponding chunk data.
For information about how to use data chunks and counters, see the GigE Line Scan Use Case Descriptions and Diagrams topic.

ace Classic/U/Lカメラ#

仕組み#

2つのカウンターを使用できます:Counter 1およびCounter 2

1つの例外(下記参照)を除き、各カウンターには次の特性があります。

  • 0から始まります。
  • 特定のタイプのイベント(「イベントソース」)をカウントします。例えば、取得された画像の数をカウントします。イベントソースはプリセットされており、変更できません。
  • その現在の値は、関連するデータチャンク(例えば、Frame Counterチャンク)を取得することによって判別できます。
  • 最大値は4 294 967 295です。最大値に達すると、カウンターは0にリセットされ、カウントが続行されます。
  • 手動でリセットできます。
  • カメラの電源をオフにしてから再度オンにするたびに、この値は0にリセットされます。

例外:一部のカメラモデルでは、Counter 2は、シーケンサーの制御に使用できます。このカウンターは、その特定の目的のために特性が異なります。

Getting the Value of a Counter#

カウンターの現在の値を判別するには、Data Chunks機能を使用して関連データチャンクを取得します。

Resetting a Counter#

カウンターをリセットするには、次の手順に従います。

パラメーターを CounterSelector parameter to the desired counter, e.g., Counter2.

パラメーターを CounterResetSource parameter to a software source (Software) or to a hardware source (e.g., Line1).

手順2で選択したソースに応じて、次のいずれかの操作を行います。

  1. If you set a software source, execute the CounterReset command.
  2. ハードウェアソースを設定した場合は、カメラのいずれかの入力ラインに電気信号を適用します。

追加パラメーター#

  • イメージ CounterEventSource parameter allows you to get the event source of the currently selected counter, i.e., determine in which case the counter increases.
  • イメージ CounterResetActivation parameter currently serves no function. It is preset to RisingEdge. This means that if the counter is configured for hardware reset, the counter resets when the hardware trigger signal rises.

特性#

すべてのカメラモデルを表示します

カメラモデル 使用可能なCounter 機能 イベントソース 関連データのチャンク リセット可能
a2A640-240gmSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A640-240umSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1280-80gmSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1280-125umSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-51gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-51gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-51gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-51gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-51gmIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-51gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-160ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-160ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-160umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-160umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-165g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-165g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-168mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A1920-168mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-35gmSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-37gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-37gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-37gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-37gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-110umSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-114umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2048-173cmSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2440-98g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2440-98g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-23gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-23gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-23gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-23gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-23gmIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-23gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-75ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-75ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-75umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-75umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-90mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-90mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-105g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-105g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-120cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-120cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-210cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2448-210cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-23gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-23gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-23gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-23gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-77ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-77ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-77umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-77umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-115g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2464-115g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2560-20gmSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2560-70umSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2560-131cmSWIR Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-22gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-22gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-22gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-22gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-60ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-60ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-60umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2590-60umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-20gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-20gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-20gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-20gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-64ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-64ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-64umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2600-64umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gmIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-14gmUV Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-48ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-48ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-48umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-48umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-48umUV Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-57mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-57mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-67g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-67g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-67g5mUV Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-86cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A2840-86cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-9gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-9gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-9gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-9gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-31ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-31ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-31umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-31umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-37mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-37mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-42g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3536-42g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-13gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-13gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-13gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-13gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-45ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-45ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-45umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A3840-45umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-9gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-9gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-9gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-9gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-9gmIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-9gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-30ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-30ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-30umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-30umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-38mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-38mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-44g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-44g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-67cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4096-67cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-12gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-12gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-12gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-12gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-40ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-40ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-40umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4200-40umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-5gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-5gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-5gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-5gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-5gmIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-5gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-18ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-18ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-18umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-18umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-23mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-23mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-27g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-27g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-42cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4504-42cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-6gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-6gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-6gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-6gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-20ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-20ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-20umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A4508-20umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-4gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-4gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-15ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-15umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-21g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-21g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-35cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5060-35cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-7gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-7gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-7gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-7gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-7gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-7gmip67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-23ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-23ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-23umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-23umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-29mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-29mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-34g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-34g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-52cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5320-52cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-4gcBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-4gcIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-4gcPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-4gmBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-4gmIP67 Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-4gmPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-15ucBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-15ucPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-15umBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-15umPRO Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-19mgc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-19mgm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-22g5cBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-22g5mBAS Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-35cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
a2A5328-35cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA640-121gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA640-300gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA640-300gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA640-750uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA640-750um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA720-290gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA720-290gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA720-520uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA720-520um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA800-200gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA800-200gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA800-510uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA800-510um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1280-60gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1280-60gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1300-60gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1300-60gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1300-60gmNIR Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1300-75gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1300-75gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1300-200uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1300-200um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1440-73gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1440-73gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1440-220uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1440-220um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1600-60gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1600-60gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-25gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-25gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-25uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-25um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-40gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-40gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-40uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-40ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-40um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-40umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-48gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-48gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-50gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-50gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA1920-150uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-150um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-155uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-155ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-155um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA1920-155umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2000-50gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2000-50gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2000-165uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2000-165um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-25gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2040-25gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2040-25gmNIR Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2040-35gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2040-35gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2040-55uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-55um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-90uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-90um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-90umNIR Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-120uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2040-120um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-20gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2440-20gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2440-35uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-35ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-35um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-35umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-75uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-75ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-75um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2440-75umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2500-14gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2500-14gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2500-14uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2500-14um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2500-20gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2500-20gcMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2500-20gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2500-20gmMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA2500-60uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA2500-60um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA3088-16gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA3088-16gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA3088-57uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA3088-57ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA3088-57um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA3088-57umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA3800-10gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA3800-10gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA3800-14uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA3800-14um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4024-8gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA4024-8gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA4024-29uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4024-29um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-11gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA4096-11gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA4096-30uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-30ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-30um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-30umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-40uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-40ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-40um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4096-40umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-8gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA4112-8gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA4112-20uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-20ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-20um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-20umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-30uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-30ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-30um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA4112-30umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA5472-5gc Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA5472-5gm Counter 1
Counter 2
Counter 1:受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数をカウント(画像取得のあるなしに関わらず)
Counter2:取得された画像の数をカウント
Counter 1:Frame Trigger
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
acA5472-17uc Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA5472-17ucMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA5472-17um Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
acA5472-17umMED Counter 1
Counter 2
Counter 1:取得した画像の数をカウント
Counter 2:シーケンサーの制御に使用可能
Counter 1:Frame Start
Counter 2:Frame Start
Counter 1:Trigger Input Counter Chunk
Counter 2:Frame Counter Chunk
Counter 1:Yes
Counter 2:No
boA1936-400cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA1936-400cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA2448-250cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA2448-250cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA2832-190cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA2832-190cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4096-93cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4096-93cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4096-180cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4096-180cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4112-68cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4112-68cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4500-45cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4500-45cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4504-100cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA4504-100cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5056-95cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5120-150cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5120-150cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5120-230cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5120-230cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5320-150cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5320-150cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5328-100cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA5328-100cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA6500-36cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA6500-36cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA8100-16cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA8100-16cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA9344-30cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA9344-30cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA9344-70cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA9344-70cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
boA13440-17cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA720-520uc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA720-520um Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA1280-54uc Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1280-54um Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1440-220uc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA1440-220um Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA1600-60uc Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1600-60um Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1920-15um Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1920-30uc Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1920-30um Counter機能はサポートされていません – – – –
daA1920-160uc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA1920-160um Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA2448-70uc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA2448-70um Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA2500-14uc Counter機能はサポートされていません – – – –
daA2500-14um Counter機能はサポートされていません – – – –
daA3840-45uc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
daA3840-45um Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA720-290gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA720-290gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA1440-73gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA1440-73gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA1920-51gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA1920-51gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA2048-37gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA2048-37gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA2448-23gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA2448-23gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA2840-14gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA2840-14gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA3536-9gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA3536-9gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA4096-9gc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
dmA4096-9gm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
puA1280-54uc Counter機能はサポートされていません – – – –
puA1280-54um Counter機能はサポートされていません – – – –
puA1600-60uc Counter機能はサポートされていません – – – –
puA1600-60um Counter機能はサポートされていません – – – –
puA1920-30uc Counter機能はサポートされていません – – – –
puA1920-30um Counter機能はサポートされていません – – – –
puA2500-14uc Counter機能はサポートされていません – – – –
puA2500-14um Counter機能はサポートされていません – – – –
r2L2048-29gc Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L2048-58gm Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L2048-62cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
r2L2048-62g5c Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L2048-172cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
r2L2048-172g5m Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L4096-14gc Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L4096-29gm Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L4096-42cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
r2L4096-42g5c Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L4096-84cm Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
r2L4096-84g5m Counter 1
Counter 2
Counter 3
Counter 4
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
Counter 4: Yes
r2L8192-80cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
r2L8192-240cm Counter 1
Counter 2
Counter 3
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
r2L16384-60cc Counter 1
Counter 2
設定可能 設定可能 N/A Counter 1:Yes
Counter 2:Yes
r2L16384-120cm Counter 1
Counter 2
Counter 3
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes
r2T16416-500cm Counter 1
Counter 2
Counter 3
設定可能 設定可能 N/A Counter 1: Yes
Counter 2: Yes
Counter 3: Yes

サンプルコード#

ace 2, boost R, dart M/R, and racer 2 Cameras#
// Select Counter 1
camera.CounterSelector.SetValue(CounterSelector_Counter1);
// Specify that the counter starts when a software signal is sent via channel 1
camera.CounterTriggerSource.SetValue(CounterTriggerSource_SoftwareSignal1);
// Specify that the counter increases whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.CounterEventSource.SetValue(CounterEventSource_Line1);
camera.CounterEventActivation.SetValue(CounterEventActivation_RisingEdge);
// Specify that the counter is reset whenever a falling signal is detected on Line 2
camera.CounterResetSource.SetValue(CounterResetSource_Line2);
camera.CounterResetActivation.SetValue(CounterEventActivation_FallingEdge);
// Set the maximum value of the counter to 1000
camera.CounterDuration.SetValue(1000);
// Manually reset the counter
camera.CounterReset.Execute();
// Get the current status of the counter
CounterStatusEnums counterStatus = camera.CounterStatus.GetValue();
// Get the current value of the counter
int64_t i = camera.CounterValue.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select Counter 1
CEnumParameter(nodemap, "CounterSelector").SetValue("Counter1");
// Specify that the counter starts when a software signal is sent via channel 1
CEnumParameter(nodemap, "CounterTriggerSource").SetValue("SoftwareSignal1");
// Specify that the counter increases whenever a rising signal is detected on Line 1
CEnumParameter(nodemap, "CounterEventSource").SetValue("Line1");
CEnumParameter(nodemap, "CounterEventActivation").SetValue("RisingEdge");
// Specify that the counter is reset whenever a falling signal is detected on Line 2
CEnumParameter(nodemap, "CounterResetSource").SetValue("Line2");
CEnumParameter(nodemap, "CounterResetActivation").SetValue("FallingEdge");
// Set the maximum value of the counter to 1000
CIntegerParameter(nodemap, "CounterDuration").SetValue(1000);
// Manually reset the counter
CCommandParameter(nodemap, "CounterReset").Execute();
// Get the current status of the counter
String_t counterStatus = CEnumParameter(nodemap, "CounterStatus").GetValue();
// Get the current value of the counter
int64_t i = CIntegerParameter(nodemap, "CounterValue").GetValue();
// Select Counter 1
camera.Parameters[PLCamera.CounterSelector].SetValue(PLCamera.CounterSelector.Counter1);
// Specify that the counter starts when a software signal is sent via channel 1
camera.Parameters[PLCamera.CounterTriggerSource].SetValue(PLCamera.CounterTriggerSource.SoftwareSignal1);
// Specify that the counter increases whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.Parameters[PLCamera.CounterEventSource].SetValue(PLCamera.CounterEventSource.Line1);
camera.Parameters[PLCamera.CounterEventActivation].SetValue(PLCamera.CounterEventActivation.RisingEdge);
// Specify that the counter is reset whenever a falling signal is detected on Line 2
camera.Parameters[PLCamera.CounterResetSource].SetValue(PLCamera.CounterResetSource.Line2);
camera.Parameters[PLCamera.CounterResetActivation].SetValue(PLCamera.CounterEventActivation.FallingEdge);
// Set the maximum value of the counter to 1000
camera.Parameters[PLCamera.CounterDuration].SetValue(1000);
// Manually reset the counter
camera.Parameters[PLCamera.CounterReset].Execute();
// Get the current status of the counter
string counterStatus = camera.Parameters[PLCamera.CounterStatus].GetValue();
// Get the current value of the counter
Int64 i = camera.Parameters[PLCamera.CounterValue].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char counterStatus_str[64] = {0};
int64_t i = 0;
/* Select Counter 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterSelector", "Counter1");
CHECK(errRes);
/* Specify that the counter starts when a software signal is sent via channel 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterTriggerSource", "SoftwareSignal1");
CHECK(errRes);
/* Specify that the counter increases whenever a rising signal is detected on Line 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterEventSource", "Line1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterEventActivation", "RisingEdge");
CHECK(errRes);
/* Specify that the counter is reset whenever a falling signal is detected on Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterResetSource", "Line2");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterResetActivation", "FallingEdge");
CHECK(errRes);
/* Set the maximum value of the counter to 1000 */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "CounterDuration", 1000);
CHECK(errRes);
/* Manually reset the counter */
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "CounterReset");
CHECK(errRes);
/* Get the current status of the counter */
len = sizeof(counterStatus_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "CounterStatus", counterStatus_str, &len);
CHECK(errRes);
/* Get the current value of the counter */
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "CounterValue", &i);
CHECK(errRes);
# Select Counter 1
camera.CounterSelector.Value = "Counter1"
# Specify that the counter starts when a software signal is sent via channel 1
camera.CounterTriggerSource.Value = "SoftwareSignal1"
# Specify that the counter increases whenever a rising signal is detected on Line 1
camera.CounterEventSource.Value = "Line1"
camera.CounterEventActivation.Value = "RisingEdge"
# Specify that the counter is reset whenever a falling signal is detected on Line 2
camera.CounterResetSource.Value = "Line2"
camera.CounterResetActivation.Value = "FallingEdge"
# Set the maximum value of the counter to 1000
camera.CounterDuration.Value = 1000
# Manually reset the counter
camera.CounterReset.Execute()
# Get the current status of the counter
counterStatus = camera.CounterStatus.Value
# Get the current value of the counter
i = camera.CounterValue.Value
ace Classic/U/Lカメラ#
// Reset Counter 1 via software command
camera.CounterSelector.SetValue(CounterSelector_Counter1);
camera.CounterResetSource.SetValue(CounterResetSource_Software);
camera.CounterReset.Execute();
// Get the event source of Counter 1
camera.CounterSelector.SetValue(CounterSelector_Counter1);
CounterEventSourceEnums e = camera.CounterEventSource.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Reset Counter 1 via software command
CEnumParameter(nodemap, "CounterSelector").SetValue("Counter1");
CEnumParameter(nodemap, "CounterResetSource").SetValue("Software");
CCommandParameter(nodemap, "CounterReset").Execute();
// Get the event source of Counter 1
CEnumParameter(nodemap, "CounterSelector").SetValue("Counter1");
String_t e = CEnumParameter(nodemap, "CounterEventSource").GetValue();
// Reset Counter 1 via software command
camera.Parameters[PLCamera.CounterSelector].SetValue(PLCamera.CounterSelector.Counter1);
camera.Parameters[PLCamera.CounterResetSource].SetValue(PLCamera.CounterResetSource.Software);
camera.Parameters[PLCamera.CounterReset].Execute();
// Get the event source of Counter 1
camera.Parameters[PLCamera.CounterSelector].SetValue(PLCamera.CounterSelector.Counter1);
string e = camera.Parameters[PLCamera.CounterEventSource].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Reset Counter 1 via software command */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterSelector", "Counter1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterResetSource", "Software");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceExecuteCommandFeature(hdev, "CounterReset");
CHECK(errRes);
/* Get the event source of Counter 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "CounterSelector", "Counter1");
CHECK(errRes);
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "CounterEventSource", e_str, &len);
CHECK(errRes);
# Reset Counter 1 via software command
camera.CounterSelector.Value = "Counter1"
camera.CounterResetSource.Value = "Software"
camera.CounterReset.Execute()
# Get the event source of Counter 1
camera.CounterSelector.Value = "Counter1"
e = camera.CounterEventSource.Value

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。