コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

清掃方法#

このトピックでは、Baslerカメラのクリーニング方法について説明します。

カメラハウジング、IRカットフィルター、またはセンサーの清掃を行う前に、清掃によってカメラのパフォーマンスが実際に向上するかどうかを慎重に検討してください。清掃には、常に新たな汚れを持ち込んだり、カメラを損傷したりするリスクが伴います。

ハウジングやカメラフロントのクリーニング#

カメラをハウジングまたはカメラ前面とともにクリーニングするには:

  1. カメラの電源をオフにします(該当する場合はI/O電源もオフにします)。
  2. レンズマウントがレンズまたは保護キャップで覆われていることを確認します。
  3. クリーニング中に静電気帯電を起こさない、柔らかい糸くずの出ない布を使用してください。
  4. 中性洗剤で布を湿らせます。
  5. 湿らせた布を使用して、カメラの側面と前面を拭きます(該当する場合)。
  6. 残留水分を蒸発させます。
    蒸発を速くするために圧縮空気を使用しないでください。
  7. 水分が完全に蒸発したら、カメラを電源に再接続できます。

赤外線カットフィルターのクリーニング#

ace 2、MED ace、および boost V カメラ#

情報

以下の手順は、次のカメラに適用されます。

赤外線カットフィルターをクリーニングするには:

  1. カメラの電源をオフにします(該当する場合はI/O電源もオフにします)。
  2. カメラを水平位置に保持するか、マウントします。
    レンズマウントが上を向いていないことを確認します。
  3. 下に示すように、赤外線カットフィルターの端に10~20度の角度で、缶入りのオイルフリー空気を吹き付けます。
    重要:フィルターホルダーの穴に空気を吹き付けないでください。また、チューブでフィルターに触れないでください。
  4. カメラを電源に再接続します。

ace 2 または MED ace カメラの IR カットフィルターの清掃

dartおよびpulseカメラ#

赤外線カットフィルターをクリーニングするには:

  1. カメラの電源をオフにします(該当する場合はI/O電源もオフにします)。
  2. 下に示すように、赤外線カットフィルターの中央に90度の角度で、缶入りオイルフリーのエアを吹き付けます。
  3. カメラを電源に再接続します。

dartおよびpulseカメラの赤外線カットフィルターのクリーニング

aceカメラ#

注意 – 圧縮空気を使用すると、カメラが損傷するおそれがあります。
  • 赤外線カットフィルターやフィルターホルダーに圧縮空気を使用する前に、赤外線カットフィルターまたはフィルターホルダーをカメラから取り外してください。
  • カメラに圧縮空気を使用しないでください。

赤外線カットフィルターをクリーニングするには:

  1. カメラの電源をオフにします(該当する場合はI/O電源もオフにします)。
  2. 赤外線カットフィルターをお使いのカメラモデルから取り外すことができるかどうかを確認します。ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートには、赤外線カットフィルターを安全に取り外すことができるカメラモデルと取り外し方法が記載されています。アプリケーションノートに記載されている安全上の注意事項を遵守してください。
  3. 赤外線カットフィルターが取り外し可能な場合:
    1. ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートの説明に従って、赤外線カットフィルターを取り外します。
    2. 取り外した赤外線カットフィルターに、オイルフリーの缶入り圧縮空気を吹き付けます。
      空気圧をかけすぎないように注意してください。
    3. ほこりが残っている場合は、手順4に従って、イソプロピルアルコールを使用してフィルターをクリーニングします。
    4. 赤外線カットフィルターを元どおりに取り付けます。
  4. 赤外線カットフィルターが取り外し不可能な場合:
    1. 分析グレード(pro analysi、p.a.)の純度以上のイソプロピルアルコールを入手します。
    2. クリーニング中に静電気帯電を起こさない、柔らかい糸くずの出ない布を使用してください。
    3. 布をアルコールで湿らせます。アルコールが布から垂れないように少量だけ使用してください。
      理想的には、赤外線カットフィルターと同じ幅のプラスチック製ツール(へらなど)に布を巻き付けます。これにより、クリーニングが簡単かつ安全になります。
    4. 赤外線カットフィルター全体を、端から端までまっすぐに1~2回拭きます。
    5. 残留水分を蒸発させます。
  5. カメラを電源に再接続します。

センサーのクリーニング#

情報

  • できるだけカメラのセンサーはクリーニングしないでください。
  • 開始する前に、センサーにアクセスできるか確認してください。次のカメラモデルではセンサーにアクセスできます。
    • Basler ace、dart、およびpulseモノカメラ
    • 取り外し可能な赤外線カットフィルター付きBasler aceカラーカメラ
      ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートを確認して、赤外線カットフィルターをお使いのカメラモデルから取り外すことができるかどうかを確認してください。
    • Basler boost カメラ(カラーおよびモノクロ)
    • Basler racer 2 L カメラ(カラーおよびモノクロ)
    • Basler racer 2 S カメラ(カラーおよびモノクロ)
    • Basler racer 2 XL モノクロカメラ
    • Basler dartおよびpulseベアボードおよびSマウントカラーカメラ

センサーに手が届く場合は、以下の手順でクリーニングします。

  1. カメラの電源をオフにします(該当する場合はI/O電源もオフにします)。
  2. 必要に応じて、ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートの説明に従って、赤外線カットフィルターを取り外します。アプリケーションノートに記載されている安全上の注意事項を遵守してください。
  3. 分析グレード(pro analysi、p.a.)の純度以上のイソプロピルアルコールを入手します。
  4. クリーニング中に静電気帯電を起こさない、柔らかい糸くずの出ない布を使用してください。
  5. 布をアルコールで湿らせます。アルコールが布から垂れないように少量だけ使用してください。
    理想的には、センサーと同じ幅のプラスチック製ツール(へらなど)に布を巻き付けます。これにより、クリーニングが簡単かつ安全になります。
  6. センサー全体を、端から端までまっすぐに1~2回拭きます。
  7. 残留水分を蒸発させます。
  8. 必要に応じて、赤外線カットフィルターを元どおりに取り付けます。
  9. カメラを電源に再接続します。