Auto Function ROI#
ROIはregion of interest(関心領域)の短縮形(以前はAOI = area of interest(関心領域))。
複数のオートファンクションROIを作成できます。各ROIはセンサーアレイの異なる部分を占有します。
Auto Function ROI機能の設定は、Image ROI機能の設定とは無関係です。
機能を使用する#
Auto Function ROIの位置とサイズの変更#
デフォルトでは、オート機能のROI(オートフォーカス用のオート機能ROI 3を除く)は、カメラの Image ROI と同じサイズに設定されています。必要に応じて、位置やサイズを変更することができます。
情報
Focus Autoのオート機能には、ROI 3のみを使用できます。
オートフォーカス用の ROI 3 は、最大サイズが 256 x 256 ピクセルに制限されています。
オートファンクションROIの位置とサイズを変更するには、次の手順に従います。
- パラメーターを
AutoFunctionROISelectorパラメータを次のいずれかに設定します: 利用可能な auto function ROI(例:ROI1. -
次のパラメーターの値を入力して、選択したオートファンクションROIの位置を指定します。
AutoFunctionROIOffsetXAutoFunctionROIOffsetY
-
次のパラメーターの値を入力して、選択したオートファンクションROIのサイズを指定します。
AutoFunctionROIWidthAutoFunctionROIHeight
オートファンクションROIの位置は、センサーアレイの行と列に基づいて指定されます。
例:オートファンクションROI 1を選択し、次の設定を指定したとします。
AutoFunctionROIOffsetX= 14AutoFunctionROIOffsetY= 7AutoFunctionROIWidth= 5AutoFunctionROIHeight= 6
これにより、次のオートファンクションROI 1 が作成されます。
オートファンクションROIと画像ROIの重なり領域の画素データのみが、割り当てられたオートファンクションによって使用されます。
情報
- カラーカメラでは、位置とサイズのパラメーターを偶数(2の倍数)に設定することをBaslerはお勧めします。これにより、オートファンクションROIがセンサーのカラーフィルターパターンに一致します。
- On racer 2 S 以下のカメラ: CXP インターフェースでは、
AutoFunctionROIHeightパラメータは自動的に0に設定され、変更することはできません。 - On racer 2 S 以下のカメラ: GigE または 5GigE 複数のラインを含むフレームで処理を行うインターフェイスでは、
AutoFunctionROIHeightパラメータに1より大きい値を設定できます。 - Binning機能が有効になっている場合、オートファンクションROI設定では、センサーの物理的な線ではなく、ビンされた線と列を参照します。
- Reverse XまたはReverse Y機能、あるいはその両方が有効な場合、センサーに対するオートファンクションROIの位置は同じままです。その結果、Reverse X、Reverse Y、またはその両方が有効になっているかどうかに応じて、画像のさまざまな領域が制御されます。
Auto Function ROIハイライト#
ハイライトがカメラモデルによりサポートされている場合、pylon Viewerで1つ以上のAuto Function ROIをハイライトできます。Auto Function ROIに属していないエリアは暗く表示されます。

Auto Function ROIをハイライトするには:
- パラメーターを
AutoFunctionROISelectorパラメータを目的の auto function ROI(例:ROI1. - パラメーターを
AutoFunctionROIHighlightパラメータをtrue.
Auto Functionsの割り当て#
デフォルトでは、各オートファンクションROIは、特定のオートファンクションに割り当てられます。例えば、オートファンクションROI 2の画素データを使用して、 AutoBalance Whiteオートファンクションを制御します。
一部のカメラモデルでは、デフォルトの割り当てを変更できます。これを行うには、次の手順に従います。
パラメーターを AutoFunctionROISelector パラメータを次のいずれかに設定します: 利用可能な auto function ROI(例: ROI1.
選択したオートファンクションROIに目的のオートファンクションを割り当てます。
- 割り当てるには、 Balance White Auto、
AutoFunctionROIUseWhiteBalanceパラメータをtrue. - 割り当てるには、 Exposure Auto および Gain Auto、
AutoFunctionROIUseBrightnessパラメータをtrue。(Exposure Auto と Gain Auto は常に 連動します。) - 割り当てるには、 Tonal Range Auto、
AutoFunctionROIUseTonalRangeパラメータをtrue.
情報
- 1つのオートファンクションを複数のオートファンクションROIに割り当てると、選択したすべてのオートファンクションROIのピクセルデータがそのオートファンクションに使用されます。
- 複数のオートファンクションを1つのオートファンクションROIに割り当てると、オートファンクションROIのピクセルデータが、選択したすべてのオートファンクションに使用されます。
Exposure AutoとGain Auto割り当ての連動#
自動機能ROI割り当てを行う場合、Gain Auto自動機能とExposure Auto自動機能は常に連動します。これらはカメラモデルに応じて、「強度」または「輝度」という名前の単一の自動機能と見なされます。
ただし、これは、Gain AutoとExposure Autoを必ず同時に有効にする必要があるという意味ではありません。
ガイドライン#
オートファンクションROIを設定する場合は、次のガイドラインに従う必要があります。
| ガイドライン | 例 |
|---|---|
AutoFunctionROIOffsetX + AutoFunctionROIWidth ≤ カメラセンサーの Width | 1920 x 1080 ピクセルセンサを搭載したカメラ:AutoFunctionROIOffsetX + AutoFunctionROIWidth ≤ 1920 |
AutoFunctionROIOffsetY + AutoFunctionROIHeight ≤ カメラセンサーの Height | 1920 x 1080 ピクセルセンサを搭載したカメラ:AutoFunctionROIOffsetY + AutoFunctionROIHeight ≤ 1080 |
Auto Function ROIとImage ROIのオーバーラップ#
オートファンクションROIのサイズと位置は、画像ROIのサイズと位置に等しくできますが、これは必須ではありません。オートファンクションを作動させるには、両方のROIが部分的にオーバーラップしていれば十分です。
オートファンクションROIと画像ROIのオーバーラップの度合いによって、関連する画像プロパティをオートファンクションで制御するかどうか、どの程度制御するかが決まります。画像全体の画像プロパティを制御するためにオートファンクションが使用するのは、オーバーラップ領域の画素データのみです。
-
オートファンクションROIが画像ROIに完全に含まれている場合、オートファンクションROIの画素データを使用して画像プロパティを制御します。
-
画像ROIがオートファンクションROIに完全に含まれている場合、画像ROIの画素データのみが画像プロパティの制御に使用されます。
-
オートファンクションROIが画像ROIの一部のみにオーバーラップしている場合、部分的にオーバーラップしている領域の画素データのみが画像プロパティの制御に使用されます。
-
オートファンクションROIが画像ROIと重ならない場合、関連するオートファンクションは機能しません。
情報
Baslerは、オートファンクションROIを画像ROI内に完全に含めるか、オートファンクションROIと画像ROIに同じ位置とサイズを選択することを強くお勧めします。
特性#
| カメラモデル | Auto Function ROIs | デフォルトの割り当て | 変更可能 | ハイライトをサポート |
|---|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A640-240umSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1280-80gmSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1280-125umSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-51gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-51gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-51gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-51gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-51gmIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-51gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-160ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-160ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-160umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-160umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-165g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-165g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-168mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A1920-168mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-35gmSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-37gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-37gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-37gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-37gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-110umSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-114umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2048-173cmSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2440-98g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2440-98g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-23gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-23gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-23gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-23gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-23gmIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-23gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-75ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-75ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-75umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-75umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-90mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-90mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-105g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-105g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-120cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-120cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-210cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-210cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-232g10c | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2448-232g10m | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-23gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-23gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-23gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-23gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-77ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-77ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-77umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-77umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-115g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2464-115g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2560-20gmSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2560-70umSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2560-131cmSWIR | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-22gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-22gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-22gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-22gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-60ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-60ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-60umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2590-60umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-20gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-20gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-20gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-20gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-64ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-64ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-64umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2600-64umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gmIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-14gmUV | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-48ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-48ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-48umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-48umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-48umUV | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-57mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-57mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-67g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-67g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-67g5mUV | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-86cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-86cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-150g10c | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-150g10m | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A2840-150g10mUV | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-9gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-9gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-9gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-9gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-31ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-31ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-31umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-31umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-37mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-37mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-42g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3536-42g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-13gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-13gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-13gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-13gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-45ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-45ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-45umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A3840-45umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-9gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-9gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-9gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-9gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-9gmIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-9gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-30ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-30ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-30umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-30umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-38mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-38mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-44g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-44g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-67cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-67cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-98g10c | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4096-98g10m | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-12gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-12gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-12gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-12gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-40ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-40ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-40umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4200-40umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-5gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-5gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-5gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-5gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-5gmIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-5gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-18ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-18ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-18umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-18umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-23mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-23mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-27g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-27g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-42cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-42cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-59g10c | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4504-59g10m | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-6gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-6gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-6gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-6gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-20ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-20ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-20umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A4508-20umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-4gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-4gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-15ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-15umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-21g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-21g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-35cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5060-35cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-7gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-7gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-7gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-7gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-7gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-7gmip67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-23ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-23ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-23umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-23umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-29mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-29mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-34g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-34g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-52cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-52cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-75g10c | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5320-75g10m | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-4gcBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-4gcIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-4gcPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-4gmBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-4gmIP67 | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-4gmPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-15ucBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-15ucPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-15umBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-15umPRO | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-19mgc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-19mgm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-22g5cBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-22g5mBAS | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-35cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-35cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-49g10c | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| a2A5328-49g10m | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| acA640-121gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA640-300gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA640-300gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA640-750uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA640-750um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA720-290gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA720-290gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA720-520uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA720-520um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA800-200gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA800-200gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA800-510uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA800-510um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1280-60gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1280-60gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-60gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-60gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-60gmNIR | ROI 1 ROI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-75gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-75gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-200uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1300-200um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1440-73gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1440-73gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1440-220uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1440-220um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1600-60gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1600-60gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-25gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-25gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-25uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-25um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-40gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-40gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-40uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-40ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-40um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-40umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-48gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-48gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-50gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-50gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-150uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-150um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-155uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-155ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-155um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA1920-155umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2000-50gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2000-50gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2000-165uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2000-165um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-25gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-25gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-25gmNIR | ROI 1 ROI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-35gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-35gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-55uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-55um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-90uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-90um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-90umNIR | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-120uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2040-120um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-20gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-20gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-35uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-35ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-35um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-35umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-75uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-75ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-75um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2440-75umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-14gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-14gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-14uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-14um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-20gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-20gcMED | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-20gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-20gmMED | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-60uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA2500-60um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3088-16gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3088-16gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3088-57uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3088-57ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA3088-57um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3088-57umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA3800-10gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3800-10gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3800-14uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA3800-14um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4024-8gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4024-8gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4024-29uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4024-29um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-11gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-11gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-30uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-30ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-30um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-30umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-40uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-40ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-40um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4096-40umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-8gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-8gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-20uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-20ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-20um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-20umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-30uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-30ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-30um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA4112-30umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA5472-5gc | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA5472-5gm | AOI 1 AOI 2 | AOI 1:Intensity(Gain Auto + Exposure Auto) AOI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA5472-17uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA5472-17ucMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| acA5472-17um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | いいえ |
| acA5472-17umMED | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto)、Tonal Range(Tonal Range Auto) | はい | いいえ |
| boA1936-400cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA1936-400cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA2448-250cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA2448-250cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA2832-190cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA2832-190cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4096-93cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4096-93cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4096-180cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4096-180cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 未割り当て ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4112-68cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4112-68cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4500-45cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4500-45cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4504-100cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA4504-100cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA5056-95cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA5120-150cc | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA5120-150cm | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA5120-230cc | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA5120-230cm | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA5320-150cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA5320-150cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA5328-100cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA5328-100cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA6500-36cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA6500-36cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA8100-16cc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA8100-16cm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| boA9344-30cc | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA9344-30cm | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA9344-70cc | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA9344-70cm | ROI 1 | ROI 1: White Balance (Balance White Auto) | いいえ | はい |
| boA13440-17cm | Auto Function ROI機能はサポートされていません | Auto Function ROI機能はサポートされていません | - | - |
| daA720-520uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| daA720-520um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:明るさ(Gain Auto+ Exposure Auto) ROI 2:未割り当て | はい | はい |
| daA1280-54uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1280-54um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1440-220uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| daA1440-220um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:明るさ(Gain Auto+ Exposure Auto) ROI 2:未割り当て | はい | はい |
| daA1600-60uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1600-60um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1920-15um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1920-30uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1920-30um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA1920-160uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| daA1920-160um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:明るさ(Gain Auto+ Exposure Auto) ROI 2:未割り当て | はい | はい |
| daA2448-70uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| daA2448-70um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:明るさ(Gain Auto+ Exposure Auto) ROI 2:未割り当て | はい | はい |
| daA2500-14uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA2500-14um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| daA3840-45uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| daA3840-45um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:明るさ(Gain Auto+ Exposure Auto) ROI 2:未割り当て | はい | はい |
| dmA720-290gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA720-290gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA1440-73gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA1440-73gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA1920-51gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA1920-51gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA2048-37gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA2048-37gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA2448-23gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA2448-23gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA2840-14gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA2840-14gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA3536-9gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA3536-9gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA4096-9gc | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: ホワイトバランス (Balance White Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| dmA4096-9gm | ROI 1 ROI 2 ROI 3 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 3: Focus Auto | はい | はい |
| puA1280-54uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA1280-54um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA1600-60uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA1600-60um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA1920-30uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA1920-30um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA2500-14uc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| puA2500-14um | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | いいえ | いいえ |
| r2L2048-29gc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L2048-58gm | ROI 1 ROI 2 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: - | はい | はい |
| r2L2048-62cc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L2048-62g5c | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L2048-172cm | ROI 1 ROI 2 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: - | はい | はい |
| r2L2048-172g5m | ROI 1 ROI 2 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: - | はい | はい |
| r2L4096-14gc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L4096-29gm | ROI 1 ROI 2 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: - | はい | はい |
| r2L4096-42cc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L4096-42g5c | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L4096-84cm | ROI 1 ROI 2 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: - | はい | はい |
| r2L4096-84g5m | ROI 1 ROI 2 | ROI 1: 明るさ (Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2: - | はい | はい |
| r2L8192-80cc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L8192-240cm | Auto Function ROI機能はサポートされていません | Auto Function ROI機能はサポートされていません | - | - |
| r2L16384-60cc | ROI 1 ROI 2 | ROI 1:Brightness(Gain Auto + Exposure Auto) ROI 2:White Balance(Balance White Auto) | はい | はい |
| r2L16384-120cm | Auto Function ROI機能はサポートされていません | Auto Function ROI機能はサポートされていません | - | - |
| r2T16416-500cm | Auto Function ROI機能はサポートされていません | Auto Function ROI機能はサポートされていません | - | - |
サンプルコード#
ace 2、boost、dart R カメラ#
// Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionROISelector.SetValue(AutoFunctionROISelector_ROI1);
// Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIOffsetX.SetValue(10);
camera.AutoFunctionROIOffsetY.SetValue(10);
camera.AutoFunctionROIWidth.SetValue(500);
camera.AutoFunctionROIHeight.SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseWhiteBalance.SetValue(true);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseBrightness.SetValue(true);
// Highlight the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIHighlight.SetValue(true);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select auto function ROI 1
CEnumParameter(nodemap, "AutoFunctionROISelector").SetValue("ROI1");
// Specify position and size of the auto function ROI selected
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIOffsetX").SetValue(10);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIOffsetY").SetValue(10);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIWidth").SetValue(500);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIHeight").SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionROIUseWhiteBalance").SetValue(true);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionROIUseBrightness").SetValue(true);
// Highlight the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionROIHighlight").SetValue(true);
// Select auto function ROI 1
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROISelector].SetValue(PLCamera.AutoFunctionROISelector.ROI1);
// Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIOffsetX].SetValue(10);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIOffsetY].SetValue(10);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIWidth].SetValue(500);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIHeight].SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIUseWhiteBalance].SetValue(true);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIUseBrightness].SetValue(true);
// Highlight the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIHighlight].SetValue(true);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select auto function ROI 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AutoFunctionROISelector", "ROI1");
CHECK(errRes);
/* Specify position and size of the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIOffsetX", 10);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIOffsetY", 10);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIWidth", 500);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIHeight", 400);
CHECK(errRes);
/* Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionROIUseWhiteBalance", 1);
CHECK(errRes);
/* Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto) */
/* for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionROIUseBrightness", 1);
CHECK(errRes);
/* Highlight the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionROIHighlight", 1);
CHECK(errRes);
# Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionROISelector.Value = "ROI1"
# Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIOffsetX.Value = 10
camera.AutoFunctionROIOffsetY.Value = 10
camera.AutoFunctionROIWidth.Value = 500
camera.AutoFunctionROIHeight.Value = 400
# Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseWhiteBalance.Value = True
# Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
# for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseBrightness.Value = True
# Highlight the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIHighlight.Value = True
ace Classic/U/L GigEカメラ#
// Select auto function AOI 1
camera.AutoFunctionAOISelector.SetValue(AutoFunctionAOISelector_AOI1);
// Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIOffsetX.SetValue(10);
camera.AutoFunctionAOIOffsetY.SetValue(10);
camera.AutoFunctionAOIWidth.SetValue(500);
camera.AutoFunctionAOIHeight.SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIUsageWhiteBalance.SetValue(true);
// Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIUsageIntensity.SetValue(true);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select auto function AOI 1
CEnumParameter(nodemap, "AutoFunctionAOISelector").SetValue("AOI1");
// Specify position and size of the auto function ROI selected
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIOffsetX").SetValue(10);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIOffsetY").SetValue(10);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIWidth").SetValue(500);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIHeight").SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIUsageWhiteBalance").SetValue(true);
// Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionAOIUsageIntensity").SetValue(true);
// Select auto function AOI 1
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOISelector].SetValue(PLCamera.AutoFunctionAOISelector.AOI1);
// Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIOffsetX].SetValue(10);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIOffsetY].SetValue(10);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIWidth].SetValue(500);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIHeight].SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIUsageWhiteBalance].SetValue(true);
// Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionAOIUsageIntensity].SetValue(true);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select auto function AOI 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AutoFunctionAOISelector", "AOI1");
CHECK(errRes);
/* Specify position and size of the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionAOIOffsetX", 10);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionAOIOffsetY", 10);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionAOIWidth", 500);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionAOIHeight", 400);
CHECK(errRes);
/* Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionAOIUsageWhiteBalance", 1);
CHECK(errRes);
/* Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto) */
/* for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionAOIUsageIntensity", 1);
CHECK(errRes);
# Select auto function AOI 1
camera.AutoFunctionAOISelector.Value = "AOI1"
# Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIOffsetX.Value = 10
camera.AutoFunctionAOIOffsetY.Value = 10
camera.AutoFunctionAOIWidth.Value = 500
camera.AutoFunctionAOIHeight.Value = 400
# Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIUsageWhiteBalance.Value = True
# Enable the 'Intensity' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
# for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionAOIUsageIntensity.Value = True
その他のカメラ#
// Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionROISelector.SetValue(AutoFunctionROISelector_ROI1);
// Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIOffsetX.SetValue(10);
camera.AutoFunctionROIOffsetY.SetValue(10);
camera.AutoFunctionROIWidth.SetValue(500);
camera.AutoFunctionROIHeight.SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseWhiteBalance.SetValue(true);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseBrightness.SetValue(true);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select auto function ROI 1
CEnumParameter(nodemap, "AutoFunctionROISelector").SetValue("ROI1");
// Specify position and size of the auto function ROI selected
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIOffsetX").SetValue(10);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIOffsetY").SetValue(10);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIWidth").SetValue(500);
CIntegerParameter(nodemap, "AutoFunctionROIHeight").SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionROIUseWhiteBalance").SetValue(true);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
CBooleanParameter(nodemap, "AutoFunctionROIUseBrightness").SetValue(true);
// Select auto function ROI 1
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROISelector].SetValue(PLCamera.AutoFunctionROISelector.ROI1);
// Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIOffsetX].SetValue(10);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIOffsetY].SetValue(10);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIWidth].SetValue(500);
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIHeight].SetValue(400);
// Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIUseWhiteBalance].SetValue(true);
// Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
// for the auto function ROI selected
camera.Parameters[PLCamera.AutoFunctionROIUseBrightness].SetValue(true);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select auto function ROI 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "AutoFunctionROISelector", "ROI1");
CHECK(errRes);
/* Specify position and size of the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIOffsetX", 10);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIOffsetY", 10);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIWidth", 500);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "AutoFunctionROIHeight", 400);
CHECK(errRes);
/* Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionROIUseWhiteBalance", 1);
CHECK(errRes);
/* Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto) */
/* for the auto function ROI selected */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "AutoFunctionROIUseBrightness", 1);
CHECK(errRes);
# Select auto function ROI 1
camera.AutoFunctionROISelector.Value = "ROI1"
# Specify position and size of the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIOffsetX.Value = 10
camera.AutoFunctionROIOffsetY.Value = 10
camera.AutoFunctionROIWidth.Value = 500
camera.AutoFunctionROIHeight.Value = 400
# Enable Balance White Auto for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseWhiteBalance.Value = True
# Enable the 'Brightness' auto function (Gain Auto + Exposure Auto)
# for the auto function ROI selected
camera.AutoFunctionROIUseBrightness.Value = True
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。