Adaptive Tone Mapping (dart E)#
機能を使用する#
アダプティブトーンマッピングを設定するには、次のように設定します: BslAdaptiveToneMappingMode パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
Auto: 自動アダプティブトーンマッピングを有効にします。Off: アダプティブトーンマッピングを無効にします。これは、例えばカメラの自動調整によって画像が明るすぎたり暗すぎたりする場合に役立ちます。
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Disable adaptive tone mapping */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslAdaptiveToneMappingMode", "Off");
CHECK(errRes);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Disable adaptive tone mapping */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslAdaptiveToneMappingMode", "Off");
CHECK(errRes);