コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Getting Started#

Basler Stereo mini用pylon補助パッケージは、pylon Software Suiteの拡張機能です。Basler Stereo mini 3Dカメラのサポートを提供します。

前提条件#

  • Basler Stereo miniカメラ(USBまたはGigEモデル、下表を参照)
  • Windows、Linux、またはLinux ARMを実行しているコンピューター
  • コンピューターにBasler pylon SDKがインストールされていること
  • コンピューターにBasler Stereo mini用pylon補助パッケージがインストールされていること

サポートされているカメラモデル#

モデル インターフェース コネクター
STM-501u USB USB Type-C
STM-502u USB USB Type-C
STM-951u USB USB Type-C
STM-952u USB USB Type-C
STM-951g GigE M12 X-coded、8ピン
STM-955g GigE M12 X-coded、8ピン

詳細な仕様については、製品仕様のトピックを参照してください。

インストール#

  1. Download the latest Basler pylon SDK from the Basler website.
  2. Download the latest Basler pylon Supplementary Package for Stereo mini from the Basler website.
  3. Run the installer and follow the installation wizard.
  4. USB models: Connect the camera to a USB 3.0 port.
    The camera will be detected automatically by the pylon SDK.
  5. GigE models: Connect the camera to your GigE network using an M12 X-coded cable.
  1. Download the latest Basler pylon SDK for Linux from the Basler website.
  2. Download the latest Basler pylon Supplementary Package for Stereo mini from the Basler website.
  3. Extract the archive and run the installer script.
  4. USB models: Connect the camera to a USB 3.0 port.
  5. GigE models: Connect the camera to your GigE network using an M12 X-coded cable.

カメラの接続#

USBモデル#

  1. USB Type-Cケーブルを使用して、カメラをUSB 3.0ポートに接続します。
  2. カメラはUSB接続を介して給電されます。
  3. 接続後、pylon 3D Viewerを開いて接続を確認します。

GigEモデル#

  1. M12 X-coded 8ピンケーブルを使用して、カメラをネットワークに接続します。
    GigEモデルはPower over Ethernet(PoE、IEEE 802.3af)をサポートしています。または、別のDC電源(9~24 V)から電源供給することもできます。
  2. ネットワークインターフェイスとスイッチがGigabit Ethernetをサポートしていることを確認してください。
  3. 接続後、pylon 3D Viewerを開いて接続を確認します。
    カメラがすぐに表示されない場合は、Refreshボタンを使用してください。

接続の確認#

pylon IP Configurator#

pylon IP Configuratorを使用して、GigE Stereo miniカメラのIP設定を確認および変更します。

Press the Win key, type pylon IP, and click the pylon IP Configurator icon in the search results.

Start the IP configuration tool by issuing the following command:

/opt/pylon/bin/ipconfigurator

Start the IP configuration tool by issuing the following command:

/opt/pylon/bin/ipconfigurator

または、pylon 3D Viewer内でTools > pylon IP Configuratorをクリックして、pylon IP Configuratorを起動することもできます。

pylon 3D Viewerの使用#

pylon 3D Viewerは、カメラ機能の表示と設定、および利用可能なストリーミング形式の可視化を行うためのグラフィカルユーザーインターフェイスを提供します。また、画像を保存することもできます。

  1. pylon 3D Viewerを開きます。
    デバイスリストにカメラが表示されます。
  2. カメラをクリックして選択します。
    ライブのデプスおよびRGB画像ストリームが表示されます。

次のステップ#