Getting Started#
サプリメンタリーパッケージには以下が含まれています。
- Stereo ace カメラ用 GenICam GenTL 準拠 GenTL Producer
- Stereo ace カメラ用 pylon C++ Instant Camera クラス
- Stereo ace 固有の C++ および Python プログラミングサンプル
このガイドでは、pylon Software Suite に含まれるプログラマーガイドの対象外となっている Basler Stereo ace カメラに関する固有の情報を提供します。
pylon APIs の詳細については、pylon C++ プログラマーガイドを参照してください。
Basler Stereo ace カメラの操作方法や機能の使用方法の詳細については、Basler 製品ドキュメントをご覧ください。
Stereo ace カメラ用ツール#
pylon IP Configurator#
pylon IP Configurator を使用して、Stereo ace カメラの IP 設定を確認および変更します。
または、pylon 3D Viewer内でTools > pylon IP Configuratorをクリックして、pylon IP Configuratorを起動することもできます。
ネットワーク設定の調整方法の詳細については、Basler 製品ドキュメントのネットワーク設定トピックを参照してください。
pylon 3D Viewer#
pylon 3D Viewerは、カメラのPropertyの表示・設定や、利用可能なストリーミングフォーマットを視覚化するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。また、画像を保存することもできます。
pylon 3D Viewer が目的のカメラを検出しない場合は、pylon IP Configurator を使用してカメラの IP アドレス設定を確認および調整してください。