コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

サンプルコード#

この章では、一般的な pypylon のタスクで使用できる、すぐに使える実践的なコードスニペットを紹介します。このサンプルコードは、実際のアプリケーションの構成要素として使用できます。

単一画像の静止画取得#

1枚の画像を取り込んで処理する。

from pypylon import pylon

def process(image):
    print(image.shape)

with pylon.InstantCamera(pylon.FirstFound) as camera:
    camera.StartGrabbingMax(1)

    with camera.RetrieveResult(5000) as grab_result:
        if grab_result.GrabSucceeded():
            image = grab_result.Array
            process(image)

連続アクキジションループ#

画像を連続的に処理する。

camera.StartGrabbing(pylon.GrabStrategy_LatestImageOnly)

while camera.IsGrabbing():
    with camera.RetrieveResult(5000) as grab_result:
        if grab_result.GrabSucceeded():
            process(grab_result.Array)

ディスクへの画像の保存#

import cv2

pylon.ImagePersistence.Save(pylon.ImageFileFormat_Png, "image.png", grab_result)

ソフトウェアトリガーの設定#

pylon.SoftwareTriggerConfiguration.ApplyConfiguration(camera.NodeMap)
camera.ExecuteSoftwareTrigger()

ハードウェアトリガーの設定#

pylon.ConfigurationHelper.DisableAllTriggers(camera.NodeMap)
camera.TriggerSelector.Value = "FrameStart"
camera.TriggerMode.Value = "On"
camera.TriggerSource.Value = "Line1"

露光時間とゲインの設定#

camera.ExposureAuto.Value = "Off"
camera.ExposureTime.Value = 3000

camera.GainAuto.Value = "Off"
camera.Gain.Value = 5

関心領域(ROI)の指定#

詳細については、Configuring Camera Parametersを参照してください。

カメラから左上の隅を取得する。

camera.StopGrabbing()

camera.Width.Value = 640
camera.Height.Value = 480
camera.OffsetX.Value = 0
camera.OffsetY.Value = 0

camera.StartGrabbing()

カメラから中央の領域を取得する。

camera.StopGrabbing()

camera.Width.Value = 640
camera.Height.Value = 480
camera.OffsetX.Value = (camera.MaxWidth - camera.Width) / 2
camera.OffsetY.Value = (camera.MaxHeight - camera.Height) / 2

camera.StartGrabbing()

画像をOpenCVフォーマットに変換する#

converter = pylon.ImageFormatConverter()
converter.OutputPixelFormat = pylon.PixelType_BGR8packed

image = converter.Convert(grab_result).GetArray()

OpenCVで画像を表示する#

import cv2

cv2.imshow("Image", image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

情報

または、次を使用することもできます。 pylonDisplay 画像関数。

タイムアウト処理付きのキャプチャ#

from pypylon import pylon

try:
    with camera.RetrieveResult(
        1000,
        pylon.TimeoutHandling_ThrowException
    ) as grab_result:
        if grab_result.GrabSucceeded():
            process(grab_result.Array)

except Exception as e:
    log_error(e)

マルチカメラ設定#

を使用して、 複数のカメラ を効率的に処理するには、 InstantCameraArrayを使用するのが最適です。これにより、1つのループ内ですべてのカメラからのグラブが可能になります。

from pypylon import pylon

RETRIEVE_TIMEOUT_MS = 5000

factory = pylon.TlFactory.GetInstance()
devices = factory.EnumerateDevices()
camera_count = len(devices)

with pylon.InstantCameraArray(camera_count) as cameras:
    # Attach devices
    for i, camera in enumerate(cameras):
        camera.Attach(factory.CreateDevice(devices[i]))
        print("Using device:", camera.DeviceInfo.ModelName)

    # Start acquisition
    cameras.StartGrabbing()

    while cameras.IsGrabbing():
        with cameras.RetrieveResult(
            RETRIEVE_TIMEOUT_MS,
            pylon.TimeoutHandling_ThrowException
        ) as grab_result:

            if grab_result.GrabSucceeded():

                # Identify source camera
                camera_index = grab_result.CameraContext
                camera_name = cameras[camera_index].DeviceInfo.ModelName

                # Access image data (GenDC-safe)
                image = grab_result.Array

                print(
                    f"Camera {camera_index}: {camera_name}"
                    f" SizeX: {grab_result.Width} SizeY: {grab_result.Height} "
                    f" First pixel: {image[0, 0]}"
                )

            else:
                print("Error:", grab_result.ErrorCode, grab_result.ErrorDescription)

スレッド処理#

import threading
import queue

image_queue = queue.Queue()

def grab_loop():
    while camera.IsGrabbing():
        with camera.RetrieveResult(5000) as grab_result:
            if grab_result.GrabSucceeded():
                image_queue.put(grab_result.Array)


def process_loop():
    while True:
        image = image_queue.get()
        process(image)
        image_queue.task_done()

安全なシャットダウンパターン#

import threading

stop_event = threading.Event()

while not stop_event.is_set():
    # processing loop
    pass

stop_event.set()
camera.StopGrabbing()

ビデオの記録#

import cv2

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*"XVID")
out = cv2.VideoWriter("output.avi", fourcc, 30, (640, 480))

out.write(image)

基本処理の例(ROI + 判定)#

import numpy as np

roi = image[100:200, 200:300]
mean = np.mean(roi)

if mean > 100:
    print("OK")
else:
    print("NOK")

主なポイント#

  • サンプルコードにより、開発をスピードアップできます。
  • コードスニペットを組み合わせて、より複雑なアプリケーションを構築します。
  • 特定のユースケースに合わせてサンプルコードを適応させます。