コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

pylon AI vTools#

AI vToolsはディープラーニング(DL)モデルを適用して、複雑な画像解析タスクを解決できます。

これらは標準的なpylon vToolsと連携して動作するように設計されています。以下のAI vToolsを利用できます。

  • Classification: Classification vToolは画像内のオブジェクトを分類します。つまり、選択したモデルに基づいてオブジェクトを検出し、そのクラスに従ってラベル付けを行います。
  • Object Detection: Object Detection vToolは、選択したモデルに基づいて画像内のオブジェクトを検出し、分類します。
  • Semantic Segmentation: Semantic Segmentation vToolは画像内のピクセルを分類します。つまり、選択したモデルに基づいて、各ピクセルをオブジェクトクラスに関連付けます。
  • Instance Segmentation: Instance Segmentation vToolは画像内のオブジェクトをピクセル単位で分類します。つまり、選択したモデルに基づいてオブジェクトを検出し、各ピクセルをオブジェクトクラスに関連付けます。