コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

pylon GigE Configuratorの概要#

このトピックでは、pylon GigE Configuratorの概要について説明します。

pylon GigE Configuratorは、Basler pylon Software Suiteの一部です。このツールは、お使いのオペレーティングシステム(WindowsまたはLinux)に合わせて、ネットワークアダプターとカメラのパラメータや設定を最適化します。

標準的な使用例([ツール]メニュー)ではpylon Viewerを介して、または高度な使用例ではコマンドラインインターフェース(CLI)を介して、GigE Configuratorの[GUIバージョン]を使用できます。

サポートされているオペレーティングシステム#

pylon GigE Configuratorは、次のオペレーティングシステムをサポートしています。

  • Windows 64ビット
  • Linux x86_64
  • Linux AArch64

情報

Linuxでは、pylon GigE Configurator を実行する前に、ethtoolおよびnetwork-managerパッケージをインストールする必要があります。必要に応じて、次のコマンドを使用してインストールしてください。

sudo apt install network-manager
sudo apt install ethtool

サポートされているGigEアダプター#

pylon GigE Configuratorは、次のGigEアダプターをサポートしています。

  • すべての1GigEネットワークアダプター
  • すべてのBasler 5GigE/10GigEネットワークアダプター

Baslerのネットワークアダプターの詳細については、Baslerウェブサイトを参照してください。

サポートされているカメラ#

pylon GigE Configuratorは、Basler AG社製のすべてのGigEカメラをサポートしています。