コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Image Loading vTool#

Image Loading vToolを使用すると、ディスクから画像ファイルを読み込んで、他のvToolの入力として使用できます。

Image Loading vToolは出力ピンを介して読み込まれた画像に関する情報を出力します。

Image Loading vToolを使用するには、pylon Software Suiteをダウンロードしてください。

Image Loading vTool

仕組み#

vToolを使用すると、コンピューター上の画像ファイルが含まれているディレクトリーを指定できます。

設定に応じて、このディレクトリー内の一部またはすべての画像ファイルが読み込まれ、Image出力ピンを介して出力されます。

また、出力画像の頻度(フレームレート)と順序を指定して、vToolを基本的にカメラデバイスのように動作させることができます。

サポートされているファイルタイプ#

  • BMP
  • JPG
  • PNG
  • TIF

vToolの設定#

Image Loading vToolを設定するには:

Image Loading vToolの設定

  1. [vToolの設定]エリアの[レシピ管理]ペインで、[設定を開く]をクリックするか、[vTool]をダブルクリックします。
    [画像のロード]ダイアログが開きます。
  2. [ソース]エリアに、画像ファイルを含んでいるディレクトリーのパスを入力します。または、[...]ボタンをクリックしてファイルを参照します。
    vToolは、すべてのサポートされているファイルタイプの画像を検索します。サブディレクトリーは無視されます。

    情報

    ファイル名を含むフルパスを指定することもできます(例:c:\images\test.png)。

    これにより、単一の画像をロードできます。このとき、テキストボックスにフルパスを入力するとロードできますが、[...]ボタンを使用した場合は読み込めないので注意してください。

  3. [設定]エリアで、必要に応じて次の設定を指定します。

    • 並べ替え規準:ディレクトリー内の画像をアルファベット順(A-ZまたはZ-A)で読み込むか、ランダムな順序で読み込むかを指定します。
    • 画像数:読み込む画像の数。最大画像数は99999999枚です。
      デフォルトでは、vToolはディレクトリー内で見つかったすべての画像を読み込みます。設定を変更すると、アルファベット順で最初のn枚の画像(またはランダムに選択されたn枚の画像)のみが出力されます。
    • フレーム/秒:レシピの実行中に1秒あたりに出力される画像の数。最大数は500フレーム/秒です。
    • 実行回数:画像出力を繰り返す回数を指定します。例えば、ディレクトリーに10枚の画像が含まれており、実行数を3に設定した場合、vToolは30枚の画像を出力します。値の範囲は1~999999999です。
    • レシピの実行中は継続的に実行:選択すると、画像出力が無期限に繰り返されます。[実行回数]オプションは使用できなくなります。
    • 絶対画像ソースパスの保存: 選択した場合、フォルダパスは絶対パスを使用してレシピに保存されます。
  4. [出力]エリアで、表示された情報を確認し、設定が要件を満たしていることを確認します。

例#

指定されたディレクトリーに、次の3つの画像ファイルが含まれているとします。

  • bar.bmp
  • baz.png
  • foo.jpg

次の設定を指定します。

  • 並べ替え規準:Z-A
  • 画像数:2
  • フレーム/秒:1
  • 実行回数:5
  • レシピの実行中は継続的に実行:False

これで、レシピの実行中に、vToolは1秒ごとにbaz.pngとfoo.jpgの画像を交互に出力し、10枚の画像を出力すると停止します(画像2枚 x 5回の実行)。

出力#

画像#

読み込んだ画像を返します。画像を入力として受け入れる任意のvToolで使用できます。

  • データ型:Image
  • 画像形式:カラーまたはモノクロ画像(入力画像に応じる)

ImagePath#

現在出力されている画像のフルパス(ファイル名も含む)を返します。

  • データタイプ:文字列

RunCount#

現在の実行回数を返します。例えば、vToolが現在3回目の画像出力を実行している場合、RunCountは3を返します。値の範囲は1~264 - 1です。最大実行数に達すると、カウントは1から再開されます。

  • データタイプ:整数

典型的な後継機#