コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Image Concatenation vTool#

Image Concatenation vToolを使用すると、2つの画像を1つの出力画像に結合(コンネトネーション)できます。

Image Concatenation vToolを使用するには、pylon Software Suiteをダウンロードしてください。

Image Concatenation vTool

仕組み#

画像は水平方向または垂直方向に結合できます。また、水平方向および垂直方向のオフセットを指定して、ピクチャ・イン・ピクチャ効果を作成したり、画像を斜めに配置したりすることもできます。画像が重なり合う場合、Image2入力ピンの画像がもう一方の画像の手前に表示されます。オフセットは、Image2入力ピンの画像にのみ適用されます。

位置のオフセットや画像サイズの差異などにより、画像が出力キャンバスを完全に覆わない場合、隙間が生じることがあります。これらは、どちらの入力画像もピクセル情報を提供しない領域です。長方形の出力画像を維持するには、Padding Valueパラメータを使用してこれらの隙間を埋めます。0から255までの階調値を指定します。16ビット画像の場合、この値は自動的にスケーリングされます(257倍されます)。

入力画像はsame Pixel Formatである必要があります。

同じ入力ソース(例: 1つのCamera vTool)または2つの入力ソース(例: 2つのCamera vTool)からの画像を結合できます。2つの入力ソースがある場合は、Data Synchronizer vToolを使用してこれらの入力を同期させる必要があります。同期されていないと、正しく結合できなくなるため、断続的なエラーが発生する可能性があります。

vToolの設定#

Image Concatenation vToolを設定するには、Workbenchでダブルクリックします。利用可能なすべての設定が表示されたダイアログが開きます。または、Features - Allペインでも同じ設定を見つけることができます。

画像結合の結果は、pin data viewで確認できます。

入力#

Image1#

Camera vToolまたは画像を出力するその他のvToolから直接画像を受け入れます。

  • データ型:Image
  • 画像フォーマット:8ビットおよび16ビットのモノクロまたはカラー画像(Supported Pixel Formatsを参照)

Image2#

Camera vToolまたは画像を出力するその他のvToolから直接画像を受け入れます。

  • データ型:Image
  • 画像フォーマット:8ビットおよび16ビットのモノクロまたはカラー画像(Supported Pixel Formatsを参照)

出力#

画像#

入力画像と同じPixel Formatで結合された画像を出力します。出力の寸法は、入力画像のサイズとオフセットの設定によって異なります。

サポートされているPixel Format#

次の Pixel Format がネイティブでサポートされています:

  • Mono 8
  • Mono 16
  • Bayer XX 8
  • Bayer XX 16
  • RGB 8
  • RGB 16
  • BGR 8
  • BGR 16
  • BGRA 8
  • BGRA 16

以下のフォーマットが受け付けられ、処理の前に内部で変換されます:

  • YCbCr422_8
  • YUV422_8

典型的な先行機#

典型的な後継機#

  • Imageデータ型の入力を受け付けるすべてのvTool。